センタースライドレール 大阪魂

5つ
4件
4つ
2件
3つ
1件
2つ
1件
1つ
0件
大阪魂

センタースライドレール

販売価格(税別): ¥339

平均満足度: (8件のレビュー)

引出しの底にレールを取付ける底付けタイプです。約3/4スライド時にボールの摩擦によるストッパーが働きます。インナーレールとアウターレールは強く引くと抜けます。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 8件中 1件から 8件までを表示

並び替え:
2020年04月11日 18:55 満足度:

用途:DIY家具の引出し作り用

DIY初心者です。
自分なりにどれがいいのか調べて作りたい引出しのサイズに合ってたこちらを購入。
取り付け作業自体は電動ドリルを使ってすぐに取り付けできました。
ネジは別売りです。
購入したネジサイズは【ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) M3.5、長さ12mm】。
レールの商品説明書には【ナベ頭タッピングネジ M3.5、長さ13mm 6本】と記載あり。
説明書と長さ1mm違いのものを使用しましたが問題はありませんでした。
ネジが別売りで必要な本数以上に買わないといけないのが個人的に不便でした。

これは注文コード 36291157 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年12月20日 20:39 満足度:

用途:可動式LED蛍光灯の自作に使用

器具一体型のLED蛍光灯をセンタースライドレールと
ドッキングさせることで、使わない時は収納可能な省スペースの
稼働式照明に作り替えた。工具箱の引き出しを修理する際は
いつもモノタロウPBを使うが、耐荷重・引き押しのスムーズさも
問題ないため重宝している。

これは注文コード 36291157 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年02月02日 17:50 満足度:

用途:自作の引き出し

15s程度のものを載せるのでセンターではなく両サイド2本取り付けて使用してみました。動きが少し重いようですがレール同士の平行度の問題かもしれません。それ以外のガタ、強度等に関しては問題なく使えそうです。固定には干渉を防ぐためトラスねじを使用しました。

これは注文コード 36291123 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年11月07日 19:10 満足度:

用途:スライド棚

どう頑張ってもインナーレールとアウターレールが抜けません。
仕方ないので とりあえず取り付けましたが端が固定できていないため不安定です。
推奨のナベ頭タッピングネジを使用しましたがレールにぶつかります。
なんとか思っていたスライド棚は完成したので良かったのですが、しばらく様子をみてみます。

MonotaROからの回答:

この度はお手数をおかけしております。
商品不良等お気づきの点がございましたら、お手数ですが弊社問い合わせ窓口迄ご連絡頂けると幸いです。(商品レビューへのご投稿の場合、ご連絡が遅れる場合がございます。)

これは注文コード 36291157 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2015年11月13日 20:43 満足度:

用途:スライド棚作成

底引きレールはホームセンターでもなかなか売ってないので購入できて良かったです
2本使用して化粧板で大満足の仕上がりのスライド棚が完成しました

これは注文コード 36291157 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年03月06日 09:17 満足度:

用途:もう一本短いのを購入してボール盤上にXYテーブルを作りたい。

ぐらつきが少ないのでいい感じ、

これは注文コード 36291157 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年03月06日 19:19 満足度:

用途:ボール盤のテーブル上のXYテーブルに使用 自作してみたい。

少し重い感じもするが、新しいからか、気温が低いからか、XYテーブルを作りたいが各面に2本でなくて、一本として、センターから端に外して、他端は高さを合わせるためだけの木台にしてみる。

これは注文コード 36291157 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年12月05日 18:48 満足度:

用途:スライド台の固定

普通に使いやすかったが、耐久性がまだ分かりません。

これは注文コード 36291157 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ