STY-LED4 スティルド マルチアームクリップライト コンテック

5つ
4件
4つ
5件
3つ
0件
2つ
2件
1つ
1件
コンテック

STY-LED4 スティルド マルチアームクリップライト

販売価格(税別): 1,490 / 税込1,639

平均満足度: (12件のレビュー)

小さなクリップで大きく挟む照射角度も自由自在のクリップライト! パワーレンズ+0.5w白色LED搭載で明るく均等照射! 高機能クリップで口幅が広くガッチリはさめる! クリップをマグネットに差し替えることで鉄部にもOK! ライトは取り外しができ、ハンドルライトとして使用可能! アーム部は、上下・左右・回転と照射角度が自由自在に!【用途】作業時に両手が使えて仕事もラクラク! 車の修理作業など、クリップやマグネットでピタッと固定! 明るさがたりない所でのデスクワークにワンタッチ装着!

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 12件中 1件から 12件までを表示

並び替え:
2021年02月26日 14:33 満足度:

用途:バイクの整備の時

大きく開くクリップと、フレキシブルジョイントは便利です。サイズの割には光量が物足りなく感じます。

これは注文コード 36295104 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年09月15日 18:58 満足度:

用途:手元明かり、自転車のライト

クリップとマグネットを使えるので、汎用性も良いです。
ジョイントアーム(関節)少し緩く自転車に使うと、お辞儀
してしまうのが、難点。

これは注文コード 36295104 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年01月14日 16:19 満足度:

用途:夜間の調査作業用

ある程度の場所なら固定できるので、便利です。
稼動が固めなので、ぐらつきが少なく使いやすいです。

これは注文コード 36295104 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年10月06日 20:18 満足度:

用途:細かい作業時

マグネットとクリップで固定でき、2wayで便利。角度も自在に動く。ライトが取り外せさらにライトの固定バンドの替えもついてお得。使い勝手が非常に良い。

これは注文コード 36295104 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年08月16日 21:31 満足度:

用途:機械点検整備

すぐ磁石へ交換して使用していますが、少々弱い感じがします。明るさは思ったよりも明るく、満足できます。ゴムバンドは結構強く引っ張れば安定します、予備がついているので安心です。

このレビューは参考になりましたか?
 
2015年04月14日 16:35 満足度:

用途:制御盤内配線で使用しています。

明るく、非常に重宝しています。

これは注文コード 36295104 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2013年11月13日 00:09 満足度:

用途:機械整備に使用

ライトの明るさは満足しています。角度調整はまだ使い出したばかりなので、今のところ任意の角度で固定できていて便利にしています。ただ、ライトを保持しているバンドの穴の位置が今一つ合わない感じで、もっと強く引っ張って締め付ければいいのか、軽くしか締まりません。

これは注文コード 36295104 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年07月12日 05:12 満足度:

用途:点検作業

本体は、金属面への取り付けができ非常に助かって言います。
明るさもほどほどあります。集光機能があれば尚良いのですが。
価格からすれば十分ではないでしょうか。

これは注文コード 36295104 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年03月20日 13:14 満足度:

用途:細かな作業時の手元を照らす

クリップのバネが硬く、また力をかけるポイントがヒンジ部より前側になっているので、とても操作しづらいです。LEDライトの機能はまあまあ普通です。

これは注文コード 36295104 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2012年07月29日 21:26 満足度:

用途:機械内部の調整

最初は調子良くフレキシブルに使えていたのですが、使っているうちにライトの重み(電池含む)で当商品の売りの一つであるマルチアーム部が徐々に緩くなり、挟み込む部分を+ネジで締め上げて固定するので、括れた形状になっているので、だんだんと割れてしまい全く使えなくなってしまいました。この材質、構造では結構寿命が早いので、この部分の交換品は無いのでしょうか?

MonotaROからの回答:

メーカーの確認を行いましたが、現在補修部品として
のお取扱はないようです。
ご要望に副えず大変申し訳ございません。

これは注文コード 36295104 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2012年04月11日 16:51 満足度:

用途:メンテ作業時の照明

明るさは明るくて、とても良いが、接触不良なのか、点滅する時がある。

これは注文コード 36295104 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2011年06月20日 12:25 満足度: セントラルヘリコプターサービス株式会社 様

用途:航空機整備作業

値段的に安いのでどうかと思ったが◎です。0.5WLEDですがそれ以上に明るいです。 消費電力からいけば0.5Wなのでしょうが、ホームセンターで売っている1Wクラス以上の明るさがあります。 照射範囲も広いです。 これは、買いです。 全体的に安い作りは否めないがこの値段なら問題なし。クリップ部分もしっかりつかみますので外れる事はないでしょう。0.5mmの厚さのアルミ板にくわえさせても落ちませんでした。

これは注文コード 36295104 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人

戻る ページ: 1 次へ