DC/ACインバーター2000 大橋産業(BAL)

5つ
7件
4つ
3件
3つ
2件
2つ
1件
1つ
0件
大橋産業(BAL)

DC/ACインバーター2000

販売価格(税別):  

平均満足度: (13件のレビュー)

車内で大容量家電製品が使える! 電源は2タイプ(AC×3、USB) リモートスイッチ付属 電源入力コード2セット付属 バッテリーの電圧低下をアラームでお知らせ 6種類の安全保護回を搭載【用途】小型冷蔵庫、電子レンジ、電動工具、投光器、掃除機、電気ポット、ドライヤー、大型テレビ、テレビゲーム、携帯ゲーム、ノートパソコン、DVDプレーヤー、ビデオカメラ、デジタルカメラ、デジタルオーディオプレーヤー、携帯電話充電器、照明器具など

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 13件中 1件から 13件までを表示

並び替え:
2017年04月26日 17:20 満足度: メカニカルサービス 様

用途:サービスカーで使用中。

サービスカーでの電動工具使用時重宝しています。
昼食時、電子レンジも使用できるので、喜んでいます。

これは注文コード 36298701 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年10月29日 15:11 満足度:

用途:電動チェーンソーの電源として

車のバッテリーと接続して電動チェーンソーを駆動さえた。
チェーンソーは900Wのモーターであったが回転が安定せず、仕事に時間が掛った。
他の方の評価に電動丸のこには問題が無かったの記載があったが、電動工具には無理がある
かも知れない。
もちろん得て不得手があるのだと思います。

これは注文コード 36298701 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年06月26日 14:40 満足度: 有限会社 丸 廣 様

用途:船の100ボルト電源に使用

パソコン電源には不向きなものの、湯沸かしやビデオデッキ等の家電には十分で
とても重宝しています。

このレビューは参考になりましたか?
 
2014年04月14日 10:58 満足度:

用途:宣伝カーのスピーカー電源用として

使用性能は満足ですが、筐体の大きさがもう少し小さいと大満足です。

これは注文コード 36298701 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年06月26日 10:38 満足度:

用途:主な電源使用はアンプ・井戸ポンプ・部屋の照明・電子レンジ

静かな湖のほとりに音楽練習用スタジオを建て使用しています。太陽光発電でバッテリーに電気を貯めインバーターで100Vに変換して使用しています
電力会社より電気を引いてもらおうとしたら電柱を何本か立つため工事費がかかり過ぎるため引き込みができませんでした。その理由で太陽光発電
に致しました。当初未来舎のインバーターを使用していましたが15年で先日壊れてしまい買い換えることにして値段も手頃な大橋産業(BAL)
DC/ACインバーター2000を使用、今のところ快適な電源供給をしてくれ助かっています。

これは注文コード 36298701 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 4人
2013年05月03日 14:04 満足度:

用途:電動工具の電源

300wのモーターと丸ノコを使って問題無く使えました、
30Aのヒューズが10個入ってるみたいだけど、切れたらどうするのだろう、サーキットブレーカーだと
安心かな?

これは注文コード 36298701 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2013年03月07日 09:25 満足度: 株式会社リンレイ 様

用途:清掃作業車への活用

大容量のインバーターとしては価格も含め概ね満足です。唯一、バッテリーからの付属のメインケーブルは現実的に短くて使えませんでした。せめて5mは欲しい長さです。

MonotaROからの回答:

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

これは注文コード 36298701 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2012年04月23日 21:24 満足度:

用途:車両からの家庭電源取り出し用として

冷却ファンはあまり静かではありませんが、無使用時に自動停止するのは良いです。
リモコン電源スイッチはいかにもキャンピングカー用?な感じですが、あると便利です。
リモコンの電源ランプ(緑のLED)はもう少し明るいとわかりやすいです。
100A以上は電源コードを2本使用というのは使いにくいです。(本当は100A以下で
使って欲しいため?)
本当は正弦波が欲しかったのですが、予算的に妥協。しかし、いまの所不便を感じません。
コストパフォーマンスは高いと思います。

これは注文コード 36298701 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2011年06月25日 08:41 満足度:

用途:停電対応

定格1800Wは魅力です。家庭用電気製品が停電時にも充電済バッテリーからこの製品を使って複数台利用できたのは満足です。市価、オークションの価格に比べ、10000円程安く購入できたのも満足しています。

これは注文コード 36298701 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 4人
2011年06月10日 14:03 満足度:

用途:非常電源として

コード取付のネジが短すぎ、大容量で使う場合に2重コード接続は少々不便。消費電流が表示されるのは便利

これは注文コード 36298701 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年02月21日 22:27 満足度:

用途:屋外作業

性能は十分ですが、もう少し変換効率を改善し、直流が電流を少なくしてほしい

これは注文コード 36298701 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2012年07月06日 17:55 満足度:

用途:車載用

買う前に判らなかった仕様として、無負荷時の電流を測定したところ、0.8[A]程度。また、100[W]程度以下の負荷では、電力表示が「0」になること。(メーカーに問い合わせたが、仕様との事)負荷による内部の発熱で内臓のFANが動き出す。
筺体は取り付け部以外樹脂。最大出力に対する重量も比較的軽く、概ねの使用感は良いが、若干、製造の品質が悪いがコストパフォーマンスはよい。(基板の半田カスなど)
400[W]程度の小型エアコンを駆動させてみたが、問題なく動作している。 付属のケーブルは短い為、車両後部に取付たが、負荷の電流容量に見合ったケーブルが必要。

これは注文コード 36298701 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 5人
2011年06月27日 14:06 満足度: 株式会社矢島エンタープライズ 様

用途:大規模長時間停電発生時(震災等)に備えてAC100V電源確保のため。

未だテストのみ使用ながら予想通り。

これは注文コード 36298701 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人

戻る ページ: 1 次へ