ブレーキ用インナーキャップのレビュー

平均満足度 4.78 (64件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブレーキ用インナーキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)
ALLIGATOR(アリゲーター)
239 / 税込 263
豊富なカラーが揃ったアルミニウム製ブレーキ用インナーキャップです。
64件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社魚利 様2024-02-02
用途:
自転車に
対象商品:
19347247

品質は全く問題なく価格が安いのでどんどん使えます。

2023-08-26
用途:
補修
対象商品:
36675213

リーズナブルな値段で希望カラーがありましたので購入しました。耐久性に期待しています。

2022-08-16
用途:
クロスバイクに使用
対象商品:
19347256

同系色のものがあったので即購入。商品・モノタロウさんには感謝です。

2022-05-06
用途:
後輪ブレーキ交換で、既設のワイヤーキャップを外したので、付け替え
対象商品:
36675222

標準がシルバーで、車体のカラーに合わせた。なんでもない部品ですが、お子さんに喜んでもらったので、何よりです。カラフルなので、各色揃えておきます。

コスモソリューション 様2021-11-19
用途:
自転車修理
対象商品:
36675213

自転車のオーバーホールに使用しました。インナーワイヤー交換時に本品も使いました。きれいな色で満足です。

2021-08-15
用途:
自転車用ワイヤーの先端処理に
対象商品:
19347247

モノタロウで買った自転車用ワイヤーの先端処理に購入しました。
近所のホームセンターには無かったのでこちらで購入。
取付も簡単で見栄えも良い。

2021-04-12
用途:
自転車の修理
対象商品:
19347247

ワイヤー端がほつれていると危ないので取り付け。少量・低価格で入手出来て満足です。

2021-01-13
用途:
通勤用ロードバイクのドレスアップ
対象商品:
19347265

黒地が主体のロードバイクに装着して良いアクセントになった。値段の割にしっかりしていて、装着後の使用も問題なし。

2020-11-24
用途:
自転車のメンテナンス作業
対象商品:
19347247

インナーワイヤーの端部がほつれて困っていました。この商品で簡単に解決できました。ありがとうございました。

2020-10-14
用途:
自転車のメンテナンス時
対象商品:
19347247

形状が、ただの筒ではないところが非常に良い。4個も有って助かる。

2020-10-09
用途:
子供の自転車メンテナンス
対象商品:
36675222

ライナーのワンポイントに購入しました。取り付けもペンチで潰すだけですし、ちょっといい感じになります。

2020-06-24
用途:
自転車の定期メンテナンスに
対象商品:
19347265

普通のシルバーじゃ飽きるので、お洒落にブルーを選びました。

2020-05-06
用途:
MTBの修理
対象商品:
19347256

インナーを変えるために購入。
ほんの少しのチェンジですが、おしゃれなワンポイントです。

2020-04-03
用途:
おしゃれ
対象商品:
19347256

アルマイト処理の鮮やかな赤色でした。
ワンポイントとして入れてます。

2020-04-23
用途:
自転車のドレスアップ?
対象商品:
19347265

色付きということで、チョット洒落てみました。送料無料にするための価格調整でもどうぞ!

2018-09-09
用途:
ブレーキインナーキャップ
対象商品:
36675195

値段以上でした。低価格、良質、使用に問題なし。経年使用感は不明

2018-09-08
用途:
自転車のメンテナンス
対象商品:
19347265

ブレーキ部分のワンポイントに取り付けました。アルマイトカラーがいい感じです。

2018-11-17
用途:
ドレスアップ
対象商品:
19347256

赤を選択しましたが商品のカラーは綺麗です。自転車のアクセントとして低価格でおしゃれができます。

2018-03-19
用途:
子供の変速機用
対象商品:
19347247

初めから付いているものより1mm短いですが問題なく使用できました。カラーがあるので車体と合わせるて購入しました。

2017-09-14
用途:
ワイヤー交換後の切断面の保護
対象商品:
19347256

ワイヤー交換後の切断面の保護に使っていますが、
必要十分の機能で安価なのは有難いですね!