DC クローム三方 回転止ネジ付のレビュー
- 用途:
- 農業においてパイプ組立
- 対象商品:
- 36681285
頑丈で尚且つ簡単に組立ることができ、ネジ付きなので作業が捗りいいです
- 用途:
- 太陽光パネルの架台に使用
- 対象商品:
- 36681285
パイけずプは電線管E25を使用。三方の内かなりキツイ(内径が小さい)ところあり(簡単に入るところもあり)。他の人のレビューにもあるが、ハンマーでコツコツすればよいかと思っていたが、マジかよ!というくらいけずらないと入らない。内径25.3mmとなっているので当然のことか。25.4mm規格で作って欲しい。表面仕上がりは ◎、パイプのみ込みは △、
- 用途:
- 簡易的な天幕の骨組みに使用
- 対象商品:
- 36681285
4個ほど使いましたが、そのうちの一個の差込み部一箇所だけ、径が小さいところがあり、パイプが挿入できませんでした。パイプ外径を削ってなんとか組み付けできましたが、他の穴もそれぞれ微妙に大きさが異なり加工精度に難ありと感じました。
それと、差込み部の深さがもう少し深いと、組み立てやすくなると思います。
- 用途:
- パイプ棚の作成
- 対象商品:
- 36681294
標準パイプ外径31.8mmにちょうどいい隙間でしっくりきます。止めネジがついているので固定が簡単です。中のほうはメッキが載っていないので錆が発生すかもしれません。
- 用途:
- ブドウ棚のジョイント
- 対象商品:
- 36681285
25.4mmの金属パイプを繋ぐ用途で使用したが、金属パイプが簡単に入らず鑢でパイプの切断面を処理する必要があった。
ハンマーで叩いてパイプを入れたが、振動で回転止ネジが吹き飛び紛失した。残った回転止ネジも付属の六角レンチで締めるが、トルクが十分でなく六角レンチがすぐなめる。
結局M4のネジをホームセンターで買う羽目になった。
- 用途:
- 冷蔵庫内の棚の作成
- 対象商品:
- 36681294
品物の質感、付属のネジ、さらに6角レンチ付きとは恐れ入りました。
作業にまったくストレスを感じません。
- 用途:
- ラック制作
- 対象商品:
- 36681294
のみ込みが少なく、パイプが脱落してしまう・・・。
今回の組み方では使えないですね。
回転止めネジも最初からバカになっているので無加工では使い物にならなかった。
全て加工してビス止めをしました。
のみ込み寸法の表示をお願いします。
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。