ビニテープ#101 Denka(デンカ)

5つ
14件
4つ
3件
3つ
1件
2つ
4件
1つ
2件
Denka(デンカ)

ビニテープ#101

販売価格(税別): 639 / 税込703

平均満足度: (24件のレビュー)

JIS規格C2336電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ制定後の第1回審査に認可されました。 高い粘着性で被着体にしっかりと密着します。 優れた手切れ性により作業の煩雑さが抑えられます。 耐水性・耐薬品性にも優れ、安定した品質を維持します。【用途】電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用 各種配線・配管類などの結束、色分け用 その他、一般家庭用、建築用途、ホビー用、保護、結束用

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 24件中 1件から 20件までを表示

並び替え:
2021年01月26日 14:31 満足度:

用途:電線被覆加工

このデンカのビニールテープが経年劣化しても接着剤が流れ出ないので良い

これは注文コード 36683001 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年05月14日 12:00 満足度:

用途:簡易的な固定

気温が低いと伸びが悪いので、真冬の屋外では扱いにくいです。
切れはよく、親指の爪をあてて切ることができます。
比較的べたつかない方ですが、長期間使っているとべたつきが起きます。

これは注文コード 36683001 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2019年03月11日 23:11 満足度: t-craft 様

用途:電気工事

昔から使っていたもので、これが一番使いやすい。ホームセンターの安いものとは全然違います。この値段で購入できるとはありがたいです。

このレビューは参考になりましたか?
 
2019年06月12日 15:14 満足度: フジミ電工 様

用途:電気工事

切りやすいと思う。
そして使いやすいのでおススメです

これは注文コード 36683026 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年03月11日 23:12 満足度:

用途:電気工事

昔から使っていたもので、これが一番使いやすい。ホームセンターの安いものとは全然違います。この値段で購入できるとはありがたいです。

このレビューは参考になりましたか?
 
2017年11月15日 19:12 満足度:

用途:作業時

在庫のビニテが無くなっているのに気付き、慌てて購入!
普段は、建デポとか、ホームセンターで品名とか気にし無いで買っていました。
モノタロウで注文してから、やけに安いと思ったら、いつも買うビニテより、大分巻きが少なかった。多分半分なのかな?
まぁ、使っている時は問題なしなので、良いのですが・・・

これは注文コード 36683017 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年07月17日 23:20 満足度:

用途:バイクメンテナンス

梨子地テープや他のものも使ってみましたが、これが一番使いやすく、かつ、安いです。

これは注文コード 36683001 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2017年05月05日 19:23 満足度:

用途:自社工場内配線修理

時間が経ってものりがベタつかないのが良い。他社品は、名の知れたメーカー品でも時間が経つとべたべたになるものが多い。20m巻きじゃないので星−1個です。素人でも20m巻きを使います(笑)

これは注文コード 36683001 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年06月01日 15:00 満足度:

用途:配線の端末処理ほか

皮膚科で教えて貰ったのですが、絆創膏になると聞いて驚き。皮膚に直接、貼っても私の場合は赤く痒くなりませんでした。

これは注文コード 36683026 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年06月14日 16:54 満足度:

用途:絶縁

20mのテープも用意してください

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

これは注文コード 36683017 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年02月26日 10:00 満足度:

用途:電材の被覆用

現場で使用することが多く、べたつかず作業性が良いとスタッフから好評です。価格も満足しています。

これは注文コード 36683017 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2015年12月05日 09:34 満足度: 三幸商事株式会社 様

用途:自動車、オートバイの配線制作、修理作業

電気化学工業は役所以上に愛想のない対応ですので、製品が良くとも商売っ気が無いため世間から忘れられたような会社ですが、これはいいです。
旧車のレストアでは配線の補修作業が多くなりますが、なぜか、プロのレストアでも配線の補修には安物のビニールテープを使う人が多く、こいつらがノリでべとつく、ゴワゴワに太くなる、硬化するなどで、その場では直したつもりが、後々配線が腐食してトラブルになる場合が多いです。
しかし、これを使うことでそういったリスクから解放されます。
1.柔軟性があって伸びが良いので、可動部分にも追随する。
2.手でちぎることができるので、ハサミやカッターで切る必要がない。
3.ノリがべと付かないし、はみ出ることがないので、補修後も埃や汚れを呼ばない。
4.仕上がりがよく、時間がたっても純正のようにきれい。
最近は中国製の類似品もあるけれど、常温ではよくても温度変化硬くなったりフニャフニャになったりします。
現在のところ、これ以上のものはないと思います。

これは注文コード 36683001 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2015年11月22日 19:28 満足度: 株式会社杉徳園芸 様

用途:機械のメンテナンスに使用

テープの伸びが良く、絶縁性能も充分でした。また購入したいです。

これは注文コード 19055812 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年10月08日 14:45 満足度: 富田防災ビジョン 様

用途:作業用に。

巻きが小さいので、常用には向かないかも。

これは注文コード 36683001 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年03月04日 21:28 満足度:

用途:家庭用電気工事の絶縁

10個単位での購入できっちり作業が出来る。

これは注文コード 36683001 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年10月14日 17:43 満足度:

用途:製品の養生

20m巻を希望します

これは注文コード 36683026 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年08月10日 15:02 満足度: 株式会社SANSEI 様

用途:エアコン配管テープ巻

このテープが一番使いやすいと作業員からの意見です。べたべた感もなく、切れやすくすごくいいのでこれからも使いたいです。

これは注文コード 36683035 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2017年02月27日 21:46 満足度:

用途:電気工事

20m巻きと間違えて注文してしまった。ネット通販は便利だが、実際の大きさがわからないので、こんなことが多くて困る。プロの電気工事士は10m巻きは使いません。

これは注文コード 36683017 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2014年06月23日 13:07 満足度:

用途:バイクのハーネス処理

今までの商品と違いベタベタにならず最高です。

これは注文コード 36683001 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年02月12日 14:30 満足度: 社会福祉法人静雲会 靜園 様

用途:トラックの鉄部分に巻きつけたり電線の接合部分の絶縁に使用

安価で使い易くどのような部分にも直ぐに巻きつけられて非常に便利である色は白黄色、を購入したがホールの中に白線を引くのに使い空手道場には最適である。テープを剥がしたとき汚れが付かないので便利である。

これは注文コード 36683026 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 2 次へ