ローラーブレーキユニット SHIMANO(シマノ)

5つ
26件
4つ
1件
3つ
1件
2つ
1件
1つ
2件
SHIMANO(シマノ)

ローラーブレーキユニット

販売価格(税別): ¥2,390

平均満足度: (31件のレビュー)

ローラーブレーキは、車輪の中央部にあるハブに取り付けられたブレーキです。後輪用は、今や軽快車の2台に1台は装備されています。 内装式のローラーブレーキには雨に強いというメリットがあります。ブレーキ内に専用のグリスを封入しているので、雨の日にも強く、耐久性にも優れ、しかもあのイヤなキーキー音もほとんど発生しません。また、軽く握っても良く効きます。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 31件中 1件から 20件までを表示

並び替え:
2020年04月13日 01:00 満足度:

用途:ブレーキの利きが悪くなったので交換に挑戦しました

今回は今使っている自転車の後輪ブレーキが利かなくなってしまい、近くの自転車屋に行き見てもらいましたが、この手のブレーキは安物で普通の自転車には装着が少ないとのことで交換はしてもらえなかった。
どうしようかと思いネットで検索して購入しましたが、最初のものは種類が違い、あらためて今回のものを購入し装着しました。
多少戸惑いましたが、特にリング?の交換に苦労しました。
特殊な工具がないため、叩いて緩めてから交換しました。
交換後は非常に快適に利用しています。
最初に購入したものは交換していただけるとのことで準備中です。

これは注文コード 36799743 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年03月13日 14:51 満足度:

用途:自転車のメンテナンス

評判通りでよく聞いてくれるので満足です。・・・・・・

これは注文コード 36799743 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年07月17日 23:04 満足度:

用途:自転車の部品交換

今回は、ブレーキの種類を間違え、二重投資となってしまったがこのブレーキはなかなか良さそうである。取り付けはしたものの雨で使用状況の確認ができていない。

これは注文コード 36799743 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年06月18日 15:33 満足度:

用途:自転車のブレーキ交換

ブレーキ部分でカラカラ音がするのと、全く効かなくなったので、変えてみました。ブレーキをかけてタイヤロックすることはありませんが十分に効きます。わざとロックしないようにしてあるのかな。

これは注文コード 36799743 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年04月17日 10:22 満足度:

用途:自転車メンテナンス

ホイールもバンドブレーキ仕様から、ローラーブレーキ仕様に交換しました。簡単にできました。

これは注文コード 36799743 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年03月12日 06:08 満足度:

用途:自転車のリアブレーキ交換

もともと装着品がキーキーとうるさくまた、突然効くので危なかったためシマノ製品に交換しました。最初は、効きが甘く感じましたが徐々に馴染み握力に応じた制動力を得ました。もちろんキーキー音は一切無し!

これは注文コード 36799743 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年01月04日 16:11 満足度:

用途:自転車のメンテナンス時

交換前と違って効きがとても良くなりました。これで雨の日も安心して乗ることができます。

これは注文コード 36799743 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年07月20日 17:47 満足度:

用途:効きの悪くなったブレーキの交換

坂道が多い場所での使用で効きが悪くなったので交換しました。モノはしっかりしているし、なんの問題もないです。

これは注文コード 36799743 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年09月25日 20:32 満足度:

用途:自転車のブレーキ交換

自転車のブレーキの効きが悪くなったためダメもとで交換してみました。
事前にyoutubeで確認してから取付けてみたら意外と簡単に出来ました。

これは注文コード 36799743 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年07月08日 19:39 満足度:

用途:自転車のブレーキ交換

自転車のブレーキの利きが悪くなったので交換しました。今までのと同一製品なのでブレーキの利きが戻り新車になった感じです。比較的安くできました。

これは注文コード 36799743 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年06月10日 16:56 満足度:

用途:10年使用のママチャリに

ブレーキの利きが滑らかになりました。
キーキー音もないです。

これは注文コード 36799743 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年09月24日 20:57 満足度:

用途:27インチのママチャリの後輪の軸が歪んだため交換

ママチャリのアルミホイールの交換に合わせて購入しました。
簡単にアルミホイール(ローラーブレーキ用)に装着できました。

これは注文コード 36799743 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2017年06月13日 19:36 満足度:

用途:錆びて古くなったブレーキの交換に使用

ローラーブレーキは初めて使用しましたが、ブレーキの音も静かで聞き具合も満足できます。

これは注文コード 36799743 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2016年03月02日 19:53 満足度:

用途:自転車修理

20年近く前の内装3段変速ハブ(ドラムブレーキ対応型)の交換に合わせて購入。ドラムブレーキと違い、交換に特殊工具(ドラム抜き)が不要なので、作業がラクで良かった。シマノ製で制動力も全く問題なし。

これは注文コード 36799743 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2015年10月17日 00:22 満足度:

用途:チャリで来た

ローラーブレーキユニット すごく聞きそうだったので購入 所有の自転車にはあわず 放置 決定www

これは注文コード 36799743 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2016年11月11日 19:57 満足度: クロホリ 様

用途:家族の自転車の修理

同じ物なので問題無く使用出来ました。

これは注文コード 36799743 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2015年09月29日 12:59 満足度:

用途:自転車整備

シマノのローラーブレーキユニットが安価に買えてよかったです。

これは注文コード 36799743 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年02月15日 17:48 満足度:

用途:家族の自転車補修

嫁さんがブレーキがギーギーうるさいと言うので一か八か交換作業してみました。多少の工具は必要ですが自分でできた時の達成感と自転車店に出すのと金額も抑えられますし快適に走れるようになると楽しいですよ。

これは注文コード 36799743 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2019年05月13日 09:59 満足度:

用途:ブレーキユニット交換

モノタロウの梱包は丁寧で、配送などには大変満足しています。品物自体に対する不満です。ホイール交換に伴い、メタルリンクブレーキからこちらに交換しました。ワイヤーを固定するリンクの長孔に製造時のバリが残っており、ビスの四角くなった箇所がそのままでは収まらず、鉄ヤスリでの追加工が必要でした。世界に名だたるシマノの製品とはいえ、安価な海外製だとこんなものなのでしょうか… 内部のグリスも必要最低限しか入っていない感じで、もう少し詰めておいてくれたらと感じました。効きに関しては問題ありません。

これは注文コード 36799743 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年10月10日 20:06 満足度:

用途:ブレーキの交換

前のローラーブレーキが壊れたようなので交換してみました、問題なく使えます。

これは注文コード 36799743 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 2 次へ