コバルト正宗ドリル イシハシ精工

5つ
59件
4つ
9件
3つ
6件
2つ
3件
1つ
6件
イシハシ精工

コバルト正宗ドリル

切削工具の口コミ満足度ランキング 7位

販売価格(税別): ¥379 〜

平均満足度: (83件のレビュー)

高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。【用途】被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、軟鋼。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 83件中 1件から 20件までを表示

並び替え:
2019年05月21日 15:29 満足度:

用途:シリンダーヘッドカバー加工

アルミ溶接後の穴開けにフライスに取り付けて使用。リーマー通しが楽でした。

これは注文コード 37008063 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年05月20日 15:09 満足度:

用途:鋼板の穴あけ

レーザーカットされた6mm鋼板のカット面への穴あけ。レーザーで焼き入れ状態の鋼板は手強く、なんとか凹むまでいったが、ドリルが折れた。

これは注文コード 37009201 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年05月18日 01:00 満足度:

用途:鉄材の穴あけ作業に使用

耐久性はまだよくわかりませんが、ナットの破壊、ボルトの穴あけに使っても問題なさそうです。

これは注文コード 37008176 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年01月04日 15:44 満足度: cozycycle 様

用途:バイク修理

錆びて破断したボルト抜きに使用
新品の刃先はとても食い込んで作業が捗ります。

これは注文コード 37008194 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2019年02月03日 17:00 満足度: 花園自動車 様

用途:穴あけ加工

すごい!ステンレス素材に難なく穴が開く。いいもの見つけた。

これは注文コード 37008237 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年04月10日 17:15 満足度: 北澤 様

用途:鉄骨穴明け、ドリル作業

まあまあ普通に使えます。
特別の優れもの、と言う感じではなかったです。
正宗 と言う名前負けします。

これは注文コード 37009804 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年06月01日 20:04 満足度:

用途:穴あけ

価格より、使えると、思います。あと、長持ちしてくれると嬉しいです。

これは注文コード 37010461 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年03月06日 17:28 満足度:

用途:難削剤の穴あけ

ステンレス等の穴が素晴らしくきれいにスカッと開けられる。

これは注文コード 37008797 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年11月29日 10:36 満足度:

用途:ステンレスへの穴開け

2mm厚のステンレスに使用したがきれいに穴あけが出来た

これは注文コード 37009725 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年11月13日 15:02 満足度:

用途:車のメンテ

プロとして頻繁に使用する場合の耐久性はわかりませんが、素人の作業には十分なクオリティーです。

これは注文コード 37010084 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年12月28日 15:15 満足度: 中津電設 様

用途:機内工事

ステンレス鋼にも簡単に穴あけが出来ます。
まとめ売りで割引が有ればもっと助かります。

これは注文コード 37009847 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年02月09日 12:54 満足度: 有限会社 エレクトロデザイン 様

用途:M1.4ねじの下穴

1.1mmと 1.0mmを購入しました。1,0mmは綺麗でしたが、1.1mmは切り子だと思いますが多数付着していました。中古品のように見えます。

これは注文コード 37007537 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年01月22日 13:58 満足度:

用途:鉄の穴あけ

3本買った内の1本が使えないです。1本は確認して大丈夫でした.もう1本は確認していません

これは注文コード 37009822 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年07月16日 11:01 満足度:

用途:部品加工時

SUS板の穴加工に使用していますが、低価格で切れ味最高です。
耐久性は高くないですが、コストパフォーマンスに優れた品でリピートしています。

これは注文コード 37008176 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年12月23日 20:37 満足度:

用途:アルミ材ネジの下穴

アルミ材ですが、お値段だけあって切れ味は問題ありませんでした。

これは注文コード 37010181 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年06月08日 14:35 満足度: ダイヤモンド電機株式会社 様

用途:アルミへの穴あけ

正宗ドリルは信頼できるのでいつも安心して購入することができます。
食いつきよく、作業ははかどります。

これは注文コード 37008657 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年05月25日 13:31 満足度: 株式会社エヌ・ビー・エス 様

用途:頭が潰れたネジの取り外し

エキストラクターを使うため、ネジに下穴を開けるためのドリルとして使用しました。
商品説明に記載の通り切れ味抜群で簡単に穴を開けることができネジもスムーズに外せました。

これは注文コード 37008176 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年06月16日 17:41 満足度:

用途:機械工作

切れ味抜群でコストパホーマンスに優れていると思います。

これは注文コード 37009287 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2018年03月11日 18:13 満足度:

用途:部品一次加工

私にとってコストパフォーマンスに優れた定番商品の一つです。
耐久性は別として切れ味抜群です。

これは注文コード 37008176 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年11月30日 20:51 満足度:

用途:金属材料への穴開けに

304ステンレス材への穴開けにはこれを使っています。
他製品に比べて、切れ味が長持ちします。

これは注文コード 37008176 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人

戻る ページ: 1 2 3 4 5 次へ