耐熱手袋 クルセーダーフレックスロング アンセル

5つ
3件
4つ
3件
3つ
0件
2つ
1件
1つ
3件
アンセル

耐熱手袋 クルセーダーフレックスロング

販売価格(税別):  

平均満足度: (10件のレビュー)

5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。 繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。 表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)【用途】射出成形品などの高温物の取り扱い。食品加工工場でのオーブン皿の取り扱いなど。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 10件中 1件から 10件までを表示

並び替え:
2019年12月01日 15:30 満足度:

用途:製造作業

熱いものを持つときに使用しています。ちょうど良い使い心地で満足です。

これは注文コード 37088511 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年07月24日 18:48 満足度: 有限会社晃栄工業 様

用途:アルゴン溶接に使用

でかすぎてTIG溶接には、まったく向いていない、残念。

これは注文コード 37088493 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年07月23日 01:29 満足度:

用途:プレス作業、製品移動時

最も製品がしなやかにもかかわらず耐熱性にも優れている為使用しています。欲を言えばニトリルコートの厚みがもう少しあれば、寿命がのびるのではと思います。一番よくない点は親指の長さがあり過ぎ、先10mm程余り、そのため細かいものがつかみにくいことが多々あるのが非常に残念です。通常こんな親指の長い人間はいないかと、この点改善されると有難いのです。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

これは注文コード 37088511 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年09月15日 15:56 満足度:

用途:焼嵌め時

ガスで炙った機械部品を持つ際に使用しています。全然熱さは感じません。

これは注文コード 37088493 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年05月23日 07:49 満足度: 有限会社太平堂 様

用途:パンを焼成したときにパンオーブンから高温のラックを取り出すときに使用。

この耐熱手袋は薄手で使いやすい(機能的)でよかった。できれば、(この製品もある程度長いが)肘の方までの長い手袋が欲しいです。夏場など手袋から出た肘に近いところをやけどすることが多いため。

これは注文コード 37088511 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2016年03月18日 05:38 満足度: 植村養魚場 様

用途:薪ストーブ

皆さんの感想の通り、「かなり大きめ」です。それを勘案してLサイズにしましたが、それでも親指が2pくらい余ってます。男性としては小さめの手なのでモノタロウで購入する手袋の大半はM。L以上しかない設定ではLを選択します。そのLよりも一回り大きく、国産のLL〜3Lのイメージ。慣れればなんとか使いこなせるようにはなりましたが、「ミトンよりはまし」のレベルです。それでもコストパフォーマンスを考えると今のところは最良のものです。

これは注文コード 37088493 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2015年10月31日 16:49 満足度: 浅間高原ホテル 様

用途:薪ストーブに麻紀をくべるとき

耐火の能力が素晴らしい。薪ストーブに薪をくべる時に使用していますが、ほんと良いですね。ただ男性用のサイズしか無いので、もうワンサイズ作ってくれると嬉しいです。今回で二個目ですが長さと良いこれに変わる物は無いと思います。

これは注文コード 37088511 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年10月03日 08:35 満足度: 合同会社クリエイト108 様

用途:電気炉からの取り出し時に使用

トングを使用するのには不向き。指の自由度がなく、トングが握れない。

MonotaROからの回答:

商品ラインナップの課題として検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

これは注文コード 37088493 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年10月02日 02:59 満足度: 自家製天然酵母のパンhutte(ユト) 様

用途:パンオーブンのトレー出し入れ時に使用

耐熱ですので少し固めかなと思っていましたが案外柔らかく、
5本指になっていますので掴んだりする事にも丁度よいです。
確かに少しの時間触れ続けていると熱は伝わってきますが、実用範囲内だと思います。
ちなみに使用温度は250℃〜270℃が主です。
改良点としましては、グローブがどこかに吊るせるように吊るし紐のようなものを
袖口にでもつけて頂けると助かります。
どうしても食品を扱う現場としましては直置きは避けたいので。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

これは注文コード 37088493 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2014年01月15日 08:34 満足度:

用途:高温槽からサンプルを取り出すときに使用

思っていたより、大きく、分厚かったので、
まったく、使えない
購入したサイズが大きかったので、女性には大きすぎた

これは注文コード 37088493 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人

戻る ページ: 1 次へ