Cシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼) 日本ベアリング(NB)

5つ
2件
4つ
2件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
0件
日本ベアリング(NB)

Cシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼)

販売価格(税別): 459 / 税込505

平均満足度: (5件のレビュー)

材料はSUS440C(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 5件中 1件から 5件までを表示

並び替え:
2020年12月10日 22:09 満足度:

用途:卓上ミニ旋盤製作に使用する後部の押しセンター支持部のシャフト(6mm)として使用しています。

仕上がりの良いパーツてす。ドリルチャック部位のコンロッド用としての汎用性を高めるためのネジ切オーダーができると良いと思います。

これは注文コード 37475322 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年05月20日 15:36 満足度:

用途:自作ERGOのパーツ

仕様にはピッタリマッチ  価格面で少しオーバーなので2号機より炭素鋼タイプに変更

これは注文コード 37476144 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年04月03日 17:34 満足度: あさひ商会 様

用途:重機のキャタピラーのマスターピン交換に使用

曲がった膨らんだ欠けた!2oのクリアランスが有って助かったが大変な事に成るところでした。

これは注文コード 37475995 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年04月14日 18:37 満足度:

用途:フライス盤の直角出し

フライスのコレットチャックに取り付けて、軸の直角度をダイアルゲージで測定するのに使っています。精度が良く満足しています。

これは注文コード 37475496 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2016年07月27日 11:10 満足度:

用途:8oのネジ部を加工製作して蜂蜜遠心分離機の部品に使用した。

鉄工所が 硬くて穴あけ加工に苦労したらしいです。

これは注文コード 37475487 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人

戻る ページ: 1 次へ