モービル1 0W-40 SN エクソンモービル

5つ
14件
4つ
3件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
1件
エクソンモービル

モービル1 0W-40 SN

販売価格(税別): 6,490 / 税込7,139

平均満足度: (18件のレビュー)

エンジン内をクリーンに保ち、エンジンを摩耗から守り、様々な条件下で優れたパフォーマンスを発揮する先進の高性能化学合成エンジンオイルです。 0W-40という幅広い粘度特性により、様々な条件下で優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。寒冷地でのエンジン始動性に優れると共に、高温運転時でもスラッジやデポジットの発生を抑制し、エンジン内をクリーンに保ちます。 高性能スポーツ車をはじめとし、様々なタイプの車にご使用いただけます。【用途】ガソリン・ディーゼルエンジン車用化学合成油

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 18件中 1件から 18件までを表示

並び替え:
2021年03月23日 02:00 満足度:

用途:E36型BMW M3のエンジンオイルとして使用

高性能オイルの中では安価で、性能も十分なので安心して使用できます。
エンジンオイルの大半の性能は実際には添加剤が受け持っているので、ベースオイルがPAOメインであることはそんなには重要ではありませんが、それでも粘度特性という重要な性能にはベースオイルの質が大きく反映されます。
その点、このMobil-1 0W-40は、高回転域を連続使用すると(MOTUL 300Vなどに比べると)タレるとまではいかないものの、やや荒いフィーリングになりますが、回転をいくらか落とせば回復した感じになるので、他の粘度のMobil-1と比べてベースオイルの元々の粘度指数が高く、VI向上剤が相対的に少なめである事が体感的にも感じられます。
ちなみに同じMobil-1の5W-50も試しましたが、この0W-40に比べて少し(ほんの少し)回りたがらない印象でした。(※本当はこのエンジンの指定オイルは60番ですが…)
また、前述のように高回転域のフィーリングでは、より高価なレーシング系オイルに一歩を譲るものの、使用後に抜いたオイル中の金属粉の混入具合を見るとかなり少ないので、耐摩耗性はかなりハイレベルだと思われます。
きっと使われている添加剤技術はかなり高いのでしょう。
愛車のエンジンを摩耗させずに長くフレッシュな状態で乗りたいという方には強くお勧め出来ます。
性能は★4.5個くらいですが、価格とのバランスで満足度は★4つとさせていただきます。

これは注文コード 33534717 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2017年10月02日 16:39 満足度:

用途:オイル交換

現在ではモービル1のなかで唯一の、PAOをベースオイルとする100%化学合成油。サーキット走行時でもエンジンをしっかりと保護してくれている実感があります。四季を通して、安定感は抜群です。

これは注文コード 37574957 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2017年11月20日 18:03 満足度:

用途:車のメンテナンス

いいオイルが安く買えて大変嬉しく思います。また買いたいです。

これは注文コード 37574957 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年03月14日 22:33 満足度:

用途:日常使うマイカー(軽四4気筒ターボ車)に。

今までは同じモービル1の10W−30を使ってましたが
どうしても5000回転超えたあたりから安心感がないと言うか
スムーズさに欠けるので高いオイルですが思い切って買って入れてみました。
10W−30だと街乗りでそんなに速度出せない道路環境(主に一般道で神戸だとか大阪だとか言う車の多い所など特に)だと十分高性能なのですが
やはり1時間を超えるドライブでかつ高速道路ばかりを走ると
どうしても力強さが物足りないので
0W−40にしてみたところ高速道路だとか一般道でも1,2時間走ってみたり
登坂路が付くような山間部を主に走ると熱量が多くなるので
10W−30だと少し頼りない部分がありますので
このオイルにしてよかったと思います。

これは注文コード 37574957 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2017年02月03日 21:34 満足度:

用途:原付2種スクータのOIL交換

比較的安価に購入できてよかったです。
小排気量高回転志向の乾式クラッチの車両で
冬季で気温も低く 1000km程度(約一月)で1L交換するので
4Lのこの製品を使うことにしました。
油膜切れのメタルコンタクトも怖いので ZOIL も併用しています
今度バラす予定もあるので どんな感じか見てみるつもりです

これは注文コード 37574957 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2017年01月14日 20:39 満足度:

用途:エンジンオイルの補充するのに最適

いいオイルです。…………………・・・・・・・・・・・。

これは注文コード 19427406 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年07月15日 19:45 満足度:

用途:ベンツ A45 AMG

純正指定のモービルワン5W-40を使用してました。
エンジンノイズが静かになった。

これは注文コード 19427406 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年07月14日 10:25 満足度:

用途:オイル交換

自動車メーカーの認定を得ているので輸入車にも安心して使用できます。

これは注文コード 37574957 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年10月10日 18:50 満足度:

用途:マイカーのメンテナンス

2000CC ターボエンジン 320HP に使用、 毎年10月〜11月に当オイルに入れ替え、半年後の夏場5月〜6月には10W−50を使用。
特に秋から冬季はこのオイルは低温側粘度が低く燃費も2〜3%良いように感じる。少々回しても全く問題なくむしろエンジンのレスポンスもUPするようで気に入っている。さすがにヨーロッパスポーツ車の標準指定に選ばれているだけのことはある。

これは注文コード 37574957 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2017年07月19日 22:38 満足度:

用途:車輌メンテナンス

気になるので伝えておきます。 到着した缶が必ず凹んでいる。 今までに3回以上注文して、度々凹んだ缶が届くのは、決して良い気分ではないので。 商品を大切に扱ってください。

MonotaROからの回答:

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

これは注文コード 37574957 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年03月24日 01:40 満足度:

用途:自家用車に使ってます

熱だれしにくく、安心して回せます。

これは注文コード 37574957 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2015年02月16日 23:51 満足度: MM商会 様

用途:ベンツW203 C180エンジンオイル

高品質でこの価格は安いの一言。

これは注文コード 37574957 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年07月17日 11:55 満足度:

用途:OIL交換

E350用に購入です。前回の交換から7000キロも走ってしまい今回の交換です。
エンジンも滑らかになり、音も静かになりました。
純正指定なので間違いなし。

これは注文コード 37574957 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年02月02日 17:47 満足度:

用途:エンジンオイル交換

今までMotulのオイルを使用していましたが、サーキット走行時にこちらのほうが10℃近く温度が下がります。
油温に困っている人にはお勧めです。

これは注文コード 37574966 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2013年10月13日 23:30 満足度:

用途:注入

6リッター缶がほしいです

これは注文コード 37574957 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年04月25日 22:34 満足度:

用途:エンジンオイル交換

スムーズな回転と油温が上がっても油膜保持力がよい。

これは注文コード 37574957 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年04月10日 13:10 満足度:

用途:自分で交換する予定

商品が着いて まだ交換してません。
今までは一つ下のランクの物を使っていました。
今回、値段が安かったのと スラッジがより出にくい?クリーンなエンジンになるという謳い文句に引かれて購入。

これは注文コード 37574957 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2012年11月17日 22:23 満足度:

用途:メルセデスのオイル交換(W211  E350)

これまでは、モービル1 5W-40を使用してましたが気になっていたモービル1 0W-40を使用しての違いは今までもモービル1でしたから、粘度が軟らかいのと、摩擦抵抗が少ないのか判りませんがエンブレの効きが弱くなり惰性で走る距離が長くなったのがハッキリ判るのと、エンジンノイズが若干小さくなった位ですね。
燃費については、同じような感覚での使用では0.5KM位の伸び率ですから、オイル交換での燃費はかなり良いと思います。
オイル交換のサイクルは3.000KMにて、オイルとエレメントの交換を毎回同時にしてきてこの差が出たのは大きな違いだと思いますから、今後は当然良いオイルのはずですから支障が出なければ○-ト○○ックス等で5W-40を買うより安いので0W-40に変える事にします。

これは注文コード 37574957 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 5人

戻る ページ: 1 次へ