CTB・MTBリング錠のレビュー

平均満足度 4.39 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
CTB・MTBリング錠 GORIN(ゴリン)
GORIN(ゴリン)
1,790 / 税込 1,969
専用取付ブラケット付でCTB、MTBに適した大型ボタン式リング錠です
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-06-24
用途:
クロスバイクでの短時間駐輪用
対象商品:
37574135

簡単に施錠解錠出来る事から、近所での買い物等短時間の駐輪用として重宝しています。

2020-04-06
用途:
リング錠取付け
対象商品:
37574135

26×1.75のMTBに取付けました。タイヤにもドロヨケにも干渉せず問題なく付きました。唯一心配だった解除番号も、押しやすく覚えやすい番号だったのでラッキーでした。

2018-02-05
用途:
自転車の施錠。
対象商品:
37574135

24年前に購入したクロスバイクに、何の問題もなく取り付けられました。見た目もそれなりに安心感があります。 しかしです。ユーチューブに「簡単に解錠する動画」がアップされてます。防犯性能はかなり低いですね。人目につかない場所に駐輪する場合は、ツーロックが原則です。

2018-02-13
用途:
MTBの施錠
対象商品:
37574135

大変便利です。たまたま数字が並んでそろっているので、アトランダムなものがいいかな。自分で設定できるといいですね。

2017-08-04
用途:
家族の自転車(5台)に使用してます。
対象商品:
37574135

鍵をもっておかなくて良いので、紛失等の不安がありません。今までは出かけると時々、鍵をカバンのどこ?ズボンのポケット?ジャケット?と徐々に不安が増大することが多々ありましたが今は皆無です。また、主人が会社から出張に出て1週間帰宅できないような状況でも家族が駅に自転車を取りに行った事もあります。このような使い方もできるので大変便利です。

2017-07-28
用途:
使い易いですが…。
対象商品:
37574135

低価格も有難く、鍵をなくす心配がなく便利ですが、手動復帰しておかないと解除番号が読み盗られる危険性があり、併せて解除番号が変更できない為、使用ボタンと未使用ボタンの色の変化で解除ボタンが分かってしまう危険性も感じています。

2人が参考にしています
2017-06-23
用途:
自転車のロック
対象商品:
37574135

既設のものと付替でしたが、ベースのプレートは兼用できずに交換しましたが問題なく取付できました。無難で使いやすいです。

2015-10-20
用途:
クロスバイクの施錠
対象商品:
37574135

数台所有のクロスバイクに使用しております。鍵を持つ必要が無いので重宝してます。

2015-11-07
用途:
作業
対象商品:
37574135

安いし、商品もよかったです

2014-07-08
用途:
自転車の鍵かけ
対象商品:
37574135

装着・動作に特に問題はなかった。キーが不要となり、紛失の心配がなくなってよい。本体の色が黒もあるとうれしい。

2014-04-01
用途:
便利です
対象商品:
37574135

少しの駐車でワイヤーロックするのが面倒なのでリング錠を付けました。
ボタン式なので鍵を持ち歩かないですむので便利です。
しかし乗り捨てするような盗難には有効だと思います。
色がシルバーしか無い事が残念です。
スポーツ自転車には似合わないのでなるべく目立たない黒があれば良かったのですが・・

2014-08-13
用途:
通勤
対象商品:
37574135

一秒を争う通勤時間の必須アイテムです。

2014-05-25
用途:
マウンテンバイク取り付け
対象商品:
37574135

価格が安く満足。
ブラケットへ本体を取り付けするとき、ボルトを締め過ぎると本体が曲がるので要注意。
他のコメント通り、暗唱番号を変更出来ないのが難点。

2014-02-13
用途:
クロスバイクの施錠
対象商品:
37574135

コンビニにちょっと止めておくのに一々ワイヤーロック使うのは煩わしい為に購入。
Vブレーキにボルトオンで装着。5mmと3mmのアーレンキーを使用して簡単に取り付けられます。
ちょい止めならこれだけでOK。長時間の駐輪では、オートバイ用ワイヤーロックを併用しています。
グレーのカラーがいかにも安っぽく鮮やかなカラーのクロスバイクと合わないのと、クリアボタンを押して手動で暗証ボタンをクリアしなければならない点がマイナス。

2014-05-12
用途:
折り畳み自転車のロック
対象商品:
37574135

暗証番号は固定で変更はできません。
解除用のキーが不要なので便利です。

2013-07-29
用途:
車両の施錠用で
対象商品:
37574135

出かける際に、鍵を使用しなくてもいいのが、一番のポイントです。カギ自体の紛失がありません。番号は工場出荷時に決められたもので、こちらでは変えられないことが残念でした。これは事前調査でわかっていましたので、満足度に影響はありません。色は本体グレー/プレート黒のみ。色はもっとカラフルなものや、逆に黒一色が良かったです。カギを施錠または開錠したアクションでは押したボタンは復帰しないので、そのままだと番号が丸見えです。リセット忘れ対策で→念を入れるなら他のカギを併用しておいたほうがいいとおもいます。当方では、追加で番号式のワイヤー錠を使用しています。取り付けは数分で済みました。

2013-07-29
用途:
会社用車両の防犯対策
対象商品:
37574135

カギを持たずに出発できます。これはいい!カギを無くす心配がない。番号は出荷設定の固定ですが、手前どもで好みの番号に変えられないのが残念(了解済みでしたが)。設置は数分で超簡単。色がグレーしかなくて残念(まあ、どうでもいいか)。開錠したあとの番号リセット忘れの防止のため、別にワイヤー番号錠を併用しています。

2013-08-24
用途:
自転車
対象商品:
37574135

子供のMTBに取り付けました。取り付けは、ボルトオンで簡単です。
作りは、値段相応です。気になったのは、走行中に振動でカタカタと音がするところです。
鍵としては、問題なく使えます。

2013-05-23
用途:
子供の自転車用
対象商品:
37574135

子供のMTB自転車用に購入しました。品質のバラツキでしようか、レバーの動きが硬く、小2の力ですと使いにくいようです。番号を変更できて、もう少し軽いとなお良かったです。

2013-06-21
用途:
自転車の防犯
対象商品:
37574135

クロスバイクにつけています。ダイヤル暗号式なので鍵を持つ必要がありません。これが便利です。