レフランプ形蛍光灯 eco電球 オーム電機

5つ
16件
4つ
2件
3つ
4件
2つ
1件
1つ
0件
オーム電機

レフランプ形蛍光灯 eco電球

販売価格(税別): ¥949

平均満足度: (23件のレビュー)

22Wの電力消費量で100W相当の明るさ! 電球形蛍光灯使用のレフランプです。 ミラー付きグローブで照射方向が明るくなります。 光が広範囲に拡散する散光形です。 長寿命!定格寿命は約1万時間! 電気代、発熱量ともに約1/5!(オーム電機100W形レフランプ比)

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 23件中 1件から 20件までを表示

並び替え:
2018年04月28日 14:15 満足度:

用途:現場用レフホルダーに組み込み

夏場暑いし火災を考慮し交換。
LED球にすればいいのだけれど高価だし、LED投光器を購入したほうが安いかな。ということでホルダー廃棄のつもりでいたらレフランプ型蛍光灯を発見。100W並みということでちょっと暗いけれど発熱も少ないしホルダーも再利用できました。

これは注文コード 37590533 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年11月18日 20:56 満足度: 株式会社石川屋ふとん店 様

用途:店内

省電力、手頃な価格帯ですぐ間に合うのでいつもこちらで購入しています。LEDの必要を感じない明るさが魅力です。

これは注文コード 37590533 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年05月15日 16:51 満足度: 有限会社 伸コーポレーション 様

用途:店舗内照明

3年前に同商品を買い使用していました。大体1万時間以上使用したころから切れ始めたのが出たため、5個全部取り替えました。やはり新しいのは明るいです。3年も使用しているとガラス部分も白く、くすむため 明るさも落ちます。定期的な交換をお勧めします。当店では外のスポットライトにも問題なく使用しています。今後も使用する予定です。

これは注文コード 37590533 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 4人
2016年03月08日 16:36 満足度:

用途:レフ球として使ってます

ちょっとサイズが大きいです。もうちょっとコンパクトなのがあるといいんですが…

これは注文コード 37590524 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年04月07日 16:32 満足度:

用途:仕事場の事務机で使用。

オーム電機の商品は、金額が安くて性能が、かなり良いと思います。この商品は、箱のパッケージが目立たなく見落としてしまいますが、使ってみるとかなり良いです。自分はレフランプ付と無しの両方使用してますが、レフランプ付は光が集中する分明るいです。レフランプの最大径が120mmありますので購入時には注意して下さい。実際の明るさは100W相当あると思います。電気料も、かなり安くなりました。

これは注文コード 37590533 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2014年11月28日 10:51 満足度: 海水館(海水魚通信販売業) 様

用途:スポット照明

大変安価で明るく、ややスポット的な部分照明として利用させて頂きました。

スポットライトとして、より狭い照射範囲に集中させたい場合はLED電球のスポット型の方が優れていると思いますが、範囲にこだわらない場合、このお品は価格的にみても大変お得だと思います。
照度、全光束、発光効率自体はLEDと大差がないと思います。

良い製品のご提供、有難うございました。

これは注文コード 37590524 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年01月16日 08:14 満足度:

用途:工場の証明

価格がLEDより安く、白熱球より電気代が安い、多少サイズが大きいが器具を選ばない。レイアウト次第で40w蛍光管の代わりになります

これは注文コード 37590533 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年10月08日 06:09 満足度:

用途:店舗 商品ダウンに使用

従来のダウンライトの代わりに使用 LEDと迷ったが値段で決めました
とても明るく省電力も少なく満足しています

これは注文コード 37590533 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年02月03日 18:19 満足度:

用途:部分証明

電球色で、温かみのある光で お客様の要望にお答えできました

これは注文コード 37590524 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年11月12日 13:54 満足度: ワカサ株式会社 様

用途:スポット照明

70Wのレフランプの代わりに使用明るさ電気代共納得いくもので助かっています

これは注文コード 37590524 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年03月03日 01:30 満足度:

用途:屋外駐車場の防犯等照明用

フィラメント式のビーム電球(100W相当品)を置き換えてみた。

屋内用であることは、メーカーサイトで確認済みであったが、器具が屋外用のシールリング付きフードであったことと、45度下向きの投光ということで、雨水が侵入する事は考えにくく、屋外でも実用になる可能性に掛けてみた。

交換してから11ヶ月が経過したが、省エネ効果は絶大で、この点だけでも価値のある商品。加えて、ビーム電球と変わらないくらいの価格設定で、この点でも大満足。

寿命は、あきらかにビーム電球よりも長持ちしており、仮に、定格寿命の1/3で使えなくなっても、電気代の節約だけで十分に満足できる。

明るさに関しては、特に暗くなってきた感じはしないが、交換当初の印象は、ビーム電球よりも明るい感じがして好印象だった。ちなみに、照度が落ちて来たとしても、当方のような用途(防犯等を目的とした照明なので、真っ暗でなければよい)には、支障ないと思われる。

なお、当地は寒冷地であり、低温環境下での寿命等に一抹の不安を持っていたが、-15℃〜35℃の環境下で問題なく点灯している。ただし、低温環境下では、起動に幾分時間が掛かるようだが、これも、実用上は、何ら問題ない。

これは注文コード 37590524 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 4人
2013年05月09日 13:32 満足度:

用途:商品のライトUP

明るくて良いのですが4球買って1球が内蔵のスパイラル球がセンターからずれていました。

これは注文コード 37590533 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2013年03月23日 00:24 満足度:

用途:台所の照明

以前はシーリングライトを使っていましたが故障してしまったので
ライティングレールにこちらの電球を2個つけました。

シーリングライトに比べ指向性が強いので天井と天井付近の壁は暗くなりましたがライティングレールで自由に角度調節ができるため、テーブルなど明るさが必要な場所に向ける事で以前よりも明るく感じます。

利点は台所では料理の油と埃で電球がベタベタになってしまうので他の部屋より清掃の頻度が高くなりますが、
ガラスで覆われているので剥き出しのタイプに比べ掃除が非常に簡単な点と、
パルックボールなどに比べると燃費は悪いですが単価が安く2個で十分明るいのでライティングレールの口金も二個で済み初期投資額、掃除時間減。

不満点は完全に明るくなるまでに時間が掛かる事ぐらいです。(寝起きの際などは目に優しいので利点でもありますが)

2011年10月に購入して2013年3月現在2個共に快調に点灯しています。

これは注文コード 37590533 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2013年08月18日 14:34 満足度: 株式会社フロンティア 様

用途:商品スポットライト(自転車店舗)

LEDだとすぐ切れる(高光度の為の温度等が原因で、また付け消しに強いが、店舗のように12時間以上の連続点灯に弱い)電球だと消費電力が多い
 LEDや電球と違い、点けてから5分位しないと明るくならないが、長時間連続点灯だと、問題なし。電球式のスポットライト75Wより、明るくて、消費電力22Wはうれしい。(W数少ない為、温度の上昇も少ない)
 LEDのスポットライトは、この商品よりW数は少ないものの、暗くて電球色でもムードが出ない、さらに店舗使用の際はすぐ切れる。

 今後もこの商品を使おうと思います。

これは注文コード 37590524 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2012年08月22日 08:49 満足度:

用途:工場の出入口の門付近を照らす(センサーと併用して人や車の出入があれば点灯させ、不審者かどうか見分けるのに使用)

防犯灯の電球として使用しています。これまで使用していた同形状の電球とは比較にならない明るさで照らしてくれています。使い始めて間もないので、実際の寿命の長さはまだわかりませんが、商品の説明どおり長持ちしてくれることを期待しています。

これは注文コード 37590524 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2012年11月20日 14:44 満足度: 藤和那須リゾート株式会社 様

用途:屋外の照明用

屋外の照明用に購入したが手元に届いて箱を見たら屋内用とある。サイトの商品説明にもカタログにも屋外用か屋内用か用途の記載が無かったので、屋外用と思い込み購入した。現在のところ問題なく使えてるが雨雪が当たるところなのでこれからが心配。今後ははっきりとした記載をお願いします。

MonotaROからの回答:

この度は大変申し訳ございませんでした。
商品仕様に追記させて頂きました。

これは注文コード 37590524 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2012年02月10日 17:23 満足度: 有限会社 伸コーポレーション 様

用途:店舗の照明灯

以前に購入しましたビームランプ型蛍光灯からの取り替えですが、変えてみてビックリしました。 明るさが、ものすごくアップしました。なんと2倍位明るくなった感じです。また直ぐにでも同商品購入しますのでよろしくお願いします。久々の感動です。

これは注文コード 37590524 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2012年12月09日 06:22 満足度:

用途:まぁまぁ思った通り

他のレビューでは『明るい』と評されているが、まぁステマだと思って真に受けていなかったが
取り付けてみると案の定 謳い文句の100w相当には程遠いあかるさ
点灯中の電球を直に見ると真っ白でいかにも明るそうではあるが、照らされている部分は薄暗いいかにも蛍光灯といった明るさ22w蛍光灯そのものである。

これは注文コード 37590533 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年02月19日 22:20 満足度: BICYCLE SHOP fri:k 様

用途:店内ライトアップ設置

問題ありません。

これは注文コード 37590533 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2012年11月20日 22:58 満足度:

用途:スポット照明

これの60W、40Wとかもあるといい。その際には、できるだけ小さく作って欲しい。

このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 2 次へ