DEMING Jr CROSS ジュニアクロスの口コミ・評価|みんなの商品レビュー【通販モノタロウ】

DEMING Jr CROSS ジュニアクロス SHINKO(シンコータイヤ)

5つ
6件
4つ
2件
3つ
0件
2つ
1件
1つ
1件
SHINKO(シンコータイヤ)

DEMING Jr CROSS ジュニアクロス

販売価格:  

平均満足度: (10件のレビュー)

スムーズでハードな走りに応える小径MTBタイヤ。 オフロードタイヤの優れた耐摩耗性、耐パンク性、グリップ力をそのままに、オンロードの滑らかな走りを考慮した丸みを帯びたトレッドパターンはアスファルト路面での軽快な走行を可能にします。また、各ブロックが独立した構造はあらゆる路面で安定したグリップ力を発揮します。タイヤ・チューブセット。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 10件中 1件から 10件までを表示

並び替え:
2015年06月15日 22:24 満足度: 加村 様

用途:MTB補修用 2015年梅雨で5Y程度経過(かつてホームセンタの”自転車館”で購入してその後)

5年で、最初後輪後半前輪へローテして側面にほぼヒビ入らず、
トレッドパターが均等に磨耗し、そろそろつるつるに。
使用頻度は、ここ何年か年ごとで家から半径10km以内で、
買い物や早朝の海までサイクリングやらだったのでしょうか。
タイヤの名前をみて、探してたら、こちらで販売してるの先日発見しました。よかった。
仕様はモノタロさんのチャットで先日確認させていただいたし。

これは注文コード 37590016 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年08月24日 18:03 満足度:

用途:私用

問題なく装着できました。値段も安く、助かりました。性能的には、普段使うには必要にして十分です。

これは注文コード 37590016 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年05月22日 23:16 満足度:

用途:子供の自転車で使用

使用、取り付けについては問題ない商品です。また機会があれば購入しようと思います。

これは注文コード 37589982 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年08月18日 17:29 満足度:

用途:修理

なんといっても値段が、安い

これは注文コード 37589982 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年05月08日 19:16 満足度:

用途:じぶんよう

とても、しかっりしてる

これは注文コード 37590007 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年03月14日 16:04 満足度:

用途:タイヤ交換

タイヤ本体、チューブ、リムテープの3種類がセットになっていますので、これ一つでOKです!!

これは注文コード 37589991 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年12月02日 14:23 満足度:

用途:交換用

取り付けてまだ間もないので、今の所は問題はありません。

これは注文コード 37589982 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2012年11月04日 17:49 満足度:

用途:MTB補修用

リムテープまで同梱なのでこれだけでタイヤ交換が完了するので費用を抑えることができます。
レジャー用MTBなら十分な品質です。

これは注文コード 37590016 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2013年10月02日 11:33 満足度:

用途:自転車のタイヤ交換

約半年、1000km程度の走行でボウズに。
耐摩耗性ってこんなもんでしょうかねぇ?

MonotaROからの回答:

体重や重量によって摩耗の進行も変わります為、データはございませんが、タイヤサイズが小さいほど、接地回数が増え耐久性は下がります。

これは注文コード 37589964 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2013年06月13日 22:00 満足度:

用途:MTBタイヤ交換

24インチタイヤは他に選択肢が少なくMTBのタイヤ修理のため購入。タイヤ、チューブ、リムバンドが各2セットでこの価格。しかし交換後のタイヤに変な歪みが発生。一旦空気を抜きタイヤを揉みこんで調整を繰り返すも直らず、空気注入3回目にチューブが大音響と共に破裂。古チューブで補修。試し乗りで急制動すると後輪のタイヤゴムが削れてアスファルトに黒い筋発生。自転車タイヤ交換は慣れておりますが、こんなことは初めてでした。価格相応と判断させていただきます。

MonotaROからの回答:

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

これは注文コード 37590007 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ