スポーツ車用1本スタンドのレビュー

平均満足度 2.83 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スポーツ車用1本スタンド NUVO
NUVO
999 / 税込 1,099
伸縮式で20〜28インチに対応。 アルミ製。
レビュー検索結果: 12件中 1〜12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021年08月31日 16:47 満足度:

用途:入替

納品時点で部品不足していましたが、素早く再納品して頂きました。スマートで満足しています。

これは注文コード 37590901 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年07月15日 18:21 満足度:

用途:自転車スタンド交換

安いなりの商品でした。
自転車を停めるとスタンドに変に力が掛かって変形してしまっていました。

これは注文コード 37590901 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年06月30日 16:15 満足度:

用途:小径車のスタンドとして

スパナ1本で簡単取付。今は新品なのでピカピカですが、経年で酷く錆びなければ大満足。

これは注文コード 37590901 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年09月18日 06:55 満足度:

用途:ミニベロのセンタースタンドの交換

付属のスタンドに比べて軽量です。ただし、10Kgを超す自転車では少し負荷が大きいためぐらつきます。取り付けは車種により加工が必要な場合がありますので注意ください。

これは注文コード 37590901 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2014年10月20日 16:13 満足度: ねぢゅワークス 様

用途:16インチ折り畳み自転車に装着

対応サイズは20インチ〜となっていますが
未加工でも16インチ車両で使用可能範囲内でした。
ただ、安定感が少し不安でしたので1cmほどカットしました。
あと、取り付け金具はしっかり車体側にはまる形状をしていますが
スタンド側がまっ平らのツルツルですので、使用しているうちに
スタンドがズレてしまいます。
チェーンステーの形状に合わせて削ってはまるようにする予定です。

これは注文コード 37590901 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2013年09月05日 02:30 満足度:

用途:20インチミニベロ用に購入しました。

軽くていいです。取付金具、ボルトなしで208g。
自転車側にセンター台座が付いているので、6mmのボルトナットで固定しました。
角度調整ネジと軸のねじはMonotaRoで買ったM6のアルミネジに交換しました。

これは注文コード 37590901 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年10月19日 15:47 満足度:

用途:通勤用ロード(ルック車)に使用しています。

ねじの精度と言うか強度が悪い。
位置決めして、一度締めたものの、1週間後に微調整をしようとネジを緩めて締めなしたけど、ネジがバカになってて、微調整後の位置で固定できない。
なんか、残念な商品でした。

これは注文コード 37590901 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2012年06月09日 21:13 満足度:

用途:小径の折り畳み自転車に使用

価格相応な作りです。
調整ネジはなめやすいと聞いていたので慎重に作業しましたが、特に問題ありませんでした。
小径車で軽いこともあり、十分に支えられています。
不満点は、長さ調整のネジを締めると受け軸が側に確実に深いキズがつくので、再調整の度にキズが増えてしまうことくらい。
あと細かい事ですが掲載の写真は少し古いようで、取り付け部など多少形が変わっています。(もう少し取り付けやすい形になっています)
アレンキーの件は補足すると長さ調整に3mm、角度調整に4mmを必要としますが、付属工具は3mmのみで、4mmが別途必要になります。
ポール可動軸に5mmが使われていますが、こちらの調整は必要なさそうです。

MonotaROからの回答:

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

これは注文コード 37590901 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2015年04月16日 05:28 満足度: COSCP広島 様

用途:自転車に設置

MAX自転車(センタースタンド)使用して 完了して 5分後自転車倒れていた 六角レンチいくら占めても 倒れる強度問題あり 不良品だった

MonotaROからの回答:

この度は、大変申し訳ございません。
フレームとのマッチングが悪い可能性がございます。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。
宜しくお願い致します。

これは注文コード 37590901 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年06月21日 22:40 満足度:

用途:シティーバイクのセンタースタンドに使用

一見きゃしゃだが、取り付けるとそれなりにしなりがあり軽さと見た目がいい。ところが二日後から自転車本体が徐々に傾きだし最後は倒れる寸前まで傾く、これは角度調整のボルトを一杯までまで締めこんでも完全に固定できないためで、何度も動かしているうちにドンドン緩くなって来て、最後は押さえていた手をそっと離してなんとか立っている状態で使い物にならなかった、基本構造(固定される軸のスプラインがアルミなので徐々に欠けてきてロックが効かない?)に欠陥があると思われる、ちょっとしたことなので材質を見直せば良い商品になると思う。ここまできたら自分でなんとか改造して物にしてやる、値段が安いので残念だ!

これは注文コード 37590901 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2012年06月01日 08:12 満足度:

用途:ミニベロに装着

とにかく”ひ弱”で、ホント〜〜に軽量な車両しか使えそうにないです。 ※アレンキーが1本しかウンヌン…はお門違いですね(苦笑)

MonotaROからの回答:

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

これは注文コード 37590901 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2011年09月27日 15:52 満足度:

用途:保有していたミニベロに装着しようと購入しました。

装着しようとしたところ、まず作業に6角レンチが3サイズ必要なところ1本しか付属しておりませんでした。また、角度調整のボルトを締めていたところ固定しきれないうちにボルト穴がなめてしまいました。L型のレンチでの締め付けですのでトルクはそれ程掛かっていないと思います。安物買いの銭失いでした。

これは注文コード 37590901 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人

戻る ページ: 1 次へ