スポーツ車用1本スタンド NUVO

5つ
12件
4つ
9件
3つ
3件
2つ
3件
1つ
5件
NUVO

スポーツ車用1本スタンド

販売価格(税別): ¥999

平均満足度: (32件のレビュー)

伸縮式で20〜28インチに対応。 アルミ製。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 32件中 1件から 20件までを表示

並び替え:
2020年08月15日 18:35 満足度:

用途:スポーツ自転車のサイドスタンド

長さ微調整が出来、取り付けも簡単でした。デザインもカッコいい。

これは注文コード 37590926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年07月25日 20:44 満足度:

用途:マウンテンバイクのスタンド取り替え

長さをネジで変えられるので便利。取り付けも簡単。フレームが太すぎると取り付けられない危険も。要チェックです。

これは注文コード 37590926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年03月27日 21:50 満足度: 1966 様

用途:Giant Seek R2 にはスタンドがついてなかったので付けてみました。

商品の説明で「丸型チェーンステー対応。パイプ径Φ15まで対応。」との記載あり。
この時点で適合しないことはわかっていましたが、材質がアルミとのこと。
何とか加工して取付できるだろうと考えて購入しました。
商品を受け取り、やはりそのままでは装着できませんでした。
もともとSeek R2にはそれ用のスタンド用(?)M6タップが切ってあったので
それに合うように商品の取り付け部の穴をざぐったり、切ったりして取り付けました。
材質がアルミだからこそ可能だったと思います。
ただ、足の部分が強度的に少々頼りない感じがするので星4つです。

これは注文コード 37590926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年12月25日 20:09 満足度:

用途:18インチ折畳ミニベロに取り付けました。

長すぎないか心配でしたが、他の人のレビューにもあるように一番短くすれば18インチでも角度も長さもピッタリで取り付きました。軽量ですっきりし非常に気入ってます。付属の長いネジがあって助かりました。
一番気になる強度等の支え具合は、一番短く使えばちょうど良い支え具合になりましたがクロスバイク等のタイヤ径が大きい場合、微妙な感じがします。

これは注文コード 37590926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年05月26日 14:53 満足度:

用途:古いスタンドと交換

鉄製のバイク17kgには、強度不足で使い物になりません。
子供用ですね。

これは注文コード 37590926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年03月14日 20:25 満足度:

用途:普段乗り

かなりきつく締め付けないとずれてしまいます。使用感は問題ないです。

これは注文コード 37590926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年11月09日 00:07 満足度:

用途:ロードバイクのスタンド

自分で長さを自由に調整できるため、自転車の角度が最適になるよう調整可能でとても良い。ただ、他の投稿にもあるように長さを固定するためのねじを強く締める必要があり、ねじ先端の跡が付くので気になる人もいるかも。自転車のフレームへの固定は、付属の樹脂製クッション材を使ってしっかり固定できるため跡が付くことはありません。現在、ロードバイクのスタンドとして使用していますが、なよっとした感じがあり強度的にちょっと不安はありますが、今までのところ問題なく使用できています。

これは注文コード 37590926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年07月28日 14:35 満足度:

用途:普通に使えてます

ジャイアント エスケープ RX3 に取り付けました。
今のところ問題ありません。

これは注文コード 37590926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年06月24日 18:03 満足度:

用途:MTB スタンド

サイドステーが太いMTBに装着可能で優れています。

これは注文コード 37590926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年09月23日 21:23 満足度:

用途:20インチ 折りたたみ自転車レストア

レビューから、あまり期待してませんでしたが、裏切られることなく…その通りでした。取り付けるフレーム部は大体テーパーになっているので、付属のテーパー付きのプラスチックスペーサーを使いますが、径が小さく、やや無理矢理感があり、かなり締め付けないとズリ動いたり回転してしまう。一番の問題は、スタンド部の剛性の無さ、一応機能はするが、結構気を使うので、壊れたらリピートはないだろう。

これは注文コード 37590926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年09月12日 20:39 満足度: joy 様

用途:修理の為

スポーツ車のスタンド交換
長さが自由に変えられるのが便利

これは注文コード 37590926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年05月22日 15:08 満足度:

用途:20インチ折り畳み自転車に使用

もともとのスタンドの安定感が今一つなので買い換えました。角度調節用の6角レンチは付属しているのに、体取り付け用の6角レンチが付属しないのは何故?長いボルトが付属していたのはたすかった。価格も手ごろで
満足している。

これは注文コード 37590926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2018年08月01日 20:47 満足度:

用途:クロスバイクに取り付け

クロスバイクに取り付けました。
なんの問題もなく取り付けられました。

これは注文コード 37590926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年03月24日 18:21 満足度:

用途:ミニ自転車の改良

10年近くベランダに置きっぱなしのミニ自転車に少しづつ手を加えて、ちょい乗りを楽しんでいます。錆びて、収まりが悪く傾きが気に入らなかったので、長さ調整可能で前よりセンターに近づけられるこちらのスタンドに取り替えたところ、収まりががよく、見た目もカッコよく、お買い得感もあり、大満足です。ただ、取り付けは少し工夫が必要です。

これは注文コード 37590926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年07月12日 22:42 満足度:

用途:子供の自転車の改造

我子は左足に麻痺があり右からしか乗車出来ない為、通常のスタンドでは乗車状態でスタンドが出来ませんでした。これは後輪車軸より前に取り付けることができ、乗車状態でスタンドが出来ると子供も喜んでいます。但し、アルミ製ですので強度はスチール製より曲がり易いので注意が必要です。

これは注文コード 37590926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年10月13日 18:01 満足度: 有限会社スナダオート 様

用途:自転車のスタンド

想像より、現物もしっかりしてて購入して良かったと思う。

これは注文コード 37590926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年08月02日 01:41 満足度:

用途:交換用

今まで使ってたのが非金属だったので曲がってきたので交換しました。
足の長さ調節用の六角レンチは付いてますが取り付け用の六角レンチは別途必要です。
レビューを参考にしましたが、やはりというか、既定の力でプラスチック内部の受けを付けて放置してたら、自転車が倒れてましたので、自宅にあった1oシリコン板を挟んで固定したところ上手く行き固定できましたが、無断で他人に跨られて、また自転車が倒れたので、こちらで2mmゴム板を購入して固定うまく行きました。
ただ他の同型製品も同じで、これだけプラスチックの受けが評判悪いのに改良しない製造元はどうかと思う。

これは注文コード 37590926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2018年04月11日 22:18 満足度:

用途:自転車スタンド

取り付け後に、立ててみたら自転車が立ってられない
商品として目的を果たしていない

MonotaROからの回答:

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題とさせていただきます。

これは注文コード 37590926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2017年10月17日 20:10 満足度:

用途:自転車のスタンドをかける時

アルミ製でスタンドを立てた状態で人が体重をかけると、容易に曲がる。ただし、そこだけに注意すれば凄く軽量化にもなるしデザインもいい。

これは注文コード 37590926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2017年05月20日 08:25 満足度:

用途:マウンテンバイク用として

カラーを外せば、フレームの太いマウンテンバイクでも使用できます。
アルミ製なので軽量ですが、磨耗し易い面もあります。それでも、息子が通学で毎日使用して、3年程度は持ちましたので、耐久性は十分かと思います。買い替えで同じ製品を購入しました。

これは注文コード 37590926 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 2 次へ