クランプ付デジタルマルチメータ カスタム

5つ
1件
4つ
2件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
2件
カスタム

クランプ付デジタルマルチメータ

販売価格(税別): ¥13,900

平均満足度: (6件のレビュー)

直流、交流電流を最大120A、最小0.01Aまで測定可能なオープンクランプを搭載。 暗所や夜間での作業に便利なバックライト機能付。 テストリードは二重被覆の太径なので、絶縁性と耐久性に優れます。 ランプは背面収納で業界最少の手のひらサイズ。【用途】工場や各種作業現場等での電流、電圧、抵抗、周波数等の電気測定に

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 6件中 1件から 6件までを表示

並び替え:
2017年12月25日 08:26 満足度: 有限会社モンテ・ガレージ 様

用途:自動車整備

クランプが気に入りました、狭い所に便利ですが収納ができづらい。

これは注文コード 37655493 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年02月01日 09:17 満足度: 大阪エヤー工業有限会社 様

用途:局所排気装置、送風機、乾燥機等の点検業務及び修理業務

・コンパクトでデザインが良く、価格の割に質感もよいので気に入っている。
・テストリードを取り出し、収納ケースに入れようとしたが入らなかった。入っていたものが入らないはずはないと相当頑張ったが入らなかった。 
もう少し入りやすく誰でもできるようにしてほしい。

これは注文コード 37655493 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2013年03月19日 17:34 満足度:

用途:設備点検業務

当方は捏び点検を行う管理会社となるため、多種多様の設備に対し、対応しなくてはなりません。
そのような中で、電気関連の測定は欠かせないもので、この小型クランプがついていることで、ポンプの電流値等が計れ、重宝しています。また、配線が外すことのできない個所も多く、結線が集中しているところでの測定では、小型で使いやすいと思っております。
あと、簡易にテスターケーブルも収納可能で、分厚めの布袋に入れ、工具と一緒に持ち運んでいます。
測定値の正確さは、これからの仕様状況によって変わるものと思いますので、変化が大きいようであれば、ご報告いたします。今のところは大丈夫のようです。

これは注文コード 37655493 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2012年06月29日 13:34 満足度:

用途:スライダックの電流値の0値基準を出すために購入しました。

説明書を見なくても一通りの事は理解でき使用出来ました。LEDライトが付いてたので暗いところでも使用できます。
ケーブルなどの収納部分も良く出来てます。電流値を測定出来るのが便利で仕事で使用します。

これは注文コード 37655493 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年10月15日 19:35 満足度: テムス 様

用途:電流測定

直流電流を測る時ゼロにならない。
説明書が古いのか、書いてあるボタンがない。

MonotaROからの回答:

商品の仕様変更等はございません。従いまして取扱説明書もしくは商品が違っている可能性がございます。
お手数ですが、別途お問合せ窓口にご連絡頂ければ幸いです。

これは注文コード 37655493 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2013年03月29日 17:41 満足度:

用途:自動車整備 リーク電流の測定

直流電流が測れるクランプメーター・分解能0.01Aという事で購入。
通常は暗電流は数十mAなので0.1Aの桁が正しく出れば診断に使えると判断した為。
目的の用途では一番欲しかったクランプメーターが使い物にならない。
通常のテスターで配線中に割り込ませて測ると0.05A付近で安定している回路で使用して
測ってみても0.5Aとか違う値が出る。
また、空の状態でゼロ点調整をして持ち上げるともう0.3Aなどと表示する。
しかもその数値が全く安定しない。
1A以上の単位の数値は安定して表示する。分解能0.01Aを当てにしてしまったのが失敗だったようだ。

これは注文コード 37655493 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人

戻る ページ: 1 次へ