面付シリンダー錠 508型 スガツネ(LAMP)

5つ
4件
4つ
1件
3つ
0件
2つ
1件
1つ
0件
スガツネ(LAMP)

面付シリンダー錠 508型

販売価格(税別): ¥889 〜

平均満足度: (6件のレビュー)

デッドボルトが2段階で上がるタイプです。各段階でキーを抜き差しできます。面付タイプなので、かぶせ扉などに適します。キーはプラスチックカバー付です。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 6件中 1件から 6件までを表示

並び替え:
2020年05月18日 19:24 満足度: サクラ住宅設計 様

用途:木製袖机の引き出し二段に錠の取付をしました。

板厚22mmと30mmの二種類しかなかったもので、取り付ける引き出しの板厚は25mmだった事もあり長めの30mmのものを購入しました。引き出し内で5mmの下地調整をして取付けしました。
希望として25mm〜26mmの種類があれば良いと思います。
シリンダー錠本体は二段はね上げが出来る錠でしっかりした物でした。

これは注文コード 60935804 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年02月07日 15:21 満足度:

用途:木製ドア

ドアの鍵に使用しています。2段階調整出来るのでたいへんべんりです。

これは注文コード 60935804 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年09月07日 18:05 満足度: びおとーぷ 様

用途:ロッカーのシリンダー鍵交換

取り付け出来るか予測で購入
問題なく取り付け出来ました。
鍵を回す回転数が気になりました。
半回転位が理想です。

これは注文コード 60935786 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年05月30日 15:01 満足度:

用途:ドアの施錠

良い出来でした。
カギのキーを回すと2段階に長さが変わります。ドアの構造によって、
穴あけ位置を考え、取り付けました。
ただ 注意 ネジは別売です!ご注意下さい。

これは注文コード 60935786 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年06月24日 22:16 満足度: ブランシエラ池田石澄管理組合 様

用途:書庫の鍵

2回、計6個購入しましたが最初の2個は不調で鍵が上手く差し込めませんでした。何度かチャレンジすると上手くゆく場合もありますが・・・リバーシブルキーだと思うのですが反対側は全くダメです。本体側(扉側)を加工(穴あけ)をしてしまったので仕方なく、再度、予備を含めて4個購入いたしました。

MonotaROからの回答:

ご意見ありがとうございました。

これは注文コード 60935786 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年05月11日 14:51 満足度:

用途:追加取り付け工事

問題なく使用できました。取り付け加工が簡単でした。

これは注文コード 60935777 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ