VTメータークロック ナポレックス

5つ
3件
4つ
3件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
0件
ナポレックス

VTメータークロック

販売価格(税別):  

平均満足度: (7件のレビュー)

標準時刻電波を受信して自動的に時刻を合せる、時刻合せのいらない電波時計と表示の組み合わせで「内気温度/電圧」「外気温度/電圧」「内気温度/外気温度」を表示する内外温度計・電圧計がオールインワンになりました。日本標準時刻電波40kHz&60kHzの2局自動受信で、日本全域対応。電波を正しく受信する所では、高い時刻精度を保ちます。時刻の他に、カレンダー表示付で月、日、曜日、時、分、秒を表示します。12時間表示と24時間表示の切替スイッチ付です。アラームとLED.の光で路面凍結を警告します。アラームとLED.の光で電圧異常を警告します。最高気温と最低気温を記録するメモリー機能付です。ブルー又はオレンジ色に切り替えできるバックライト付で暗い所でもはっきり見えます。角度調整が自由に出来る取付ステー付で取り付け場所を選びません。過電流保護として、カープラグにヒューズを内蔵しました。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 7件中 1件から 7件までを表示

並び替え:
2017年03月21日 19:35 満足度:

用途:軽トラックのバッテリー、オルタネータの監視

走行中の充電状態を監視するのにはこちらの商品が1番です。24V仕様の商品も有るとトラックや重機にも使いたいですね。

これは注文コード 38453457 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年11月10日 12:03 満足度: 川端商会 様

用途:バッテリーの状態監視

使用して電圧表示が出ませんでしたので、初期不良と思い販売元に問い合わせた処、電源接続後、最初の時間表示(時計電波信号のキャッチ)に全力を使ってしまい時計の表示が終わってから、電圧表示をするという説明がありました。

取説にはその様なことが書かれていなかったので、故障かと思いましたが説明を聞いて納得しました。

それに、今、福島の電波は日中は停波していまして夜中に信号を出してるみたいで、結局電圧表示は翌朝となり表示が出ていることを確認して、故障でないことが解り一安心しました。

表示部分ですが、ブルーとレッドの2つが選択できるので自分の見やすい表示が選べられるのは良いですねー。

私は、ブルー表示が見やすかったです。
値段からすれば満足ですが、細かな説明がなっかたのでこの評価になりました。

これは注文コード 38453457 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年11月12日 15:27 満足度:

用途:時計がメイン

外気温度まで表示できる所が良いです。
液晶のバックライトが少し暗いかなぁ〜って感じがします。

これは注文コード 38453457 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年02月06日 16:50 満足度:

用途:車の時計

視認性もよく使い勝手が良いです。

これは注文コード 38453457 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年02月01日 17:49 満足度: たなか総合技術研究所 様

用途:自動車アクセサリー時計と温度表示

ナポレックスの商品は以前より愛用、電波時計で正確な時を知ることができます。温度表示と電圧表示は「おまけ」として使ってますが精度はよいです。(実測しました)実用上問題ありません。

これは注文コード 38453457 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年01月27日 15:59 満足度:

用途:各車両に取付てバッテリーの電圧チェック

電波時計だし、電圧もデジタルだし見やすい。良い商品だと思います。

これは注文コード 38453457 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年05月26日 01:46 満足度:

用途:バイクの電圧モニター

やや横のサイズは大きいですが許容範囲内です。
温度計の性能はさほど問題ありません。
電波時計の感度も問題ありません。
電圧計はだいたい0.1V〜0.2Vほど低く測定されます。
電圧計はおまけですね。

これは注文コード 38453457 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ