レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

5つ
5件
4つ
0件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
0件
BOSCH(ボッシュ)

レーザー距離計

販売価格(税別): ¥19,900

平均満足度: (6件のレビュー)

360°角度センサー搭載のレーザー距離計!充電式リチウムイオンバッテリー内蔵で、乾電池の交換不要!距離と角度の同時測定で、ピタゴラス測定も超カンタン!

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 6件中 1件から 6件までを表示

並び替え:
2016年04月20日 08:40 満足度: 株式会社加藤電機 様

用途:電線距離、高さ測量に使用

斜面角度等が容易に出来るので便利、小型で軽量なのが持運びが容易。

これは注文コード 38560891 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年10月29日 15:35 満足度:

用途:スケールが使えない場所等での計測

購入して3年が経過。
他サイトのレビューにもあったが、レーザーが出なくなり計測不能になる事が多いとあったが、他にもれずこちらも同じ症状になる。
ダメもとでボッシュに修理をお願いすると(補償期間2年)「とりあえず修理に出して下さい」との事。後日「壊れてなかったのでお返しします」、との回答があり、手元に戻ってきたが結局レーザーは出ず使えずじまい。ボッシュには少々がっかりし、もう一度修理をお願いする気力もなく、寿命だったと観念。
使用頻度は2カ月に一度程度だったため、使用頻度にに見合ったコスパはなかった。
ただ、これがあるととても便利。
誤差もほぼなく、一人での作業が楽になり助かった。
次回はもっと安価なものを購入したいと思う。
レーザーの寿命がせめて5年持ってくれるとありがたい。

これは注文コード 38560891 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年03月24日 01:16 満足度:

用途:旧家屋内外寸法計測図面復元と高所採寸。農業ハウス関連防獣柵設置

ネットカタログ説明には無かった角度自動表示があるので採寸時の機器の水平設置が容易。初めての購入だったのでホームセンターで性能や価格を下見し予備知識を得た上でネット通販に決めたが価格が高くかなり迷った。決め手は購入者のコメント欄。機器はとても軽く、サイズも作業服の胸ポケットに収まり携帯に便利であること。充電式なので畑で作業する際にも事前に充電しておけば乾電池切れなどの不安がないし、一度の充電で計測点数が25千点というのも性能的に十分。三脚取り付けネジ径がインチ表示なのは少し不親切。カメラ用三脚が使えるかどうかの判断が出来ず新たに三脚を同時購入したが穴径が異なるため無駄買いになった。三脚併用でレーザー距離計を使用する頻度が薄いため細かな表現を省略しているのかも知れないが、同時に購入乳した三脚のカタログにも取り付け穴径に関する注意がなく、異径アダプターのカタログ表示も見当たらず今のところ困っている。

MonotaROからの回答:

この度はご意見ありがとうございます。
取り付けネジ径につきましてのご指摘ですが、商品情報に取付ねじ穴サイズ 1/4inch[6.35mm](三脚用)を記載させていただいております。また新たに購入いただいた三脚は測量用でしょうか?測量用三脚のねじ穴サイズは5/8inchが標準です。
BOSCHでは、2分(1/4inch)を5分(5/8inch)に変換する下記のアダプタはご用意がありますが、あいにく逆は商品としてございません。
http://www.monotaro.com/g/00686099/

よろしくお願いいたします。

これは注文コード 38560891 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2014年06月24日 17:20 満足度: エムズプランニング株式会社 様

用途:高いところまでの距離を測るとき

大変使いやすい

これは注文コード 38560891 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年03月06日 11:21 満足度:

用途:光のない暗い場所などで距離を測る作業

今まで苦労していた作業もこれを使えばとても便利でスムーズで使いやすいです。

これは注文コード 38560891 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年03月12日 00:24 満足度: 岡山県立津山工業高等学校 様

用途:室内の計測

ほとんどストレス無く使えていますが,せっかく50mあたりまで計測できるのに,悲しいかな晴天の屋外では10mくらいでもレーザーが見えなく計測できないのがもったいない!晴天下の屋外でせめて30mくらいまで計測できると利用度は高まるのにねぇ。

これは注文コード 38560891 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人

戻る ページ: 1 次へ