ペルチェ素子 アーテック(学校教材・教育玩具)

5つ
1件
4つ
1件
3つ
2件
2つ
0件
1つ
1件
アーテック(学校教材・教育玩具)

ペルチェ素子

販売価格(税別): 2,038 / 税込2,242

平均満足度: (5件のレビュー)

熱エネルギーを電気エネルギーに、電気エネルギーを熱エネルギーに変換できます。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 5件中 1件から 5件までを表示

並び替え:
2021年11月12日 14:12 満足度:

用途:電子部品の冷却

電子部品の温度管理に使用しています。
温調器と組み合わせてしようしています。

これは注文コード 09717864 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年06月17日 22:01 満足度:

用途:温度差発電器の模型の製作

お湯と氷で温度差を付けた。発電電圧は1.8Vだった。もっと高い電圧を期待していた。ヒートシンクとペルチェ素子および氷が入る容器があるとよいと思った。

これは注文コード 09717864 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年02月13日 12:54 満足度:

用途:パソコン放熱

6A素子なら高くても\1,000が相場。いくら専門外とはいえあまりにも高すぎます。

MonotaROからの回答:

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

これは注文コード 09717864 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2014年03月24日 18:56 満足度: ユウシン 様

用途:発電機

発電のデ−タ−がないのでこちらでテスト中のためあればを載せてもらいたい
耐熱温度等は最低必要です
発電の電圧は予想よりも高そうですが発電量現在不明
金額面はよい(安い)と思います

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。
ペルチェ素子に電流を流す場合、どの程度の温度差が発生するかのスペックは「最大電流6A、最大電圧15.4V、最大温度差68℃」となります。
ペルチェ素子にどの程度の温度差を与えれば、どの程度の電流が発生するかを指すものではありません。
通常、ペルチェ素子は前者の使用方法を意図しているため、発電量データはございません。
何卒ご了承をお願い致します。

これは注文コード 38637541 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2013年02月04日 18:38 満足度: いいだ 様

用途:実験

詳しい説明書があるといい。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

これは注文コード 38637541 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 4人

戻る ページ: 1 次へ