フォークオイルのレビュー

平均満足度 4.70 (27件のレビュー)
商品レビューを投稿する
フォークオイル Kawasaki
Kawasaki
   
カートリッジ内蔵正立フォークはZZR1200のみ当オイルが適用されます。(カヤバ01同等品)SAE5W相当 【用途】倒立フォーク、カートリッジ内蔵正立フォーク用
27件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-10-13
用途:
フロントフォークオーバーホール
対象商品:
38651015

純正パーツなので品質に特に問題ありませんでした。
自分は特に急ぎではなかったですが、メーカー取り寄せの為か商品によっては一週間ほどの時間がかかりましたのでお急ぎで購入の方は要確認した方が良いかと思います。

1人が参考にしています
喜多村石油 株式会社 六ツ門店 様2021-12-03
用途:
フロントフォークオーバーホール
対象商品:
38651015

今後セッティングの為番手違いや社外品に入れ替えるかもしれませんが純正ノーマル状態で基準値を明確にしとかないと先に進めませんからねw

2021-12-28
用途:
倒立フォークオイル交換
対象商品:
38651015

倒立フォークのオイル交換に使用しました。カワサキ純正ですので、問題ないと思います。

2021-04-23
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
38651015

D-TrackerXに使用。
オイル交換なら丁度いい容量。
オーバーホール等でオイルを完全に入れ替えると少し足りない。

1人が参考にしています
2021-05-06
用途:
1400GTR
対象商品:
38651015

カヤバの倒立用の中でなぜかカワサキ向けが一番安い。小売店でも同じく。
マニュアルどおりの使用だと微妙に足りなくなるのが不満。

2020-07-26
用途:
Dトラッカー フロントファーク オーバーホール
対象商品:
38651015

命に関わりますので安価なものはやめた方がいいです。この商品は安心して使用でき、フィーリングも良好です。

2020-07-26
用途:
フォークオーバーホール
対象商品:
38651015

無難に最高です。迷ったらこれです。安心して使えます。

2019-10-06
用途:
スズキ車の修理用に購入しました。
対象商品:
38651024

RMXのサスと番手が合っていたので購入しました。純正より安かったので買いました。

2019-08-17
用途:
スズキ エブリィのショックアブソーバーオイル交換
対象商品:
38651015

自作ダンパーのオイル交換に使うのですが、スズキのフォークオイルがよく欠品するのでこちらに変えました。
表記通りの粘度だったように思いました。

2020-03-19
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
38651015

純正部品であり、安心して使用できます。
納期も早く、感謝してます。
ありがとうございます。

2019-03-14
用途:
KSR-2のメンテナンス
対象商品:
38651015

フォークオイルシール交換に使用しました。ダンパーの感触が良くなりました。

2018-09-29
用途:
バイクメンテナンスで使用
対象商品:
38651015

社外品のフォークスプリングの指定オイルのカヤバのオイルなので使用してます。柔らかめなのでサスの動きもよく安いので気に入ってます。

2018-12-31
用途:
メンテナンス
対象商品:
38651015

粘度が低く、MOTULのVery lightと同じぐらいのようなので、競技用バイクのカートリッジ式フォークに使っている。もうちょっと安くてもいいような気はする。

1人が参考にしています
2018-05-08
用途:
フロントフォークのメンテナンス
対象商品:
38651015

純正指定オイルなので、安心して使用できました。
価格も安く、商品も翌日着でとても助かりました。
また、次の機会も購入したいと思います。

2018-04-09
用途:
klx250フロントフォークOH
対象商品:
38651015

マニュアルでは518cc必要とのことで左右で1036ccですが、1Lでたりました。
ヤマハやスズキの方が数百円安かったですが品番がよくわからんので、大人しく純正にしました。
無事完了で、ふにゃふにゃサスがしっかりしました。

2017-03-27
用途:
バイク整備
対象商品:
38651015

やはり純正品は安心できます。
10%offで入手できる日があるのも嬉しいです。

2019-10-14
用途:
軽自動車のショックオイル交換

今は10Wを入れていますが
ライトスポーツショックのように街乗りには固いので
5Wを購入しました
10Wと混ぜて7・5W位にするつもりです

2016-09-01
用途:
コンペティションモトクロッサーのフォークに使用している。
対象商品:
38651024

製品自体は、どこででも入手できるオイルなのですが、発送が迅速なので重宝している。

2015-07-16
用途:
バイクのフロントフォークのメンテナンス
対象商品:
38651015

近くにバイクの用品店がなく入手に困っていたが、
ここでは安く、短時間で入手でき助かった。
メーカー指定オイルだけに何の問題も無く、コンスパフォーマンスも良い。

2016-08-05
用途:
バイク整備
対象商品:
38651015

純正オイルが安く手に入ってよかったです。