POM-NH(ホモポリマー) 丸棒 クオドラントポリペンコジャパン

5つ
3件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
2件
1つ
1件
クオドラントポリペンコジャパン

POM-NH(ホモポリマー) 丸棒

販売価格(税別):  

平均満足度: (6件のレビュー)

アセタールホモポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 コポリマーに比べて、特に機械的強度、摺動性能、電気絶縁性が高く、さらに用途を広げることが可能となりました。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用が可能です。 ポリアセタール素材は指定可燃物に属します。【用途】電気絶縁板、軸受 食品加工機械、医療機器部品などの衛生性を必要とする部品

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 6件中 1件から 6件までを表示

並び替え:
2016年03月24日 17:24 満足度:

用途:ホビー・工作

画像だと半透明に見えますが実物は白く、半透明とは言い難いカラーリングをしています。
画像は実物に忠実にお願いしたいところです。

これは注文コード 38807632 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年12月06日 22:19 満足度:

用途:食品加工機器の保守部品・パーツ作成に・・・

表面が汚れている。 
何かの薬品で拭いて、乾拭きしていない様な感じで、液体が垂れた跡が全体にある。
あと整形した後のように、表面光沢が汚い。

用途に「食品加工機械、医療機器部品などの衛生性を必要とする部品」と書いてあるけど、表面加工しないと洗剤やアルコールで拭き取った程度では衛生的にかなり問題がある。

POM丸棒で唯一曲がっていない商品でした。

MonotaROからの回答:

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

これは注文コード 38807754 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年11月26日 11:59 満足度:

用途:冶具製作材料

レビューを見させて頂き、曲がりなどの心配がいらないととのご意見でしたが心配で1本買い大丈夫と判断したので買い増ししました。すると今度は30mmの1000mmですが曲がりが酷くて使えませんでした。曲がりの写真を送ってお聞きしたとこ許容範囲であるとのことでした。3本買って2本が大丈夫で1本は明らかに違っていると感じていますが、これが許容範囲であるのならばあまりに雑ではないかと思います。返品も返金も受け付けていただけませんので捨てるしかない状況になってしまいました。製品の質が良いと思いますが、こんな雑な加工では使い物になりません。残念です。

MonotaROからの回答:

この度はお手数をおかけしております。
また貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きたく思います。
大変お手数ですが弊社問い合わせ窓口迄あわせてご連絡下さいます様お願い致します。

これは注文コード 38807781 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年08月25日 22:51 満足度: 有限会社エンドー・デンタルラボ 様

用途:作業用

使い勝手がよく、価格的にも満足です。

これは注文コード 38807632 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年04月28日 15:25 満足度: からくり工房 様

用途:試作の材料

精度が出ているので、使いやすい。

これは注文コード 38807623 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年03月14日 15:39 満足度:

用途:プッシュボタンの削りだし材料に使用しました

樹脂の長物でしたので曲りなどを気にしていましたが、いらぬ心配でした。どういった梱包で届くのかということも気にしていましたが、専用の梱包に入っていて傷などもありませんでした。φ10mmを購入しましたが、実物は少し大きく11mm弱の太さがあり、10mm以下では使えない用途にも対応できるので良いと思います。できれば、1mではなく50cm程度からの切り売りがあると良いかと思います。

これは注文コード 38807702 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ