積層セラミックコンデンサ 村田製作所

5つ
4件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
1件
村田製作所

積層セラミックコンデンサ

販売価格(税別): 2,990 / 税込3,289

平均満足度: (5件のレビュー)

アルミ電解コンデンサに近い容量容積比(10μF/立方cm)で、小型・大容量のコンデンサ。しかも、極性はありません。周波数特性も優れています。内部インダクタンスが小さく、高い周波数まで十分使用できます。従来の液状塗装と異なり、粉体塗装であるため形状を均一に製造することができます。難燃性樹脂(UL94V-0相当)を外装に使用した難燃性タイプとなっています。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 5件中 1件から 5件までを表示

並び替え:
2018年09月14日 19:56 満足度:

用途:LEDヘッドライトによるラジオ雑音対策

ヘッドライトをLEDに交換したらFMラジオが雑音で聞けなくなってしまい、コンデンサが有効とのネット情報を信じて購入しました。安価で簡単に対策できて、大変満足しています。

これは注文コード 16500505 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年07月24日 14:42 満足度:

用途:中華LEDヘッドライト(H4)のノイズ対策として

0.1uf 50Vを、安い中華LEDヘッドライト H4 のソケットにかましてノイズ対策しました、効果は絶大です。ラジオのノイズが無くなりました。村田製は小さくて良いです。

これは注文コード 16500505 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年04月26日 16:16 満足度:

用途:光電センサーの誤作動防止用

他社は1ヶでも同程度の価格でしたので数が多く入ってこの価格は非常に助かりました。

これは注文コード 16500505 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年03月29日 22:13 満足度: 国立大学法人大阪大学 様

用途:電子回路(増幅器)の製作

村田製作所の良い部品が廉価で手に入ってとても満足しています。
このような,お買い得電子部品の取り扱いをこれからもどんどん増やして欲しいと思います。

これは注文コード 16500505 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年09月08日 11:10 満足度:

用途:電子回路試作用

0.1uF,50Vのラジアルリード積層セラミックキャパシタを探したら、RPEF11H104Z2P1A01B が出てきました。 このシリーズはすでに生産中止品ですしF特性という極端に悪い特性で、今どき好んで使用すべきコンポーネントではありません。 一般にはムラタが推奨するRDER71H104K0P1H03B(リードピッチ2.5mm)、RDER71H104K0K1H03B(リードピッチ5mm) いずれもX7R特性なのでこれなら安心です。 並行して扱ってくださると助かります。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ