無機系耐熱接着剤 スリーボンド

5つ
5件
4つ
3件
3つ
4件
2つ
1件
1つ
2件
スリーボンド

無機系耐熱接着剤

販売価格(税別): 2,990 / 税込3,289

平均満足度: (15件のレビュー)

1400℃程度の高温に耐えることができる無機系の接着剤です。1液性で低温硬化ができ、発泡が少ないため作業性に優れています。【用途】セラミック、ガラス、金属の充填固定。センサー、素子類の充填接着・コーティング。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 15件中 1件から 15件までを表示

並び替え:
2021年02月04日 20:33 満足度:

用途:セラミックス接着

最初、こんなのでくっつくのか不安だったが、
初期接着力もある程度あり、現場でもなんとか使えた。
少し液が垂れやすいので、施工にコツがすこしいるかも。
あと、保存がどのくらい効くのか不安です。

これは注文コード 39534451 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年03月01日 19:54 満足度: 広沢DC 様

用途:ポーセレン焼成炉発熱線交換

冬季にもかかわらず予備硬化が早いです。全長1300oと比較的長い電熱線の固定に使用しました。段取りは大事です。作業後は硬化が早い分、修正が効きにくいことがあります。100℃で本硬化させたのち、試験使用し、状態が良いことを確認しました。

これは注文コード 39534451 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2019年02月14日 12:33 満足度: SK Goods 様

用途:ガス器具の熱遮蔽板の接着に

ガス器具の熱遮蔽板の接着に使用しました。使用前に良く揉まないと液体(溶剤)だけがビュッと出てしまうので注意が必要です。割と液状なのでこれで接着が可能なのか心配でしたが24時間立つとガッチリと接着出来てました。しかし200gは多すぎです。値段が高いだけにもう少し小分けに販売して欲しいと思います。また一旦開封したら使い切りと書いてありますが、切った先端のノズルを太い針金を刺して密封したらある程度保存も出来るようです。数日後にも普通に使えましたが接着強度については?

これは注文コード 39534451 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2018年03月09日 15:26 満足度:

用途:ワークに熱電対を取付ける時に使用

接着剤というよりはシール材として使用しています。過熱したワークの冷却速度を測定する為、ワークに熱電対をとりつけますが水が浸入してしまうと測定できなくなってしまう為、熱電対の取付け穴に流し込んで使用しています。以前は水が浸入して失敗が多かったのですが、これを使用してからは失敗がなくなりました。

これは注文コード 39534451 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2018年03月27日 16:24 満足度:

用途:装置メンテナンス時

商品自体には満足しております。
使用頻度が低く、使う際はごくごく少量なので
瞬間接着剤の使い切りサイズのような、
小さいサイズが複数個入っているような形のものがあると助かります。

これは注文コード 39534451 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2017年11月22日 14:13 満足度:

用途:高温電気炉の修理

使用時の粘度は少し柔らかめでダレたが、逆に流しやすくて良かった。加熱硬化後の強度も十分で問題なし。要望としては使用説明書に硬化温度などの条件を記載して欲しい。

これは注文コード 39534451 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2016年08月14日 02:51 満足度:

用途:セラミック鍋の、持ち手が欠けたので接着

しばらくは、くっ付いていましたが、取り扱いがむつかしいのと、下手だったために、やはり熱で取れた。 セラミック鍋の持ち手は、かなりの過酷な環境なので、ちゃんとくっ付いていると言うのはむつかしいようだ。

これは注文コード 39534451 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2016年07月22日 15:21 満足度:

用途:電熱器の修理

乾燥が速く、耐熱性もあるので使いやすいです。
少量の商品があれば、なお良いかと思います。

これは注文コード 39534451 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2016年10月04日 00:04 満足度:

用途:ヒーターの貼り付け

硬化時間も短く 比較的低温で良いのも非常に楽です。

これは注文コード 39534451 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年09月03日 21:37 満足度: 株式会社放送技研. 様

用途:LEDモジュールとヒートシンクの接着

接着材と書いて欲しくない。少し力を込めてこねるとすぐに外れる。
全くの無駄銭でした。接着に使用するなら購入はしない方が良い。

これは注文コード 39534451 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2015年06月22日 16:04 満足度:

用途:バイクのエキゾ-ストスタットネジ固定

少量の使用なので50c位の物があれば助かります。
一度開封したらつかい切らなければならないので200cでムダ

これは注文コード 39534451 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2015年08月31日 19:21 満足度:

用途:蒔きストーブ修理が

つかいきりにしてはワンパックの量が多い。少量パックの商品が欲しい

これは注文コード 39534451 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2016年07月13日 06:10 満足度:

用途:高温になるアルミと銅の接着に使用

栓をして冷蔵庫に入れておけば3ヶ月以上保管できるようだ。
接着剤と名乗るにはあまりに接着力が無さ過ぎる。物と物をくっ付ける機能に期待しない方が良い。ひび割れも頻発する。固まった後はまるで石膏みたいにボロボロと崩れやすい。衝撃や振動を受ける箇所の接着には使えない。ずっと安価な耐火パテの方がマシなくらい。接着力なら耐熱1000℃のホルツ・ファイアガムの方が強い。

これは注文コード 39534451 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2015年01月09日 10:13 満足度:

用途:実験

使用しやすい商品である

これは注文コード 39534451 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2014年12月18日 16:01 満足度:

用途:実験

よかった

これは注文コード 39534451 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ