金属センサー感知可能バンド(ナイロン) パンドウイット(PANDUIT)

5つ
2件
4つ
1件
3つ
4件
2つ
1件
1つ
0件
パンドウイット(PANDUIT)

金属センサー感知可能バンド(ナイロン)

販売価格(税別): 1,390 / 税込1,529

平均満足度: (8件のレビュー)

金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。【用途】食品・飲料・医療・製薬業・化学・製薬製品等および梱包パッケージの設備ラインの配線結束、固定に。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 8件中 1件から 8件までを表示

並び替え:
2020年08月10日 14:47 満足度: メンテナンスKM 様

用途:電気配線時

金属センサー感知可能タイプは安心して使用出来る為、すごく良かった。

これは注文コード 39553001 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年09月20日 15:42 満足度:

用途:食品機器の配管の結束

色目を食品にない色目を増やして頂きたいです。
数回使用出来る結束バンドにして頂きたいです。
宜しくお願いします。

これは注文コード 39553001 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年10月21日 15:34 満足度:

用途:生産現場での 部品欠損防御の為

ヘラマンタイト製が カタログ見ても 無かった為、選択。次回は モノタロウブランドを試す予定です。

これは注文コード 39553044 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年11月05日 11:11 満足度:

用途:配線をまとめる際に使用

色つきで金属センサー感知は使い勝手がいいと、作業者に評判です。

これは注文コード 39552992 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年06月28日 09:02 満足度: 有限会社タイキ商事 様

用途:食品工場での機械等の配線やパイプの仮固定等に使用します。

以前はヘマランタイトンのメタルコンテントタイを使用していましたが、品切れの為に商品変更しました。製品自体はヘマランタイトンの方が良いような気がします。

これは注文コード 39553026 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年07月11日 17:18 満足度: 大谷電気 様

用途:食品工場での作業

とてもまんぞくです。また、りようしたいとおもいます。

これは注文コード 39552983 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年06月12日 17:18 満足度:

用途:配線の結束

入数が100本入りですが、1〜2本多く入っている商品が有ります。弊社では結束バンドの使用数を管理している為、使い初めに100本丁度入っているか数えなければなりません。正確な入数をお願い致します。

これは注文コード 39552983 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年11月18日 15:18 満足度:

用途:食品製造ライン上のケーブルの結束

まだ使用してませんが、金属検知器に反応するとのことで購入しました。
異物混入防止の対策のひとつとして今後も導入していきたいと思います。

これは注文コード 39553001 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ