プッシュ式レジスター断熱密閉型(花粉除去用フィルター付)のレビュー

平均満足度 4.57 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
プッシュ式レジスター断熱密閉型(花粉除去用フィルター付) NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)
1,990 / 税込 2,189
シンプル・コンパクトなデザインなので、お部屋のインテリアに調和します。 前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時) 花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。 防虫網付(ABS樹脂成形網)。 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。 内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社ヤママル 様2022-08-11
用途:
町営住宅の台所壁吸気口に使用
対象商品:
39293703

雨が降ると吸気口から雨が流れ込むので交換、簡単に蓋が閉じますので良い商品です。法律とかで吸気口が必要ですので取付ました、取付かたは隙間パッキンのようなものを2重に巻きぎゅ~とパイプに押し込みました。冷蔵庫のスペースの後ろに付くので、開けて置くと雨が入ってくるので締めきりでもいいのではないかと話ましました。吸気は窓を開けることで足りるので。商品は優れてよいものです。

2022-02-22
用途:
古いものと交換
対象商品:
39293694

とてもスタイリッシュで良かったです。取り付けも簡単でした。

2021-09-29
用途:
マンションの換気口を交換
対象商品:
39293694

マンションの換気口が古くなり、風圧で動いてしまうので交換しました。交換は簡単でした。開口量を三段階に調整できるのは気に入ってますが、最小と真ん中の差が大きすぎて、実質は二段階です。それでも、台風で勝手に開くこともなく、見た目も良くなり、満足です。

1人が参考にしています
2021-01-07
用途:
自宅のレジスター交換DIY(女性でも簡単にできます)
対象商品:
39293703

20年前のレジスターが黄ばんでいてインテリアと全くあっていなかったので、こちらの商品を個人でDIYする目的で購入。付属の気密パッキンなしでもぴったりとはまりましたが、念のため張り付けたうえで設置しました。女性一人でも簡単に設置可能です。花粉フィルターは、6カ月が交換目安と説明に記載あり。ナスタのフィルターは少し高いので、類似品を購入してみようと思います。プッシュ機能については、割と強めに押す必要がありました。安定していないので、はじめは壊れそうで怖かったのですが、今のところ大丈夫です。他の商品と比較ができませんが、こんなものなのでしょうか。また、壁に設置した状態で簡単に分解できるので、内部の掃除が簡単にできるのはとてもうれしいです。

1人が参考にしています
ミノル工務店 様2020-04-23
用途:
部屋のリフォームで取付
対象商品:
39293694

この製品は今回3回目の使用です、とにかく注文から発送までが早くて助かります、また利用させて頂きます。

株式会社ケンテック 様2020-03-30
用途:
リフォームの為取替
対象商品:
39293694

いいと思います。気密性には少し欠けるかもしれません。

2019-10-21
用途:
24時間換気扇と交換
対象商品:
39293694

これまで使用してきた24時間換気扇は電気でファンを回していて定期的にファンの清掃が必要だったががこちらは電気もファンも使わないのでメンテナンスが非常に楽になりました。

2019-05-28
用途:
マンションのリフォーム時に利用しました
対象商品:
39293694

もともとついていたものは丸形でしたが、四角にしてシャープになりました。
取り付けも難なくできました。
プッシュして開閉するのが少し動きがスムースにできないのが少しマイナスです。

1人が参考にしています
新協建設工業株式会社 様2019-04-16
用途:
給気口
対象商品:
39293694

艶消しなのでマット調の質感。気密のパッキンが頼りないので工夫必要。

2018-08-10
用途:
リフォーム
対象商品:
39293694

良いと思います。また発注致します。よろしくお願いいたします。

2018-04-21
用途:
自宅マンションの既存交換
対象商品:
39293694

ネットでこの商品が購入できるとは知りませんでした。
自分で作業したら、業者から案内されていたコストの1/3程度で済みました。
※全くDIYに興味がない方ですと作業は少し難しいかもしれません。

2017-04-30
用途:
自宅のDIY
対象商品:
39293694

今までの換気口が古く取り替えたかったので購入しました。見た目も機能もよくなり満足です。ただ取り外し時に少し壁紙がへこんだり汚れたりしたので、補修テープのようなものを今探してます

2016-12-17
用途:
現在のものが古くなったので交換
対象商品:
39293694

非常に良いと思います。近々、もう一台購入する予定です。

2015-05-14
用途:
自宅のDIY
対象商品:
39293694

問題なく取付完了