ドライフィルムスプレー SUPER LUBE (スーパールーベ)

5つ
6件
4つ
7件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
0件
SUPER LUBE (スーパールーベ)

ドライフィルムスプレー

販売価格(税別): 1,990 / 税込2,189

平均満足度: (14件のレビュー)

Syncolon(超微粒子PTFE)のスプレーです。 洗浄溶剤も入っており、対象の汚れを取りながらPTFEを噴射します。 金属表面の傷等に入り込み摩耗を抑えます。 鍵穴等べたつきを嫌う箇所の潤滑に最適です。 H1グレード品につき、食品・飲料・医薬品製造にもご使用頂けます。【用途】乾燥潤滑が求められる箇所。 金属表面。 鍵。 小型ギア。 スライド部。 精密機械。 音楽機器。 食品・飲料・医薬品製造装置

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 14件中 1件から 14件までを表示

並び替え:
2021年04月22日 10:34 満足度:

用途:包材とガイドの接触抵抗軽減

紙包材がステンレスレール上を移送する際に接触抵抗で包材にめくれが出たりしていましたが
塗布して馴染ませると、平滑性がとてもよくなりロスが減りました。
磨いているステンレスでも、このスプレーをかけると触っても違いがわかる滑りやすさになります。従来のシリコンスプレーより持ちは良いです。またH1対応が前提でしたので満足しています。

これは注文コード 40387742 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年03月13日 15:34 満足度:

用途:油の使えない部分の潤滑

当然ながら重加重には向きません。洗浄成分で、元グリスが塗ってある所はグリスが流される為使わないほうが良いと思います。内圧が高いのかスプレーの調整が難しいです。大きいほうより小さいほうが使いやすかったです。

これは注文コード 40387751 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年03月25日 10:13 満足度: 株式会社白青舎 様

用途:一般保全整備

速乾性の求められる部所を想定し購入しましたが、期待性能と価格面から継続的には使用しにくいと考えています。性能はテフロン系でマア満足ですが、価格が・・・

これは注文コード 40387742 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年07月26日 06:07 満足度:

用途:ラジコンのベアリングオイルとして使用

ドライなので、ベタつきとゴミの付着もなく満足してます。

これは注文コード 40387751 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年03月27日 14:40 満足度:

用途:ドライ潤滑用途に

いわゆるPTFEのドライ潤滑スプレーとしては高品質だと思う。
他の類似製品にも言える事だが使用前にしっかり振らないとキチンと出ないので注意が必要。また少量の使用の場合も肝心のPTFEが出ず溶剤のみが出てしまう事があるためある程度勢いよく噴射した方が良い。
なお製品説明にもあるがクリーニング性能は相当高い、多少の油脂を含めた汚れであれば本製品で洗浄して良い。ただ溶剤やゴムへの使用が考えられるが、この高い洗浄能力と引き換えなのか溶剤による攻撃性は相応にあるように思える。このため溶剤に弱い部材へ一気に塗布するのは注意が必要かもしれない。同様に接着剤なども剥がす作用があるため接着された摺動部材への塗布時にも注意した方が良いかと思う。

これは注文コード 40387751 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2019年01月04日 18:22 満足度:

用途:自転車の整備。主にチェーンやディレイラの注油。

汚れの付着が少ないし、可動部が大変滑らかに動くように感じます。

これは注文コード 40387751 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年03月16日 01:19 満足度:

用途:建物内の潤滑

錠、丁番などべたつきが気になったりホコリを呼びたくない場所に使用している。乾きが早く、残留する粉などもほとんど見て分からないが潤滑性しっかりとあり大変満足している。以前は半分の容量のものを同じくらいの値段で買っていたが、ここでこの大きさの物をこの価格で購入することができ、満足している。

これは注文コード 40387751 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年02月19日 23:11 満足度:

用途:精密機械

使えます!すぐ乾くので、急場でもオッケイでしょう。

これは注文コード 40387742 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年03月26日 17:38 満足度:

用途:オートバイのメンテナンス&其の他機械修理

フッ素樹脂系の粉末とバインダー混合物のスプレーでは粉末の色が出にくく高品質と思って良い。 価格が少し高めなので、評価を満点からひとつ落としたが、今後も使用すると思う。

これは注文コード 40387751 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2018年10月05日 22:20 満足度:

用途:金属動作部のクリーニングも兼ねた潤滑用途

乾燥が速く多少PTFE粉末が白く残ります。
結構使いやすいので消費が早いです。
金額がそこまで変わらない大容量のほうを購入したほうが良いでしょう。

これは注文コード 40387751 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年08月11日 14:21 満足度:

用途:釣り具のメンテナンス

オイルの粘性抵抗を嫌う場所への注油に最適。乾燥後も潤滑性能に影響はないようで、ものすごく軽く滑らかに動いてくれる

これは注文コード 40387742 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年08月14日 09:45 満足度:

用途:ラジコンヘリコプターのメンテナンスに使用

ドライタイプですが潤滑性能は十分満足できます。スプレーノズルが付いていますが、缶にノズルを固定するところがなくおき場所に困りますし、そのうち無くしそうです。

これは注文コード 40387742 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2013年05月10日 17:51 満足度:

用途:自転車金属およびワイヤー 可動部分  その他

スプレー式で使い勝手がいい
洗浄を済ませた金属可動部にまぶし
コーティングし十分乾かせば
通常のOIL グリスの効果を更に
高めるようです
しかし 過度の重圧や 熱のあるエンジンなどは
試していませんので
自転車程度の人力可動部分とします。 
細かな隙間にも充分染み込むので
いいですね。

これは注文コード 40387751 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年02月08日 18:43 満足度:

用途:自転車のメンテナンス用

自転車のワイヤー、チェーンのメンテ、交換時に一拭きします
フッ素コートで軽くなった気がします

これは注文コード 40387751 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ