屋外型LED充電ハンドランプ ハタヤリミテッド

5つ
4件
4つ
4件
3つ
2件
2つ
1件
1つ
6件
ハタヤリミテッド

屋外型LED充電ハンドランプ

販売価格(税別):  

平均満足度: (17件のレビュー)

防雨型なので雨中や水がかかる場所でも使用できます。 電球切れの心配がほとんどない長寿命LED。 明るい白色LED60個使用(4W相当) 充電式なのでコードレス、手軽に使えます。 ニッケル水素専用バッテリー内蔵。 車内でも充電できるDC12Vカープラグ付。 金属面に取り付けて使えるマグネット付。 収納式吊り下げフック付。 ソフト耐油性グリップ。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 17件中 1件から 17件までを表示

並び替え:
2018年12月17日 12:05 満足度:

用途:機械メンテナンス時

2、3度使用しただけですが途中でランプが消えます。1分と持ちません。充電切れかと思いフルで充電しましたが同じです。故障ではなく不良品かと思うのですが、交換をして頂けないのは非常に残念です。

MonotaROからの回答:

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品を確認したく別途対応させていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

これは注文コード 40433976 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年07月26日 08:26 満足度: 有限会社菊地自動車工業 様

用途:自動車整備作業

充電式のなかで、安かったので購入しました。
先端の、プラスチックキャップが、軽い衝撃でひび割れしてしまいました。
金額を考慮すれば、問題ない感じです。

これは注文コード 40433976 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年05月16日 16:48 満足度: 板子運送有限会社 様

用途:夜間の修理作業時

明るさが充分ありますので、引っ掛けフックと磁石も附いているので
使いやすいです。

これは注文コード 40433976 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年01月04日 10:16 満足度:

用途:自動車メンテナンス

2か月で充電されなくなった。
短い期間で壊れてしまうので使えない

MonotaROからの回答:

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

これは注文コード 40433976 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年09月28日 15:17 満足度: ヤジマ石油株式会社 様

用途:車両整備等

明るく使いやすい。重さも見た目と違って、軽かった。

これは注文コード 40433976 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年04月17日 16:15 満足度: 有限会社 渡辺体験牧場 様

用途:牛舎で発情発見するために粘液など観察するために使用

明るさはすごいです。まぶしいくらいに明るいです。
ただ、持ち手の部分が太くて持ちづらいと感じています。
磁石もついているし便利です。

これは注文コード 40433976 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年07月07日 12:10 満足度: 株式会社西日本建設工業 様

用途:プラント機械整備

明るさ、使用時間、両方とも大変満足しています、3基目使用中です。

これは注文コード 40433976 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年03月16日 16:42 満足度:

用途:リフォーム工事・夜間作業

思ったより大きくて重かったです。これくらいなら自立してくれるともっと良いのですが。

これは注文コード 40433976 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年06月04日 14:55 満足度:

用途:車の整備

なかなか明るくて使いやすい大きさ

これは注文コード 40433976 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年03月14日 09:16 満足度: 大明自動車株式会社 様

用途:室内車両整備

たった1年ちょっとでLEDがつきっぱなしになりました。
週に3日くらいしか使ってないのにこんなに早く壊れるとは思いませんでした。

これは注文コード 40433976 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年01月05日 19:32 満足度: 有限会社 アイワンサービス 様

用途:自動車等の整備に使用

プラグの接触が悪いようで1年ぐらいで(とはいえ夜の作業も少なく、毎日使うわけだはないです。)
充電ができなくなりました。近頃のレビューをみるとあまりいい評価はありません。
このような製品を買いたくありませんので、この商品を掲載しているモノタローさんサイドからの対応として、この商品を扱わない等、メーカーさんには厳しい対応をお願いします。それなりの値段がしたのでとても残念です。

MonotaROからの回答:

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様品質改善に努めてまいります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

これは注文コード 40433976 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2015年09月09日 09:38 満足度:

用途:現場での作業灯

耐久性が悪すぎる
5本買って3本途中から充電ができなくなった
修理の依頼にも打跡があるといわれ対応してもらえず。
現場で使うのである程度の耐久性が欲しかった

これは注文コード 40433976 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2014年01月28日 15:30 満足度: 株式会社コイタ商店光南台 様

用途:自動車整備作業

光度、範囲などに関しては最高だと思います
非常に明るく広範囲で満足してます
ただ残念なのはスイッチの部分がクリアの防水ゴムが形状が悪く非常に押しにくい
ON,OFFの動作が非常にしずらいです
あと裏面についているマグネットはそれなりに強くいいのですが、数段階角度がつく
仕様だともっと良い商品になると思いました

これは注文コード 40433976 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年11月02日 16:13 満足度: 有限会社アルピーヌジャパン 様

用途:LED

もう既にLEDの球が2箇所くらい切れて居ます?こんなに早くLED球が切れるのかと??

MonotaROからの回答:

この度大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

これは注文コード 40433976 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年09月01日 11:36 満足度:

用途:夜間作業

思ったよりも暗い。

これは注文コード 40433976 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年04月15日 13:23 満足度:

用途:電気工事

充電型なので、延長コード等で電源をとらず直ぐに使用でき明るさも満足しています。

これは注文コード 40433976 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年08月06日 14:55 満足度:

用途:夏祭り等の夜店で、コンセントのない所で使用。

無骨な感じだが、明るくマグネットもついているので取り付けも簡単にできる。

これは注文コード 40433976 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人

戻る ページ: 1 次へ