ウェイトローラーのレビュー
- 用途:
- スクーター消耗品交換
6.0gから6.5gに変更して部品交換をしました。
外径が正規の寸法になったのと、わずかながら重くしたおかげで、トップスピードが5km/h速くなりました。
- 用途:
- 常用ではなくセッティングに使用
- 対象商品:
- 40491306
定期的にローラーガイド左側面(走行時にプーリーに押し付けられる面)の摩耗度をよくチェックすることをおすすめします。
プーリー、またWR自体に薄くグリス、ワックスを塗っての使用です。
複数の重さのものを入れ変えながら、走行距離を記録しつつ使用していました。
ガイド左側面に接触する面については、激しい走りをせずとも約400kmから600kmほど使用した時点でかなりすり減っていました。
これは純正プーリー、社外品プーリーともにほぼ変わりませんでした。
対して右側面の摩耗はほぼ無く、向きを入れ替えることで少し延命をはかることが出来ますね。
そしてWRが滑るローラーガイドの底?に接している部分の摩耗・偏減りは、400から600kmほどの走行時点ではほぼ見当たりませんでした。
重量については誤差もほぼありませんでした(はかりは0.1g単位計測のものしか所有していませんが)。
かなり優しい走りでの結果なので、個人的には日常使用で、メンテ無しの数千キロは少々怖く感じます。
あくまでもセッティング用での使用にとどめます。
- 用途:
- スクーターの駆動系のドライブプーリーのウエイト交換
- 対象商品:
- 40491193
純正部品は高いですので安価でそこそこ使える部品を
ネット注文できますので助かります。
耐久性もまあまあいけます。
- 用途:
- バイクのセッティング
- 対象商品:
- 40491062
原付のローラーが摩耗してきたので、価格の安さからこちらを購入しました。
何度購入していますが普通に使え、消耗品なので安くて助かります。
- 用途:
- セッティング用に
- 対象商品:
- 40491306
重量誤差はほぼなしでした。
駆動系を大幅に変更するのでセッティング用に使用する予定。
耐久性はそれほど期待していないので安いし助かる。
- 用途:
- ウエイトローラー交換
- 対象商品:
- 40491507
ホンダ用WRの微妙なセッティングで9g×6個がバランス的に一番良い感じですね。
これ以外にも9.5gや8.5gと色々、試してきました。
モノタロウで購入すると格安なので非常に助かります。勿論、品質的にも良好です。
これからも、モノタロウでWRを購入するつもりです。 お勧めです。
- 用途:
- 消耗品の交換やセッティング出し。
- 対象商品:
- 40491525
安価なので重さ別に用意して自分なりの適正値を探るのに丁度良い。
安いからと言って他社の社外品より著しく劣る事はないので普通に使える。
- 用途:
- スズキバイクレッツメンテ
- 対象商品:
- 40490721
今回初めてこちらのウエイトローラーを使ってみました
純正品と今のところ代わりわないようです、耐久性を調べたいと思います
- 用途:
- スクーター駆動系のセッティング、消耗品
- 対象商品:
- 40491062
リーズナブルでウエイト変更のお試しに最適でした。
ローラー自体は表裏が無いタイプの為作業も良。
耐久性は不明ですが今回はお試しメインなので問題ないです。
- 用途:
- セッティング出し
- 対象商品:
- 40490721
安いのでカスタム時の駆動系セッティングを出すのに使っています。特筆すべきは重量誤差が殆ど無いことです。また実はOKOのウエイトローラーは耐久性も結構あったりします。
難点は重さがウエイトローラーに書いてないため、沢山の重さを揃えると、何かのはずみで重さがわからなくなり、秤で計ることになることくらいです
- 用途:
- アドレスv100セッティング時
純正サイズが17×12ですが出だし加速を狙い16×12を購入。17×12より加速が見違えるほど良くなりました。最高速も17×12と同じくらいで、このサイズなら少し重くして加速もありながら最高速も伸ばせそうです。
- 用途:
- アドレスv100駆動系のセッティング
- 対象商品:
- 40490843
アドレスv100 CE13A に使用。13gのウエイトローラーは、出足の加速が向上します。いつも出足が鈍くなって来たと感じたら交換しております。他社の商品は値段が倍以上しますが、この商品はとても安く助かりました。