ミクロボセット BARBIERI(バルビエリ)

5つ
10件
4つ
1件
3つ
5件
2つ
0件
1つ
2件
BARBIERI(バルビエリ)

ミクロボセット

販売価格(税別): 1,290 / 税込1,419

平均満足度: (18件のレビュー)

一瞬でタイヤにエアー充填[8.2気圧(700C〜20C)]。超軽量・超小型。スポーツ自転車に最適[米仏バルブ対応]専用CO2カートリッジ(1本)付属。 軽量コンパクトなので、ウェアのポケットやサドルバックに放り込んでもジャマになりません。 別売の「クリッポ」で、車体に装着して携行することも可能です。パンク修理のタイムロスを最小限にしたいレースシーンはもちろん、少しでも携行品を減らしたいツーリングやトレーニングにも最適です。 流量調整バルブは様子を見ながら除々に注入することが可能なので、パンク修理時には途中でエアーの注入を一時停止し、チューブの噛み込みやチューブラタイヤのセンターを確認してから注入を再開することができます。これにより、パンク修理の失敗を最小限に抑えることができます。慣れない方も、カートリッジを無駄にすることなく活用できます。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 18件中 1件から 18件までを表示

並び替え:
2021年05月30日 16:11 満足度:

用途:旅先でのロードレーサーパンク修理

これを持ってたので助かりました。
以前は、出先でのパンク用にMarumiのQuickShot(瞬間パンク修理材フレンチバルブ用)と簡易ポンプを使っていましたが、小型で携帯に便利そうな事と簡易ポンプで7bar以上入れるのは重労働な事から、この製品を買ってサドルバックに入れていました。
今日、家まで100km以上ある場所でパンク、QuickShotで約4bar迄入り漏れはふさがった事を確認。
ミクロボで7.5bar迄簡単に入れる事が出来ました。初めて使ったので約15分かかりましたが簡易ポンプへは戻れませんね。
他社製も同じだと思いますが、なれが必要かもしれません。
ノブを20回転以上緩めてボンベに穴を開けるニードルを引っ込める事、ボンベは十分な力でねじ込む事、チューブのバルブへ取り付け(押し込む)てからノブを回してニードルの先端でボンベに穴を開けるのですが、この時に本体とバルブ(タイヤチューブ)をしっかり保持してノブが止まる所迄回すとボンベのCO2の供給は止まります。
そこからノブを開く方向へ数回転回し、CO2の入り具合を見ながらちょっと高めでノブを閉める方向へ止まるまで回します。
あとはバルブから本体をまっすぐ引き抜けばOKです。
空気圧ゲージで厚を調整して完了です。下げ過ぎた場合は再度取り付け、ノブを開く方向へ回せば入ります。
予備のCO2をもっていなくても、ノブをきっちり閉めておけばおそらく数時間程度は追い充填は出来そうでした。

これは注文コード 40507467 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2019年04月26日 16:14 満足度:

用途:バイクに常備(非常用)

非常用としてスクーターに積んでいます。
使用経験のない人は、交換用ボンベを交換して事前に練習することをおすすめします。

これは注文コード 40507467 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2019年10月13日 09:48 満足度:

用途:自転車パンク補修時

数秒でガスを充填できますので、パンク修理に体力を奪われません。
小さ過ぎて、無くしやすいかもしれないです。

これは注文コード 40507467 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年04月26日 23:11 満足度:

用途:パンク修理

コンパクトなのに流量調整付き、しかも安価でいうことなしです。

これは注文コード 40507467 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年03月11日 04:08 満足度: 有限会社山高商事 様

用途:タイヤ空気補充

バルブの構造の問題かエアーが漏れ使用時に使用しきれない

これは注文コード 40507467 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 6人
2017年07月02日 15:16 満足度:

用途:緊急時のエア補充

緊急時のために携帯しています。どれくらいの容量があるかまだ分かりませんが便利だと思います。

これは注文コード 40507467 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2016年01月29日 19:53 満足度:

用途:緊急パンク修理

安価でいいですね
サドルバッグの常備品です

これは注文コード 40507467 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年07月15日 15:18 満足度:

用途:パンク時

ツーリングに最適です

これは注文コード 40507467 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年05月29日 09:24 満足度:

用途:自転車移動時の携帯品

自転車移動時に携帯しています結構長距離を走るので予防品
でまだ使用していません携帯していて、安心かな

これは注文コード 40507467 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年11月20日 17:17 満足度: 有限会社 渡辺商店 様

用途:バイク用

イザと言う時の為に準備しています。米式のバルブには入れにくいかもしれませんね。

これは注文コード 40507467 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年03月28日 13:55 満足度:

用途:ロードバイク空気入れ

早いのと小物入れにしまっておける手軽さが有ります

これは注文コード 40507467 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年11月25日 14:21 満足度:

用途:オートバイ/スクーター(米式)、自転車(仏式) の路上パンク修理用に使う予定であったが..

バルブとの接続部(一般の タイヤチャック に相当する部分)のパッキンのボリウムが、収納させれているケース部に対して小さすぎて締まりきらず、漏れて使い物にならない。 パッキン収納部の底に、仮にワッシャーでも敷けば使えなくはないが、ゴム質も悪く、耐久性はせいぜい4-5回ではないかと予想します。 設計に対して、商品として試用して検証したのかどうか、疑わしい代物です。
手配から、時間がたってから、実際の使用に供しようと試用/確認しようとして気づきました。 手配直後に気付いていれば、粗悪品として返品していたところです。 この商品は買っては/売ってはなりません。

これは注文コード 40507467 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2013年11月21日 16:20 満足度: ジ・プリンティング有限会社 様

用途:ロードバイクの携帯用に。

初めてインフレーターを購入しました。
見た目どおりのコンパクトさに、バルブ付きなので
使い勝手が良さそうなため購入しました。
本体は樹脂製のため軽量です。
カートリッジは共通のため割愛
出先でのパンクに備えて持ち歩いていますが未だパンクしていないので
まだ使ったとがありません。
これだけでなく別途空気入れも一緒に持ち歩いてます。
お守りかな?(笑)

これは注文コード 40507467 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2014年06月22日 08:05 満足度:

用途:パンク修理

使いやすく、バルブが付いているので失敗がない。

これは注文コード 40507467 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年10月09日 15:29 満足度:

用途:オートバイのパンクの応急修理用に使用するつもりです。

パンクの応急修理用に購入したため、まだ使用していませんし、今後も使用しないかもしれません。オートバイでのツーリングで、携帯に邪魔にならず便利な大きさだと思います。出先でのパンクに遭遇しないことが望ましいのですが、万が一の時に役に立ってくれれば、使用満足度および価格満足度は大満足になると思います。

これは注文コード 40507467 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2012年11月09日 19:59 満足度:

用途:空気量の修正

初めての使用ですがちょっとコツが必要な感じです。電動なのでキンキンに入れないとなので手で押さえてないと空気が漏れます。あとボンベが緩みやすい。他のはどうかな...今度は他のものを購入してみます。

これは注文コード 40507467 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2016年09月29日 16:56 満足度:

用途:タイヤチューブのパンク時に

まだ使ってないですが軽量でいいかんじです。

これは注文コード 40507467 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2012年08月20日 23:05 満足度:

用途:自転車のパンク修理

これすごくいいです。本体はとても小さいので携帯にとても便利です。バルブがしっかり止まるのでエアー漏れが無くGIYOのGC-04に比べ無駄が無いです。使用時にボンベがとても冷たくなるので手袋使用か、カバーをかぶせた方がいいと思います。またボンベをねじ込むときにエアーが漏れるのでなるべく早くねじ込んだ方が良いです。内容量ですが、29x2.35だとボンベ2本必要です。

これは注文コード 40507467 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人

戻る ページ: 1 次へ