ブレーキライトの口コミ・評価|みんなの商品レビュー【通販モノタロウ】

ブレーキライト S-SUN(エスサン)

5つ
4件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
1件
1つ
0件
S-SUN(エスサン)

ブレーキライト

販売価格: ¥1,490

平均満足度: (5件のレビュー)

このリアライトは自動車と同じように、ブレーキをかけると点灯する機能を備えています。さらに、夜間はセイフティライトとしての機能を併用できます。走行中は点滅点灯などのモードにしておき、ブレーキをかけると連続点灯という動作が可能です。通常のセイフティリアライトより減速時の視認性が高まり、より安全に車道を走行できます。 本体の装着はドライバー1本で簡単。ブレーキスイッチは工具不要でつまみを回すだけで装着可。サイドプル(キャリパー)ブレーキやVブレーキなど、シートステイブリッジ付近に本体のあるワイヤー式ブレーキに対応します。ブレーキスイッチは着脱可能ですので、単体のセイフティライトとしても使用可能です。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 5件中 1件から 5件までを表示

並び替え:
2016年01月27日 17:08 満足度:

用途:自転車のブレーキランプとして

2年くらい前に折り畳みの普段乗りにしている自転車に取付しました。
その後電池も替えず、トラブルも起きなかったので再度購入いたしました。
要望としては、ケーブルがもう少し長い方が取付位置に自由度が増すと思います。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

これは注文コード 41017112 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2014年10月14日 15:49 満足度:

用途:自転車の後方安全

ランプ点灯時暗いという他書き込みもありますが、使用には十分です。
ブレーキランプ、ポジションランプの両方の機能を備え、且つ 安価、電池も単4と経済的。

これは注文コード 41017112 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年09月18日 21:54 満足度:

用途:自転車

ロードバイクに 付けました、 夜間走行に 重宝してます。

これは注文コード 41017112 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年10月02日 13:46 満足度:

用途:ロードバイクに装着

こんな商品を探していました。フロントのライトは店舗等でもラインナップは豊富だが、後方への警告信号表示は少ないので良い物がみつけられました。機能としては大変満足しています。
キャリパー等に取り付けるスイッチを接続すると、常時キャリパー側スイッチに反応し、全点灯します。使用したくない時はセンサーの端子を外しておきます。本体側端子(メス型)はスライドでカバーがかかります。防雨の表記はありますが、端子接続時に有効かどうかはわかりません。車体取り付け器具は、シートポストに装着を想定と思いますが、上下に自由に角度設定ができますが、水平方向は固定になります。
その他の場所に取り付けられるよう、取り付け器具の自由度があがると良いと思いました。楕円を基準としたデザインで、やや野暮ったさが感じられなくもありません。シャープな外形だとロード系にはもっと似合うと思います。3LEDで点灯時の明るさは一定、常時の点滅パターンと、ブレーキ操作時3灯全て連続点灯で、差は見られますが、全点灯時の明るさが1段増すと、よりコントラストがついてブレーキ操作がアピールできると思います。今後の製品の発展に期待します。

これは注文コード 41017112 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2013年11月29日 22:06 満足度:

用途:通勤用自転車に取り付け

使用後一ヶ月も経たないうちに断線してしまいました。もう少し、きちんと製造してもらいたいです。ただ、その後もセイフティライトとしては使用でき、かなり目立ちもするのでいいですが。ブレーキライト(制動灯)としての機能は、もう少し明るくないと意味がない気がします。セイフティライトの点燈状態とまったく同じ照度では、制動灯であることが気づかれません。

これは注文コード 41017112 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人

戻る ページ: 1 次へ