充電用USBポート搭載 車載用DC-ACインバーター ロジテック

5つ
3件
4つ
1件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
ロジテック

充電用USBポート搭載 車載用DC-ACインバーター

販売価格(税別): ¥3,790

平均満足度: (4件のレビュー)

車のDC12Vの電源を家庭用電源と同じAC100Vの電源に変換 「LPA-CIVT150BK」は定格出力150Wまで(最大瞬間出力300W)、「LPA-CIVT100BK」は定格出力100Wまで(最大瞬間出力200W)の機器を接続できます。ノートPCやタブレット端末を車で充電する際に便利です。 充電用USBポートを搭載し、USBで充電するタイプの機器の充電をすることができます。 また、過電流・逆接続保護、短絡保護、電圧低下保護、過電圧保護、過負荷保護、異常温度検知保護の6つの保護回路で、本体、接続した機器を守るので安心してお使いいただけます。 また、擬似正弦波タイプの出力波形なので矩形波タイプよりも多くの機器での動作が可能です。 安心・安全6つの保護機能 過電流・逆接続保護 入力側(DC12V)で+と-を逆に接続した場合や、過電流が流れた場合にヒューズが切れ出力が停止します。 短絡保護 出力側(AC100V)接続機器の故障などによりショートした場合に出力を停止します。 電圧低下保護 入力側(DC12V)電圧が約9.5V以上になると出力を停止します。 過電圧保護 入力側(DC12V)電圧が約16V以上になると出力を停止します。 過負荷保護 出力側(AC100V)が定格電力以上になると出力を停止します。 異常温度検知保護 本製品の内部温度が約85℃以上になると出力を停止します。 コンパクト、小型なので、車での置き場所の自由度が高く、また収納時も場所を選びません。 車内インテリアともあわせやすいシンプルなデザインを採用しています。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 4件中 1件から 4件までを表示

並び替え:
2016年11月20日 08:11 満足度:

用途:スマホの充電

スマホの充電用に購入しましたが、電源を入れると常にファンが回りっぱなしで、その音が多少耳障りです。
それでもこのサイズでUSBとコンセントの両方が使えるので、音以外は満足しています。

これは注文コード 41059672 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年08月02日 14:45 満足度:

用途:車内でのパソコン仕事

コンパクトかつ十分な容量でこの価格は買いですね。USBポートも付いてるので、パソコン仕事しながら、スマホが充電できる優れもの。まだ使い始めたばかりなので信頼性はわからないけど、デザインも気に入っているので、長く使いたいと思います。

これは注文コード 41059672 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年03月04日 10:21 満足度: からもん鍼灸整骨院 様

用途:車内でのスマホの充電。

充電も早いので車内で移動中にほぼフル充電できとてもたすかりました。

これは注文コード 41059672 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年10月28日 03:53 満足度:

用途:ノートPC用電源の確保

この手の製品としては非常にコンパクトで軽量です。
USBの電源出力(1.0A)もあり、スマートフォン等の同時充電も出来て便利です。
まだ少し使った程度なのであてにならないかもしれませんが、安定性等に関しては私の環境・用途では特に問題はありませんでした。
ただ、通常の車載用インバータとは違って外部に露出するヒートシンクがなく、小口径で高回転数のファンが冷却を補っているので、少々ファンノイズが大きいように思います。

これは注文コード 41059672 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人

戻る ページ: 1 次へ