充電式ファンの口コミ・評価|みんなの商品レビュー【通販モノタロウ】

充電式ファン マキタ

5つ
7件
4つ
3件
3つ
1件
2つ
2件
1つ
1件
マキタ

充電式ファン

販売価格: ¥5,690

平均満足度: (14件のレビュー)

羽根径250mmで暑い現場に涼風を!角度調整可能AC100V使用可能

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 14件中 1件から 14件までを表示

並び替え:
2018年04月25日 22:08 満足度:

用途:電源のない作業場、車の中

少し音が気になりますが、暑くなれば活躍しそうです。

これは注文コード 41415875 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年09月08日 16:47 満足度: 新垣電設工業 様

用途:天井内の配線工事時

コンパクトで軽量だし持ち運びが便利で、大満足です。
音も思ったほど、うるさくなくないので工事現場ではもちろん、レジャーや運動会にもって行って使えそうです。

これは注文コード 41415875 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年08月04日 18:24 満足度:

用途:電気工事・エアコン工事の際

角度が自由に変えられてとても便利です。かなり快適に作業できるようになりました。
電池は18V 6.0Ahを使っているので一日持ちます。

これは注文コード 41415866 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年08月10日 14:45 満足度: 米花オイルバーナー株式会社 様

用途:電源100vのない所

風量は文句なし。1日持てば言う事となしだが、おおむね満足しています

これは注文コード 41415875 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年07月11日 17:13 満足度: 株式会社明建 様

用途:室内作業時

ファンの勢いはいいと思いますが、音が少し大きいかな
型、色等は、大変いいです。

これは注文コード 41415866 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年07月27日 19:17 満足度:

用途:内装作業中に

電源の確保できないところでも使えて満足です。
もっと早くかえばよかった。

これは注文コード 41415866 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年03月30日 23:09 満足度: エムソーサービス 様

用途:夏季の現場内  特に天井内

若干音が大きいので使用の範囲が限られると思います

これは注文コード 41415875 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年05月19日 10:06 満足度:

用途:機械メンテナンス・設備

狭い場所でも使用できるように、もっと小さい方が便利

これは注文コード 41415875 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年08月12日 22:14 満足度: 舎人木工 様

用途:一定の場所で使います

もう少しウルサイかなと思ったのですが、現場で使うには満足です。
出来れば首振りがあれば(30°ぐらいでいいのですが)大満足なのですが・・・

これは注文コード 41415866 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2017年10月13日 09:47 満足度:

用途:作業時の扇風機

正直入手が後悔です!!羽、網の洗浄手入れが考えられて無いのと、微風量の割に音がうるさくて。。。

これは注文コード 41415866 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年07月03日 12:20 満足度: いけだ電気サービス 様

用途:エアコン取り付け工事、電気工事、防災設備工事

電源が無いところで気軽に使えて便利、工具類のバッテリーが使いまわし出来て便利、コンパクトに持ち運べて便利、使用してみたら 風切り音が思いのほか大きいので単独作業に使いたいと思います。

これは注文コード 41415875 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年10月02日 15:06 満足度:

用途:充電式ファン

軽量に持ち運びはとても良いのですが、先ず風量の割に音がうるさいし、ファン+ファンカバーの手入れが全く考慮されてないので、1つ上のパイプフレーム機種を買えば良かった!!

これは注文コード 41415866 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年08月24日 02:34 満足度:

用途:電源の無い所での使用

どなたか ファンがうるさいとか すぐに壊れたと 書いて有りましたけど私の
 場合今の所良い具合です ファンがうるさいのは まあ仕方ないでしょうけど
其れよりもファンの本体より バッテリ−や充電器が高いから 結構高い買い物でした ホ−ムセンタ−に似たような物が有りましたけどバッテリ−が小さかった
あれでは使用時間が短いだろう  なんとか長く使用できるようにバッテリ−3Aを
2個かったから メイドイン コリアですけど

これは注文コード 41415875 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2013年07月26日 20:42 満足度:

用途:浴室内コーキング工事など

使用して数週間でACアダブターでの使用が出来なくなりました。
その後数日で充電池での使用でも、電池を抜かないと停止しなくなり回りっぱなし
おまけに、強弱の切り替えもできません。
使用中も音がうるさいです。

これは注文コード 41415875 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人

戻る ページ: 1 次へ