人感チャイムセット リーベックス

5つ
8件
4つ
2件
3つ
4件
2つ
1件
1つ
3件
リーベックス

人感チャイムセット

販売価格(税別): 3,990 / 税込4,389

平均満足度: (18件のレビュー)

【人感送信機】 人の動きを感知すると、受信機へ送信します。 配線不要、電池式なのでどこにでも設置できます。 屋外や浴室に使用できる防沫形。 レンズフードで検知範囲を調節可能。 【受信チャイム】 離れた場所の送信機から電波を受信するとチャイムやメロディ音が鳴り、ブルーLEDがフラッシュします。 電池式でどこにでも設置できます。(ACアダプター(別売)も使用可能) 16種類のチャイム/メロディ/サイレン/犬のなき声などから音を選べます。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 18件中 1件から 18件までを表示

並び替え:
2020年10月16日 12:10 満足度: 傘の栗田 様

用途:店先のチャイム

ドアー等がガラス張りで、通行量の多い交差点付近なので、誤作動が時々ある。

これは注文コード 46752124 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年08月13日 15:37 満足度: 栃木県動物愛護指導センター 様

用途:施設の門に設置し来客を知らせる。

2年前に購入した同型が動作不能(センサー部分に錆が発生していた)になったため、同じものを購入した。電源が電池なので、電気工事をしないで簡易に設置できる。送信機が故障するので、送信機のみの購入できるとよい。

これは注文コード 46752124 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年08月28日 19:07 満足度:

用途:人の出入り

時々チャイムがなりません。
角度、取り付け位置がむずかしいです。
試行錯誤中です。

これは注文コード 46752124 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年04月30日 22:58 満足度:

用途:敷地内の里道の交差点での出会い頭の事故防止

2方向からのシグナルに1台の受信機で音が違うので判断できて便利 しかも取り付けが簡単

これは注文コード 46752124 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年05月11日 14:47 満足度: 有限会社たうち 様

用途:店入り口に設置

まあまあ満足しています。
時々誤動作するのが難点です。
しばらく使えば誤動作の原因が分かるかなと思っているところです。

これは注文コード 46752124 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年08月16日 14:40 満足度:

用途:耳が聞こえない母の部屋のドアの開閉

母が耳が全く聞こえない為、部屋に人が出入りされるのがわからなくて怖くて仕方なかったところ、これを見つけ設置したところ、大満足でした。

これは注文コード 46752124 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年09月27日 21:37 満足度: 香月堂 様

用途:店番に利用

音源の選択が有るとよい。アンテナの配置バランスがおかしい

これは注文コード 46752124 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年09月25日 21:30 満足度:

用途:駐車場からの人の出入りのチェック

届いた商品は不良品でした。取り付け方をどの様に変えても昼間は5分置きにチャイム音なりました。
メーカーにTELした所センサー不良の様に思われますので交換するとの事 メーカー様の迅速な対応で変わりのセンサーが届きました。現在何の異常もなくとても便利です  リーベックスさんありがとうございました。センサー増設しますのでよろしくお願いします。

これは注文コード 46752124 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2020年05月17日 08:52 満足度:

用途:玄関用に

感度がよくなく、ついたりつかなかったりで、使うのをあきらめました。

これは注文コード 46752124 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年08月14日 15:56 満足度:

用途:来客検知用チャイムとして購入

通常の使い方であればスペック通りの期待をできる製品です
検知範囲をいろいろ調整しようとすると難しくなりますが
普通のドアから入ってくる客人を検知するだけなら問題なく使用できます
防犯用途に使う場合は設置角度により感度不足になるようです
過信は駄目ですね

これは注文コード 46752124 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年01月30日 08:36 満足度: 藤田菓子店 様

用途:お店

簡単に設置できて音も大きく今のところ満足していますあとは電池がいつまで持つかというところです。

これは注文コード 46752124 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2018年07月28日 11:47 満足度: 肥の産業 様

用途:入口用のセンサー用

音が小さいので聞こえにくいです。鳴るタイミング少し遅い様に感じますがあると便利ですよ

これは注文コード 46752124 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年11月01日 17:13 満足度:

用途:店番

2階と1階において使ってますが、電波もきちんと届きますし、センサーも感度良いです

これは注文コード 46752124 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2019年08月03日 15:39 満足度: 有限会社石井工務店 様

用途:防犯カメラになるものが必要です

防犯カメラを取り込めませんか
マイクロチップでもいいです

これは注文コード 46752124 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年10月14日 21:47 満足度:

用途:防犯

防犯に使用するために購入しました、思ったより受信感度がよく
満足しています。改善点はチャイムの鳴っている秒数を調整できれば
用途にしたがって設定できるのですが。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

これは注文コード 46752124 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2017年09月13日 18:00 満足度:

用途:防火扉を開けた際に、扉と人の衝突防止

一度動作したあと、次の反応までにタイムラグがある。連続で通行者が扉の開閉を行った際に
反応しない場合がある。センサ反応位置は調整しましたが、調整しきれませんでした。

これは注文コード 46752124 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年07月07日 14:14 満足度:

用途:車の出入りに

他社より金額が高いのに最初に届いた物は作動がしない
クレームにてリーベックスにて交換する(担当ツクダ様)

MonotaROからの回答:

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

これは注文コード 46752124 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年08月04日 14:48 満足度: 東洋化学設備工業株式会社 様

用途:父の寝起きの確認に使用

鉄筋建屋で、送信機と受信機が30m距離りで使えるかが疑問でしたが(6月28日アイリスオーヤマ株式会社のコミュニケーションセンターに問い合わせしましたが、未だに返答無し)こちらの方が金額も安かったので実際に買ってから、その性能を試させてもらいました。(これまでは介護用品のレンタル品を借りてましたが使い物にならなかったので)これだけの距離ですが感度良好でとても満足しています。

これは注文コード 46752124 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人

戻る ページ: 1 次へ