24V汎用3CHリモコンスイッチの口コミ・評価|みんなの商品レビュー【通販モノタロウ】

24V汎用3CHリモコンスイッチ コムエンタープライズ

5つ
2件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
1件
コムエンタープライズ

24V汎用3CHリモコンスイッチ

販売価格:  

平均満足度: (3件のレビュー)

リモコンで3系統の制御が可能です。プラス・マイナスコントロールどちらにも対応ボタンを押している間ON、離すとOFFのAタイプ、ボタンを1回押すとON、もう一回押すとOFFのBタイプをお客様サイドで切替設定可能です。(設定は3系統すべて同一となります。1系統はA、2系統はBといった使用は出来ません。)他のリモコンでの誤動作防止機能付き。コードホッピング方式なので通信コードが盗まれません。電波式で到達距離は約10m。リモコン2個付き、さらにスペアリモコンの登録も可能です。(最大6個)

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 3件中 1件から 3件までを表示

並び替え:
2016年04月20日 21:09 満足度:

用途:バスのドアー開閉に使用

バスのドアー開閉を当該リモコンを使用している。問題なく使用できているので満足している。

これは注文コード 46820487 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年10月02日 20:54 満足度:

用途:トレーラーの登坂板のリモコン化

取り付けがまだなので、コメントできませんが、今まで使っていた他社製品より、デザインも配線等も良いと思います。

これは注文コード 46820487 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年12月01日 15:27 満足度: 東日本ライブ株式会社 様

用途:リフトの操作

電波が全然届きません
調整しても大して変わりなし
結局、取外しました

これは注文コード 46820487 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人

戻る ページ: 1 次へ