ソーラー3WLEDセンサーライト ELPA (朝日電器)

5つ
3件
4つ
4件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
ELPA (朝日電器)

ソーラー3WLEDセンサーライト

販売価格(税別): ¥6,990

平均満足度: (7件のレビュー)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択 センサーが検知し点灯開始する周囲の照度を自動調整可能 雨に濡れても安心のIP44相当防雨構造(直接雨のかかる屋外で使用可能) ソーラー充電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 7件中 1件から 7件までを表示

並び替え:
2018年05月30日 14:51 満足度:

用途:防犯用

今までは電池式のものを使っておりましたが、すぐ電池がなくなったので変えてよかったと思っております

これは注文コード 46828284 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年01月25日 17:05 満足度: 有限会社エヌサービス 様

用途:車庫

安値で、明るくて、なかなか電池の持ちがよいですよ。

これは注文コード 46828284 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年11月09日 14:03 満足度: ボディバランス研究所: 様

用途:駐車場の足場の灯がほしかったため

商品自体は良かったのだけれど、電力量がAC100Vに比べ低いために少し斑が出来る事が残念だ

これは注文コード 46828293 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年11月19日 05:39 満足度:

用途:ガレージのシャッター前

今までは夜は電灯を点けたままで。センサーで点灯十分明るく満足してます。ソーラーで省エネにもよかったです。

これは注文コード 46828284 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年10月23日 17:18 満足度: 関東窯業株式会社 様

用途:ガレージの防犯

ガレージの防犯の為に購入いたしました。

かなり明るくて満足です。

取り付けも簡単でよかったです。

ライトが1つですがとても明るいしセンサーもバッチリ反応します。


大変満足しています。ありがとうございました。

これは注文コード 46828284 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年10月14日 17:46 満足度: 鏡神社 様

用途:ガレージ灯

1灯タイプでもLEDは結構明るい。できればバッテリー容量を増して点灯時間を調整できるタイマーを内蔵していると良い商品になる。

これは注文コード 46828284 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年11月20日 15:19 満足度:

用途:玄関前に犬が糞をするのを防止する

夜間のみ・昼間も含むの点灯が選択でき、かつ適切に反応する。センサー付属のフィルターを付けない場合はカタログ通り10m程度の感度があり正確。フィルターにも使用方法の説明が付属しており、室内で反応距離・確度等を実験し、近所に迷惑にならない位置に設置した。当方はライトを家の裏側に、太陽光パネルを家の表側に付けざるを得ないため、追加の電線、コネクターおよびクリップを購入して配線した。100Vが近傍にあり、容易に利用できる場合は、あえて太陽光型を選択せず、100V型を使用数方が良いかも。

これは注文コード 46828293 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人

戻る ページ: 1 次へ