トランス タイカツ

5つ
8件
4つ
1件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
タイカツ

トランス

販売価格(税別): 19,900 / 税込21,890

平均満足度: (9件のレビュー)

一般トランスより無負荷電流が30%少なく無負荷損失が70%節減になり、節電効果が大きいです。 コンセントはすべて独立100V(115V)20A 安全ブレーカー付き 一目でわかる電圧計・活線表示ランプ付 通風の良いボデーケース【用途】作業現場などで200V電源から100Vを取り出します

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 9件中 1件から 9件までを表示

並び替え:
2020年11月03日 17:07 満足度: G.オーク 様

用途:車のメンテナンス

この商品はタイカツですので熱くなることもなく順調です色々とありがとうございました。

これは注文コード 47321775 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2020年08月28日 19:57 満足度: 反町耕業 様

用途:200vから100vに落とし作業を行う。

今の所問題ありません。価格的にも大変良いと思います。

これは注文コード 47321775 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年05月01日 15:06 満足度: 片山工務店 様

用途:機械作業

特に臭いとか?連続作業でも問題無く使用していますが!値段の割には優れ物かな。

これは注文コード 47321775 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2019年02月18日 15:57 満足度:

用途:現場用工具の使用。

工場内に工業用電力しか来てなく、各種電動工具が使えないので購入。
連続使用でも安定して電力が供給され。異音・異常発熱もなく
安心して使えた。

これは注文コード 47321775 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年10月05日 15:15 満足度:

用途:納屋の100Vが容量不足なので農機具の清掃、メンテ時の電源に使用。

コンプッサー・電動工具が安定して使えるので作業が早くなりました。

これは注文コード 47321775 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年04月21日 14:33 満足度: 極みフーズ 様

用途:仕事で使用です!

とても使いやすく、助かっています^_^
5KVAと、用量も多いので凄くオススメの商品です!

これは注文コード 47321784 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年04月23日 18:39 満足度:

用途:屋外のヤードでの作業

持ち運びが、容易で操作性も良くとても重宝しています。

これは注文コード 47321775 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年04月20日 19:59 満足度:

用途:ハウス内の散水ポンプのための電源として使用

ポンプの電源容量が大きいため、普通の一コンセント15A限度のトランスでは、使用できなかった。
この製品は20AまでOKなので、重宝している。(一コンセント20AまでOKの製品はほとんどないと思う。

これは注文コード 47321775 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年12月24日 12:15 満足度:

用途:コスト削減のため、使用頻度の少ない200Vを活用して100Vで使用

以前使用していたトランスが発煙をあげて壊れた。
(違う会社のだけど、火事にならなくて良かった)
それで、その代替機として、購入した。
ブレーカーが付いているから今度は大丈夫かと思うが・・・
動作中の振動も以前の物より少ない。

これは注文コード 47321775 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人

戻る ページ: 1 次へ