自転車用LED電球 GAIO

5つ
9件
4つ
4件
3つ
2件
2つ
0件
1つ
8件
GAIO

自転車用LED電球

販売価格(税別): 1,290 / 税込1,419

平均満足度: (23件のレビュー)

通常の電球に比べて少ない電流で発光するので坂道などの発電量が少ない場合でも最低減の明るさを確保。 高輝度SMD タイプLED 採用で省エネ高発光。 LED の配置を計算し360 度マルチ発光でランプヘッドの反射板を最大限に活用。 ハブダイナモの場合でも6Vであれば使用可能です。【用途】自転車用ダイナモ( 発電機) に設置してある電球と交換。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 23件中 1件から 20件までを表示

並び替え:
2018年06月22日 00:25 満足度:

用途:電球のLED化に。

脚力の弱った母用に購入しました。弱い回転でも明るいので喜んでおります。会社の後輩のシティサイクルに使ったときは回しすぎで素子を剥がしてしまったようです(^^;
値段的にもダイナモセットと変わらない金額だったりするので使用にはチョイスが必要です。

これは注文コード 48794812 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2018年08月18日 17:36 満足度: 鎌塚 様

用途:自転車の交換電球に使用。

2人に使わせていますが、2人とも急に明るくなったと驚いてます。
非常によく考えた物です。

これは注文コード 48794812 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2017年08月16日 14:44 満足度:

用途:自転車のライト

自転車のLEDランプをいろいろ探し試みていましたが、今回入手したランプが明るく、しかもそれほど全面から見てまぶしくなく、合格。

これは注文コード 48794812 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年08月11日 15:18 満足度: SAGE BICYCLES LLC 様

用途:既存ランプの交換用として

アイデアとしてとても素晴らしい。実質の光量も十分。ただ値段が高価なのはもう少し努力して頂きたいところ。
耐久性(寿命)についての説明も欲しいです。

これは注文コード 48794812 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2017年01月01日 21:12 満足度:

用途:子供の自転車に

少しのスピードで明るく点灯してとても良いです。
これは買いですね。

これは注文コード 48794812 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2016年02月29日 16:24 満足度:

用途:自転車の電球交換

通常の豆電球よりかなり明るくて、消費電力が少ないためかダイナモが軽い力で回るようになった。交換も豆電球をこの商品に入れ替えるだけ。
押して歩く速度でも比べ物にならないぐらい明るくて快適。
今のところ、初期不良もチップの振動による故障もないが、耐久性がどのくらいかわからない。
ダイナモ付きのLEDライトも同じぐらいな価格なので、もう少し安くしてほしい。
梱包にも高発光SMDタイプLED(7000k)を5個内蔵としか表示されていないので、実際どのくらいの明るさか消費電力か他と比べようがない。

これは注文コード 48794812 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2015年10月15日 15:05 満足度: 有限会社小倉技研 様

用途:普通ランプがすぐに切れるのにこれは良い。

当初、不良だったが、すぐに交換に応じてくれ、その後は安定して仕様で来ているから、良いのかな。

これは注文コード 48794812 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年03月22日 16:36 満足度:

用途:自転車の電球を交換

すごく、明るくて、いいです。ただ、値段が高すぎます。安く設定してほしい。

これは注文コード 48794812 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年10月09日 15:14 満足度: ファイブエーテクノ 様

用途:自転車用ライトに使用する

まだすぐには使用していないが玄関の照明など他に使用する事も考えている最中でこれから感想等でてくると思います

これは注文コード 48794812 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年11月08日 10:08 満足度:

用途:実用自転車の標準電球から交換

交換後2週間足らずで突然点灯しなくなり、無灯火運転をしてしまいました。(元の電球へ戻せば点灯するのでライト本体側に問題は無い筈)

これは注文コード 48794812 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2015年09月14日 23:27 満足度:

用途:自転車照明

一言でいえば、着想最高、実行so so.
長所:
●明るい。、やはり熱電球などとは比べ物にならないくらい強い。
●省電。少ない電力で光る。自転車を歩いて転がすだけでも結構光ります。
●手軽。今までの自転車ダイナモユニットを取り外さずに使用できる。
欠点:
●湿気・振動に弱い。6つのLED発光チップを接着剤で基盤に張り付けているのだが、この接着剤が耐水性がないらしく、雨が続く季節に使用すると、直接ぬれなくても振動が加わるとチップが落ちてしまう(!)。チップが翌日晴れた日にライトの筐体底に張り付いていたのが、溶けた接着剤の存在を示す証拠。ちなみに接着剤で電極方向に気を付けて貼り直してみたが、だめだった。
●工夫がいる。上記のような特性のため、壊れる前にチップの側面を接着剤で補強が必要。まあここまでやる人はそういないと思うが、この補強を施して300qほど山道を走った現在、故障はない。
●高い。知っている人は多いと思うが、正直、ダイナモ+停止時自動で点灯する側面点滅ライトもつくものなら、丸善のMagBoyが同じか少し安い値段で、ここで手に入ります。これは丈夫で、7年間、衝突で破損するまで雨ざらしで壊れなかったし、停止中でもしばらく側面が点灯してくれるものがあるので、心強い。
●結論
ある程度DIY経験がある人にはよいかもしれない。
今のダイナモ・ライトコンポをどうしても使いたいんだというエコ派(?)とか私のような変わり者か、あるいは愛着を持った古い懐中電灯を改良したい(もちろん、雨天であまり使わず、地面に落とさないこ配慮が必要だが)という人にはいいが、単に取り付けが簡単だから、という理由だけで選ぶのは正直今の信頼性では考え物。壊れたら捨てずに、Monotaroに怒らず相談しましょう。誠実に対応してくれます。
さらに誠実な対応を期待するなら、品質改善ということになりましょうが、それを可能にするにはまず、みなさんの勇気ある買い支えが必要となります(笑涙)

これは注文コード 48794812 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 8人
2017年04月08日 09:27 満足度:

用途:20インチサイズの自転車での通勤

とにかく明るくて良かったが.使用開始から20日程度.走行計60km位の走行でLEDチップが落ちてダメになった.舗装路の走行なので段差などは余りなく.湿気などによる原因で接着が外れているみたい.良い物だけに残念

これは注文コード 48794812 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2015年02月12日 13:15 満足度: マキタサイクル 様

用途:自転車補修用

明るくて良いです。価格を少しさげて欲しいです。

これは注文コード 48794812 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年07月15日 11:52 満足度:

用途:通学用自転車に

消費電力が少ない利点として、ペダルが軽くなります。

これは注文コード 48794812 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年09月17日 18:33 満足度:

用途:子供の自転車

大したことないかと思って付けたが、結構明るく、これからの時期
夕方から夜の通勤通学に最適かと、思います。

これは注文コード 48794812 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年09月25日 23:58 満足度:

用途:自転車販売、修理

なかなか凄い明るさですわ、注文数が多くなる場合は、金額を考えてもらえれば大量に買います。よろしくお願いします。

これは注文コード 48794812 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2014年11月27日 20:32 満足度:

用途:夜間走行に利用

自転車の場合、巡航速度が増大すると電圧が大きくなり、長い下り坂などで速度を出しすぎると、(負荷にもよるが)ダイナモの定格表示よりもはるかに大きい電圧が生じることも珍しくない。なぜこのような事に言及したかというと、この製品のレビューをwebで見ると、おそらく過電圧で壊したであろう人が散見されるからである。したがって、本製品の利用には注意が必要と思われる、保護回路のない自転車では常に徐行するような速度で用いたほうがいいと思われる。私はハブダイナモから給電しているが、常に速度の出しすぎに気をつけるのも心理的に疲れるので、ブリッジダイオードで全波整流したのちにCRD(定電流ダイオード)で電流制限することで保護して運用している。LEDは応答速度が大きく、CRDは余計な電圧が必要になるためうえに、整流後のキャパシタの容量が小さくバッファリングが不十分なことと、ハブダイナモの低周期の性質とが相まって、私の環境では低速時に点滅してしまう弊害はあるが、速度が出てくれば点滅はわからなくなり連続点灯しているように見える。このような状況でだが一月ぐらい使っている。いまのところ正常に点灯しつづけてくれている、ご参考まで。

これは注文コード 48794812 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 3人
2015年11月18日 12:20 満足度:

用途:自転車の照明

点灯しているときは明るいですが、ライトの向きや振動で消えます。消えたときは、日中に分解して接触が悪いのか確認しますが、どこが悪いのかわからずそのままです。あてにできないので、かごにライトを取り付けることにしました。

MonotaROからの回答:

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の場合は、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いです。

これは注文コード 48794812 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年09月14日 08:25 満足度: 新妻精機株式会社 様

用途:自転車に使用。

自転車に取り付けて使用しましたが、3〜4月カ間位で点灯しなくなりました。
非常に残念です。

これは注文コード 48794812 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年11月28日 10:20 満足度:

用途:自転車の電球交換

この電球を購入するのは2個目です。1個目は電球も明るく素晴らしかったので2個目を購入。
ところが、LED電球取付の為ネジ込みしていると金属部(ネジ部)とLED基盤の台座がしっかりカシメてないのか接着されていないのか
最後までネジ込んだところ1/4周程回転し中の電線が切断され点灯しません。壊れました。そんなに力をかけた覚えはないのですが。
他にもそのような物があるのではないでしょうか。点検してみて下さい。それとしっかり接合するように改良をお願いします。

MonotaROからの回答:

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
品質面につきましては細心の注意をはらっておりますが、
今回お手元に届いた商品につきましては不良品の可能性がございます。
よろしければ返品もしくは交換させて頂きますので
大変お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けますでしょうか。
また、当製品は通常、取り付けを行う程度の力では破損することは
ございませんがネジとLED基盤の接着部分がデリケートな為、
従来の電球に比べ、取り付け時にネジが斜めに入る、必要以上に
強く固定する等、無理な力がかかると破損してしまうことがございますので取り付け時にはお気を付けください。
この度はご不便をおかけしました。重ねてお詫びいたします。
本日は貴重なご意見をいただきありがとうございました。

これは注文コード 48794812 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 4人

戻る ページ: 1 2 次へ