RVBOX(密閉タイプ) アイリスオーヤマ

5つ
4件
4つ
1件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
1件
アイリスオーヤマ

RVBOX(密閉タイプ)

販売価格(税別): 3,980 / 税込4,378

平均満足度: (7件のレビュー)

フタのフレーム部分にはホコリや水に強いパッキン材を使用しています。耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。イスや踏み台としても使用できます。同じ商品同士のスタッキングも可能です。また、持ち手の両側2ヶ所には市販の南京鍵(25〜35mm)を付けることができます。(ワイヤー径、内径によっては適合しない可能性がございます。)【用途】車のラゲッジスペースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なRV BO×です。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 7件中 1件から 7件までを表示

並び替え:
2021年03月23日 22:42 満足度:

用途:軽トラの部品庫

長さは申し分ないが幅をもう少し大きくしてもらえると幅広部品が入れられます。
蓋の閉め方が特殊なので手を挟めそうになる。
簡単に上げるだけで良い。

これは注文コード 49018636 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2021年03月25日 22:05 満足度:

用途:軽トラの部品庫

通常の引き上げ式かと思ったのに蓋は取外ししです、開けるには両脇の留め金を
開フタを取り外すことにより中の物を出す。
トラック用シートが掛かっていると面倒
現物で蓋の形状を説明するべきです、箱は壊したので返品はしません。
蓋は開閉式が安全、ふた式はロック忘れで風でフタが飛ばされる恐れあり。

これは注文コード 49018636 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年10月19日 18:15 満足度: あさちゃんのとれたて農場 様

用途:ミツバチ用品の保管

確実に密封できるので、安心です。用品をビニル袋に入れてから。RVBOXへ入れるのに、ちょうどよい大きさです。ありがとうございました。

これは注文コード 49018636 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年09月16日 23:21 満足度:

用途:オフロード用品の収納

密閉なので屋外使用も安心で持ち運びもしやすいです。
大きさのバリエーションが増えてくれるといいのですがなぜか700のみなのが惜しいです。

これは注文コード 49018636 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年01月22日 18:02 満足度: 有限会社木川商店 様

用途:販売資材保管及び輸送

輸送する際にカギを掛ける事が出来て不特定多数から中身を確認されないので安心して輸送出来る。

これは注文コード 49018636 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年11月22日 15:06 満足度: 三井コンサルティング 様

用途:乾燥商品の保管

蓋のフィット感が半端ないです。スーッと嵌り込んでいく感覚は、任せてくれ、と言っているようで頼もしく感じます。
チャック式の袋に保存したものを、ゴキブリなどから守るための保管容器に使用します。これなら安心して使えそうです。

これは注文コード 49018636 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年03月20日 14:07 満足度:

用途:ガレージ関係工具の収納

ガレージに置いているが、密閉されているので工具類がサビない。
2段重ねに設置しているが場所をとらずガレージが広く(車3台)使えている。

これは注文コード 49018636 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ