ランプ交換型超高輝度LED表示灯 Φ16 坂詰製作所

5つ
6件
4つ
1件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
0件
坂詰製作所

ランプ交換型超高輝度LED表示灯 Φ16

販売価格(税別): ¥892

平均満足度: (8件のレビュー)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。【用途】通電表示や警告表示などに。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 8件中 1件から 8件までを表示

並び替え:
2017年12月14日 18:05 満足度: 株式会社 吉岡組 様

用途:アルミガラスハウスの天窓自動開閉装置のパイロットランプ

非常に古い開閉装置なのでパイロットランプはネオンランプでして点灯しているかどうかわからなかったので今回この商品にしてみました。思っていた以上に良い商品でした。

これは注文コード 48966854 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年09月29日 20:39 満足度:

用途:知人の工作用。

知人にこの仕様商品の購入相談を受け、秋葉原へ行くよりも通販が良いと思い購入した。

これは注文コード 48966872 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年07月27日 17:23 満足度:

用途:電源投入確認用

明るさが充分である。改良点は、端子のL型が配線の邪魔になるので、ストレートにして欲しい。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

これは注文コード 48966854 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年10月13日 15:14 満足度:

用途:電源表示灯(他社品の代用)

AC200V使用にて端子部分に保護機構がないので工夫が必要

これは注文コード 48966897 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年04月07日 17:51 満足度: 有限会社サイハン 様

用途:野球のカウントボード手元スイッチランプ

大変明るくて良かったです、お値段もお手頃かと思います、さすがに快晴直下では点灯を確認できませんが日陰を作ればOKですね。

これは注文コード 48966854 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年02月09日 15:30 満足度:

用途:加工機の原点位置復帰の表示灯。

昔の200vのネオン管ランプのため、ON/OFFがはっきり判別つかない。
LEDランプだと非常に明るいのでONがはっきりわかるようになった。

これは注文コード 48966881 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年08月02日 13:08 満足度:

用途:パソコンの電源管理

事務機器の帰宅時の電源切り忘れのために、表示灯に使用しました。
まっすぐ上からは明るく確認しやすいですが、横からはLEDの特性で思ったより
確認しづらい。

これは注文コード 48966863 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2013年09月04日 16:31 満足度: 有限会社上吉原モータース 様

用途:自動車用テスターのデンゲン on off の表示灯

配線が付属してればさらに便利
テスターが古いため部品の供給が無く助かりました

これは注文コード 48966872 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ