1ウェイ80グリースガン(ノーチェーンタイプ)のレビュー

平均満足度 3.83 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
1ウェイ80グリースガン(ノーチェーンタイプ) エーゼット
エーゼット
1,490 / 税込 1,639
カートリッジグリース80g(AZ製)を装着してもお使いいただけるカートリッジ専用タイプグリースガン 【用途】各種機械のグリースアップに
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-05-19
用途:
バイクメンテ
対象商品:
58412794

最初使い方がよくわからなくて適当に使っていたら、グリスがノズルの傍から漏れてきたりレバーの根元から漏れたりもしましたが、チューブの底を押し付けながらレバーを握るとうまく入ることがわかりました。

2022-04-19
用途:
刈払機のメンテナンス
対象商品:
58412794

ノズルが本体にしっかりねじ込めないようなので「やや満足」としました。ただし、このまま使用しても全く問題はありません。
<モノタロウさんにお願い>
エーゼットの超高性能刈払い機用グリース ジャバラ 40g(G058)を取り扱ってください

2021-07-08
用途:
車のグリスアップに
対象商品:
58412794

本体が小さいのもを探していてこれだと狭い場所のグリスアップもできて満足です。

2019-03-27
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
58412794

コンパクトで小回りも効いて使いやすい。もう少しノズルが短くてもいいかも

1人が参考にしています
2018-09-25
用途:
農機具の密閉ギアに注入
対象商品:
58412794

ノズルの取付ねじがきつくて、手では少ししか入らない。ペンチなどを使うと傷がついてしまった。

1人が参考にしています
2018-12-04
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
58412794

付属のノズルが奥までねじ込めませんでしたが、問題なく使用出来ました。安価で助かりました。

2018-05-06
用途:
自動車整備用に使用しました。
対象商品:
58412794

カタログで注文して、すぐに届くので何時も助かります。

中山土木 様2018-05-04
用途:
グリスアップ
対象商品:
58412794

以前はソース入れで使ってましたが出が悪く困ってました これならやりやすい

2018-01-18
用途:
バイクの旧車に使用
対象商品:
58412794

使用量が少ないので大型の物は手が出ませんでしたが、このサイズは手頃でよかったと思います。
2個目も購入しました。

2017-11-01
用途:
二輪メンテナンス
対象商品:
58412794

それ程、頻繁に使うものでないのでこの価格・サイズは最高です。

2017-05-15
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
58412794

付属のノズル取り付け部から大量にグリス漏れ。ニップルから入るよりも漏れる量の方が多く、何度もねし込むがネジ山の4/1程しかねじ込めず再度ネジ切りを行い問題解決。結局そんなことをしていたのでグリスが足りなくなりホームセンターを数軒まわって追加購入する羽目に。
安いので仕方ないかもですがとても残念な買い物でした。

1人が参考にしています
2016-08-16
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
58412794

グリスのカートリッジを装着後、ポンピングしてグリースが出てくるまでは、グリースのカートリッジ端部を押してあげると出やすいです。バイクのスイングアームのピボット部に充填しました。この価格では十分です。

2016-04-19
用途:
車の整備
対象商品:
58412794

グリースを装着してもスカスカ空振りしてなかなかグリスが押し出されません。
一度出だすと続けて使えるのですが、しばらく放置すると、またスカスカとなります。
たまたま不調なのかも知れませんが・・・

1人が参考にしています
昭和電子株式会社 様2016-01-13
用途:
機械のグリスアップ
対象商品:
58412794

小さいので狭い所で使う事ができる。
片手で使えるともっと良かった。

2015-10-03
用途:
バイクの給脂
対象商品:
58412794

通常サイズだと大きすぎて、グリスを使い切れないですが、
80gと少ないので、丁度良い。
グリスガンとストレートパイプの接続部から、多少グリスが漏れるのが
気になります。
全般的に、バイクで使うには小型で使いやすいです。
押し込み圧力も全く問題ありません。

2014-09-17
用途:
バイク、車等のグリースニップル装着部へのグリスアップ
対象商品:
58412794

以前、機械整備を職業としていた当時は、圧縮空気圧を使用したグリスアップ装置を使っていて、充実した設備を使用していましたが、今回は個人の趣味で旧車レストア&整備を使用目的に購入しました。
小型のハンドガンなので、旧車などのグリスラインの中が固く詰まったような所には歯が立たないかと思っていました。
ところが、使用してみたところそのような心配は不要でした。
大量な使用はしない物の、グリースニップルにグリースを供給する機会が有る方には、安価でも機能的には十分だと思います。
今回は、リチューム系グリース用と高耐熱のウレア系グリース用に2本購入しましたが、非常に満足出来るものでした。

2人が参考にしています
2015-03-07
用途:
トラックに携帯して使用
対象商品:
58412794

やり方が、悪いのか入りが良くない。

2014-10-19
用途:
油圧ジャッキのグリスアップに
対象商品:
58412794

用途が、油圧ジャッキのグリスアップにのみだった為、小型で使い勝手が良かった。(400ccクラスでは大きすぎで)