ブースターケーブル 大橋産業(BAL)

5つ
6件
4つ
4件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
0件
大橋産業(BAL)

ブースターケーブル

販売価格(税別): 1,090 / 税込1,199

平均満足度: (11件のレビュー)

ハイブリット車にも対応する細型クリップ採用!

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 11件中 1件から 11件までを表示

並び替え:
2021年01月22日 15:03 満足度:

用途:バッテリー上がり等

細型グリップの作りが良く、ケーブルも太く満足しています。ただ、ケーブルを触ると保護剤が塗布してあるのか、べたつきがあり埃等が付きやすいのが難点と感じました。

これは注文コード 60930861 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年04月11日 16:02 満足度:

用途:バッテリー上がり対策(車載用)

常時車載することとなるためコンパクト(袋入り)なのは有り難い。比較的安価なので助かります。

これは注文コード 60930886 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年08月01日 17:31 満足度:

用途:社有車運行時、バッテリーあがりのトラブルがあった際に使用する

量販店等で一度に大量買いをしようとしても在庫が無い場合が多いが、今回は他の仕様のブースターケーブルと合わせて大量に購入出来た。
また、価格も安価であった。

これは注文コード 60930895 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年05月04日 22:08 満足度:

用途:バッテリーあがりの車等

価格の割には使用した感じがいいです、買ってよかったと思います。

これは注文コード 60930877 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年04月10日 13:04 満足度:

用途:バッテリー上がり支援

100Aで使用できるにも関わらずコンパクトなのに驚きました。

これは注文コード 60930877 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年05月14日 21:41 満足度:

用途:非常時

キャラバンで使用(予定)
商品は、100Aなので充分耐えられるでしょう。
商品を検索し難かった。
同メーカーで括るよりアンペアや長さで検索できる様にした方が探し易い。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見、ありがとうございます。
今後の参考とさせて頂きます。

これは注文コード 60930877 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2016年03月11日 19:07 満足度:

用途:バッテリー上がり

100A/5mであれば,使用中にケーブルが発熱して煙が出たり,長さが足りないなどのリスクは,少なくなるので安心です。

これは注文コード 60930886 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2017年11月23日 19:27 満足度:

用途:家内の新車に積載

コンパクトで袋に入っているので、バラバラしません。
外出時のバッテリー上がり対策です。
使うことが無いことに超したことありません。よって、安価で助かります。

これは注文コード 60930886 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年08月17日 09:09 満足度:

用途:バッテリー上がりの始動補助用

すでに持っているもの(もっと太いタイプですが)では、クリップが大きくはさみづらいケースがあるので追加購入。クリップの形状はOKでしたが、『始動用バッテリー』単独での始動が行えない場合があったので、その場合は補助車両からの電源供給を行なった。次回はもう少し太いもの(購入は80Aだったが100A以上)にしようと思う。重くないですし、太さに対するコストとしては自分にとっては充分でした。

これは注文コード 60930861 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2014年11月19日 09:49 満足度:

用途:バッテリー上がり時

ハイブリッド対応のブースターケーブルで、この価格は安いと思います!

これは注文コード 60930886 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年04月14日 08:25 満足度:

用途:緊急用に常備工具として使用

性能や機能に関しては特に問題なし
ただしその製品の、臭いにはほとほと不満です 車のトランクに収納していますが
猛烈な油(?)の臭いがします(1ヶ月立ってもまだ臭います)夏になったらどうなる物かと心配です。

これは注文コード 60930886 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ