シールチェーン 520ZVX3 (NXリング) EKチェーン

5つ
7件
4つ
1件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
0件
EKチェーン

シールチェーン 520ZVX3 (NXリング)

販売価格(税別): 7,590 / 税込8,349

平均満足度: (8件のレビュー)

シールチェーン [NXリングチェーン]EK独自のNXリングはQXリングに比べ高耐久性、軽量化を実現させています。また、シールの形状変更によりチェーンの高強度化を実現させています。・プレートに新型プレート形状を採用・従来のZVXシリーズより引張り強度に対する剛性が向上・長寿命を保証するソリッドブシュ ・高耐久ソリッドローラ・四方かしめピン・特殊合金プレート・軽量化のための内プレート穴採用・特殊PTFEグリースは粘着力に優れ、耐摩耗性向上に貢献EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。・初期伸びを大幅に低減。・かしめ工具不要(実用新案)。スクリュージョイントでチェーンの接続が可能。10mmのレンチとプライヤーがあれば十分です。・ドラッグレース専用チェーン(世界最強)をラインナップ。日本ではまだ馴染みは少ないドラッグレースにおいて海外では高い評価を受け、世界のトップライダーがEKの630SHBを愛用。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 8件中 1件から 8件までを表示

並び替え:
2021年09月23日 10:25 満足度:

用途:オフロードバイクに

オフロードバイクの交換ように購入しました。耐久性等はまだ分かりませんが、接続部分をジョイントは非常に使いやすかったです。耐久性に問題がなかったら次回もこのタイプの商品を使用したいです。

これは注文コード 68446235 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年11月13日 11:07 満足度:

用途:バイクのチエーン交換

長年、EKのスクリュージョイントを使って、チェーンカッター無しで使用しています、1000ccのSSのハードな走行にもかかわらず、十分な信頼性を感じています今回は530より520へのコンバートの為に購入いたしました、走りが軽快になると思います。

これは注文コード 68446095 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年10月03日 14:58 満足度: JOYO 様

用途:520コンバート

高性能チェーンが安く買えるので助かります
次回もMonotaROで買います

これは注文コード 68446122 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年03月13日 16:52 満足度: キタノ 様

用途:530チェーンコンバートに使用しました。

スクリュージョイントが極めて便利です。
カシメより簡単で確実に接続できます。
次回も購入する予定です。

これは注文コード 68446576 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年05月06日 17:27 満足度: JOYO 様

用途:530から520へコンバート

安いです次もモノタロウさんで買います
製品は信頼の江沼チェーンですから
問題などありません
チェーンに塗られたグリスの拭き取りは
面倒ですが交換作業の一部です

これは注文コード 68446165 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年05月03日 18:16 満足度:

用途:バイクのチェーン交換

スクリュージョイントがとても簡単で短時間で作業できました、交換そのものより錆防止のグリスを落とすほうが時間がかかったくらいです。

これは注文コード 68446156 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年01月20日 22:58 満足度:

用途:バイクのチェーン交換

どこよりも安かったので購入しました。
品質は言うまでもなくしっかりしていますし、発送までの日数や梱包もしっかり管理されていて安心感がありました。

これは注文コード 68446481 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年07月09日 13:21 満足度:

用途:GSX-R1000に使用 (520コンバート)

今までのEKチェーン530から520へ変更しました。
初期伸びもほとんど無く、今回はスクリュージョイントにしてみましたが、
カシメ過ぎの心配もなく楽に交換出来ます。
カラーも渋めのゴールドで見た目にも良いです。
最初にチェーンがグリスまみれになっているので、取付前に余分なグリスを落とすのが
一苦労でした。

これは注文コード 68446515 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ