ACアダプタ用電源延長コード エレコム

5つ
7件
4つ
1件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
0件
エレコム

ACアダプタ用電源延長コード

販売価格(税別): ¥519 〜

平均満足度: (9件のレビュー)

幅の広いACアダプタの接続に最適!隣のコンセント差込口をふさがずにACアダプタを接続できる電源延長コード。 差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。 すっきりと接続できる1個口タイプです。 プラグ部には抜き差ししやすいくぼみを設けています。 差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。【用途】電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 9件中 1件から 9件までを表示

並び替え:
2018年04月11日 19:09 満足度:

用途:ACアダプタ生理

電源タップにACアダプタを付けると隣の口が塞がれてしまう現象を防げます。壁直付けだとちょっと重そうにしてますが、しっかり耐えてくれています。多口タップに付けるとたこ足配線が加速するので注意。

これは注文コード 75906363 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年01月17日 15:59 満足度:

用途:ACアダプタ等の小電力機器

テーブルタップ口の節約にはなりました。しかし、思っていたよりも配線が硬く、もっと柔軟性が欲しいです。

これは注文コード 75906363 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年06月01日 23:34 満足度:

用途:ウオーターサーバーの電源取り出しに。

極力サーバーを壁際に設置したかったのですが、コンセントの差込口分が前に出る為、この商品を購入しました。 他にも使えそうなので、必要に応じてまたリピートします。

これは注文コード 75906327 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年05月24日 15:21 満足度:

用途:事務所用として

コンセントジャックとキャビネットとの隙間がないため、延長コードを購入しました。セット価格でお買い得で、使用に関しては全く問題なく満足できる商品かと思います。

これは注文コード 75906336 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年08月30日 16:08 満足度: 有限会社小林誠製作所 様

用途:直挿しのACアダプタを二個挿す為、二股のモノを購入。

ごついですが、安心感はあります。自分の用途にはごつ過ぎる感があります。

これは注文コード 75906354 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年04月06日 07:45 満足度:

用途:社内LAN整備

配線整理に使用。使用に問題なくかなりきれいになり助かりました。

これは注文コード 75906354 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年08月18日 18:07 満足度: 有限会社オグラメタル 様

用途:二股タイプを購入 天井のコンセントに常設するため

天井からぶら下げたとき差し込み口が下向きのため機材のコンセントをコードに屈曲の負担を掛けずにぶら下げておける。
0.5m、1mなどの長いタイプが欲しい

これは注文コード 75906345 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2016年03月12日 13:36 満足度:

用途:工場の段差に電源があるので

なぜか動線にコンセントがあるのでコード踏みつけ防止のためにスイングプラグ延長コードを探していました。いいです。

これは注文コード 75906311 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年06月30日 17:31 満足度:

用途:インテリアの照明用

飾り棚を制作する際、差し込みづらい場所にコンセントがあるので使用。
単純な部品だけにコメントすべき物は見当たらない(笑)

これは注文コード 75906345 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ