LANケーブル CAT6A スタンダード 爪折れ防止 エレコム

5つ
11件
4つ
4件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
0件
エレコム

LANケーブル CAT6A スタンダード 爪折れ防止

販売価格(税別): ¥389 〜

平均満足度: (16件のレビュー)

高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応したカテゴリー6A(CAT6A)対応LANケーブルです。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 ツメが折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。【用途】ネットワークをつなぐ通信ケーブル

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 16件中 1件から 16件までを表示

並び替え:
2020年06月16日 22:52 満足度:

用途:モデムとルーターの接続

隣接するモデムとルーターの接続に使用するので短いもので良いのだが店頭ではなかなか無いので助かる。ヨリ線なので柔らかく、変に突っ張らないところもよい。

これは注文コード 73823024 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2020年09月16日 16:59 満足度:

用途:配線

速さはあまり感じないが、黒色を購入したので見慣れた青色に比べ”高級感”はあります。

これは注文コード 73822972 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年05月16日 15:36 満足度:

用途:家のランケーブル

少し割高で売っていますが、他の店よりも安かったので購入しました。
しっかりした作りでよかったのですが、爪の材質?のせいで、非常に抜けにくいです。コツがいります。頻繁に抜き差しする人は購入しない方がよいと思います。

これは注文コード 75916233 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年03月15日 15:01 満足度:

用途:インターネットの速度改善のため

ネットの速度が遅くて調べるのに時間がかかるため,ランケーブルをカテゴリー5から6へ変更したいと思い購入しました。問題なく使えており,速度もアップしたように思います。

これは注文コード 75916224 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年07月15日 15:38 満足度:

用途:防犯カメラ設置工事

安価で材質も良さそうで、線も太くしっかりしています。

これは注文コード 75916163 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年05月09日 20:19 満足度:

用途:無線LANから有線へ

無線LANの不安定を取り除くため有線LANに変更した。コードが柔らかく柔軟性があり、扱いやすい。

これは注文コード 73823033 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年09月13日 21:30 満足度:

用途:PCの高速化に使用

使用しているLANケーブルを全てCAT6Aに交換。効果をあまり期待していなかったが、予想より反応が良くなり、驚いた。

これは注文コード 75916172 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年09月13日 21:35 満足度:

用途:PCの高速化に使用

CAT6Aは、高速化に効果がある。家族皆、速くなったと驚いている。

これは注文コード 75916206 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年06月04日 16:27 満足度:

用途:PCとセキュリティルーター、セキュリティルーター同士の接続

他社のブランドより、性能のわりに価格が安かったので満足しています

これは注文コード 75916172 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年09月13日 21:35 満足度:

用途:PCの高速化に使用

CAT6Aは、高速化に効果がある。家族皆、速くなったと驚いている。

これは注文コード 75916172 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年11月30日 15:27 満足度:

用途:作業用PCの接続時

カテゴリー6からカテゴリー6Aへの変更なのでさほど変わらないかと思いきや、数値上でしたが通信速度が上がっていました。
色にこだわりはなかったので、この値段でこのクオリティなら充分ではないでしょうか。
試しにPS4 でも使用してみましたが、6Aなので一般的なゲームやオンライン対戦でも問題なく使えます。
下手な家電量販店などで買うよりコスパ高いので、私はこちらを個人的にオススメします!

これは注文コード 75916181 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2019年02月14日 14:55 満足度:

用途:配線

直径が小さく施工しやすい
非常に柔らかいため施工しやすい

これは注文コード 75916215 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年10月04日 15:17 満足度: 学校法人兵庫医科大学 様

用途:実験室内のLAN構築

満足、満足。
詰め折れ防止にもなっていて、安心して使えます。

これは注文コード 75916181 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年04月15日 09:10 満足度:

用途:PCをLANに接続

価格も安く、性能も問題ありません。もっと色にバリエーションがあると、複数のPCを同じHUBに繋ぐ際に便利になります。

これは注文コード 75916206 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年05月24日 09:15 満足度:

用途:配線の更新時

普通に使用出来ているので満足してます。

これは注文コード 75916197 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2014年02月28日 14:34 満足度:

用途:パソコン作業用

長めのケーブルを探していたので、こちらを購入させていただきました。できれば長さのバリエーションを増やしていただけたらと思います。30〜50mほどの長さのものがあると尚いいです。

これは注文コード 75916163 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 次へ