マルチメディアスピーカー サンワサプライ

5つ
4件
4つ
0件
3つ
1件
2つ
0件
1つ
1件
サンワサプライ

マルチメディアスピーカー

販売価格(税別): 5,990 / 税込6,589

平均満足度: (6件のレビュー)

実用最大出力20Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる2chマルチメディアスピーカーです。 高音再生専用のツィーターを搭載し、透明感に優れた超高音の美しいサウンド再生を可能にしています。 深みのある低音域から自然で安定した中音域を再生する2.5インチのウーファーユニットを搭載しています。 操作性の高い大型スイッチ類を採用しており、BASS(低音)、TREBLE(高音)、ボリュームの調整が可能で、視聴環境や音源により細かく調整ができます。 右スピーカーの前面に外部入力(AUX)ジャックを搭載。メイン音声はパソコン側に接続したまま、スマートフォンやMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。 デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しており、小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 重厚感とスタイリッシュな雰囲気を出すヘアライン加工を施したアルミ製パネルを使用しています。 左右のスピーカー間はRCAピンジャックケーブルのセパレート式になっており、市販のRCAピンジャック延長ケーブルで延長することが可能です。 テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。 アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 6件中 1件から 6件までを表示

並び替え:
2021年04月20日 15:39 満足度:

用途:プロジェクター投影時の音声OUTプットとして

値段と機能比較では合格点。
もう少しパワー(音量)があれば30uの会場でも使えそう。
また人の声が聞きやすくなる設定やノイズカットまでできれば使用用途範囲が広がるかと。

これは注文コード 76070486 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2021年01月14日 11:30 満足度:

用途:パソコンのオーデオ用

パソコンでYouTubeを見る時、付属SPでは物足りなく、探していたところ御社のカタログで見つけました。私の様な、ド素人には大変気に入っています。

これは注文コード 76070486 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年12月26日 08:36 満足度:

用途:pcの音声正しく聞き取れないから その他、新垣隆ヒロシマ交響曲など聴くために更新した

普段YouTube音楽は家のオーディオで。実はこんな小さいスピーカーの音、そんなに期待していなかった。(俺オーディオーマニヤ) マルチメディアスピーカー 確かにそうですね、厚みのある音、Totalではツィーターが際立っている。ややもすればこの手の奴は音が汚くなりがちで閉口するが、このスピーカーは素直に聴ける、パワフルな音。このおもちゃみたいな箱の中には近年の音響技術が詰まっている思いがする。
良く出来たおすすめ商品です

これは注文コード 76070486 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2020年10月24日 12:36 満足度:

用途:PCの補助

本体が軽いので、持ち運びに便利。コードの長さが適当で、邪魔にならない点が良い

これは注文コード 76070486 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年07月07日 17:33 満足度:

用途:通常TVの音声に使用

後少し音量と音質調整が出来ればよいと思います形とデナイナーは最高です。

これは注文コード 76070486 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2016年10月04日 12:53 満足度: こよみファクトリー 様

用途:PCの音声出力

音の歪とでもいうのでしょうか、左側のスピーカーが音量の大小に関わりなく常に「ガサガサ」と不快な音を出し続けます。たぶんごく稀に発生する不良品なのでしょうが、全く使えません!!
モニターに付属のチープなスピーカーのほうが何倍もいい音です。

MonotaROからの回答:

この度は大変申し訳ございませんでした。
初期不良につき交換させていただきます。
別途連絡させていただきます。

これは注文コード 76070486 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人

戻る ページ: 1 次へ