RM12形コネクタ プラグのレビュー

平均満足度 4.43 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
RM12形コネクタ プラグ ヒロセ電機 (HIROSE)
ヒロセ電機 (HIROSE)
   
RM12B形コネクタは、ロック機構がバイオネットスリーブ方式の製品です。このシリーズでは最も小形な製品です。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-01-11
用途:
信号線の接続
対象商品:
87073524

30年近く採用してきましたが生産中止に大変困っています。再生産を強く希望します。

1人が参考にしています
2021-02-07
用途:
弊社製品の部品として
対象商品:
87073481

外径や穴位置・穴寸法・ピッチなどの変更もなく、長い間に渡り組み込みをして
重宝しています
メッキ剥げ等のクレームもなく安心していますので
単価等の変更は難しいと思いますが
是非、低価格設定にして頂けると有り難いと思います

2020-05-18
用途:
電動自転車のバッテリー充電接続部
対象商品:
87073542

シッカリした作りで、接触不良とか起こしにくそうな感じがします。

アズマプレコート株式会社 様2019-02-18
用途:
既設コネクタの取替え用
対象商品:
87073542

コードセットで購入するより安価で、使用上も全く問題無し。配線の半田付けは必要上しょうがありません。

2018-10-02
用途:
HIOKI HiCORDER 8842 のDC電源プラグとして
対象商品:
87073524

ちょっと特殊な用途かもしれませんが、HIOKIのハイコーダ8842のDC電源入力用として
購入しました。
車載でハイコーダを使う場合、AC100Vに変換するインバータが不要なので便利です。

2018-02-23
用途:
既存の機器のメンテナンス用。
対象商品:
87073551

在庫限りで後継機がないようですので大事に使用したい。

2016-10-20
用途:
小型機器のAC入力用プラグ(コード側)
対象商品:
87073481

廃番になった製品(HSシリーズ)の代替品として購入しました。造りは非常に良いです。接触ピンが細いですが規格上問題は無いようです。コードストッパー部分が適合電線(~AWG20)に対し太いのでコードブッシングRM12BPG-B(71)は是非取り寄せでの取り扱いを希望します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。