インバーター発電機 KIPOR

5つ
5件
4つ
0件
3つ
0件
2つ
0件
1つ
1件
KIPOR

インバーター発電機

販売価格(税別):  

平均満足度: (6件のレビュー)

クリーン・ハイパワー・低燃費の新型エンジン。独自の防音ボディで静かな運転音。 インバーター方式の高品質な電気を出力しますので使用機器を選ばずに安定して色々な電気器具をご使用いただけます。 従来型の発電機に比べ効率の高い多極発電部を採用することにより大幅な小型化と軽量化を達成しました。 「エコ・モード」を装備する事で使用電力に見合ったエンジン回転数で運転出来るため、使用電力が少ない時には少ない燃料消費で長時間の運転が可能となり、静かな運転音となります。また、使用電力が増大した場合は瞬時に自動的にエンジン回転数を上げて大きな電力を供給します。 発電機に過大な負荷がかかった場合「過負荷インジケーター」が点灯し、電力の供給を自動停止します。その間、エンジンは回転を止めません。負荷を適正に減じてから「リセットスイッチ」で給電を再開してください。 オイルの量が不足した場合「油量警告インジケーター」が点灯し、エンジンが自動的に停止してエンジンを保護します。 一般的な自動車用バッテリーを充電することが出来ます。※IG700はDC出力機能がありません。 電源周波数を使用する地域に合わせてスイッチひとつで切り替えることが出来ます。

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 6件中 1件から 6件までを表示

並び替え:
2018年09月06日 13:44 満足度:

用途:リレー試験の電源に使用、電動のこぎり

10A以上がほしかった。 今のは重たいので80歳になったら使えるかどうか。

16Aまではいらなかった。

これは注文コード 88969072 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2018年06月15日 15:43 満足度:

用途:山中の井戸からの農業用水の汲みあげ

機嫌よく思った通りに働いてくれています。GOOD!

これは注文コード 88969054 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 2人
2017年08月18日 16:18 満足度: 青木造園土木 様

用途:キャンプ、軽作業、災害の時

コンパクトで重量も軽く女性でも持ち運びができるのでその点に関してはとてもいい。。

これは注文コード 88969054 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年06月15日 20:02 満足度: 串間元気クラブ 様

用途:野外活動音楽を楽しむのに最適。

電源のない野外活動にバッチリ。軽量で始動もスムース。価格も手ごろだ。

これは注文コード 88969054 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年07月11日 07:36 満足度:

用途:建築関係

思ったよりも軽く、音も静かでした。電力供給も今のところ問題なく使用しています。

これは注文コード 88969072 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 4人
2015年08月21日 21:17 満足度:

用途:本設接続前の小型機器の動作確認用

「低騒音」と「低価格」に魅せられて「IG900」を購入。「低騒音」は期待外れ。「グラインダーサンダー」の無負荷状態と同等レベルの音でした。約50cc排気量の5000rpm回転だと、長時間はやっぱり耳障り。「ECOモード」ONの時、もう40%以上回転数を落としたら静かかも(逆にいえば「ECOモード」のONとOFFの差があまりない)。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

これは注文コード 88969063 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 12人

戻る ページ: 1 次へ