PM4S マルチレンジタイマ(ATC9) パナソニック(Panasonic)

5つ
13件
4つ
5件
3つ
2件
2つ
1件
1つ
0件
パナソニック(Panasonic)

PM4S マルチレンジタイマ(ATC9)

販売価格(税別): ¥1,490

平均満足度: (21件のレビュー)

市場ニーズを先取りした経済価格 出力接点は、限時2Cと限時1C・瞬時1C切替可能 1台で4種類の時間レンジが選択可能 ゼロ設定瞬時出力を装備

商品レビューを投稿する

レビュー検索結果 21件中 1件から 20件までを表示

並び替え:
2018年07月11日 08:59 満足度:

用途:装置の制御用

出力接点が2回路有り、内1回路は瞬時と遅延に切り替えられるのは嬉しい。
また、設定時間もディップSWで広範囲に対応しているのは、タイマーの標準化に適した機種と言える。

これは注文コード 85931011 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年09月02日 10:15 満足度:

用途:機器のオンオフ

端子台も一緒に購入すればより確実に接続できたと思いました

これは注文コード 85931027 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年05月24日 16:51 満足度: 鈴木電機工業所 様

用途:警報回路リセット用制御盤に使用します。又はメンテナンス用に使用

出来れば瞬時接点、限時接点の切り替えがあれば最高の商品です。
(メンテナンスに使用の場合、数十年前のタイマーと交換する時に片側が、瞬時接点となっているもの有り)

これは注文コード 85931063 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年05月09日 16:27 満足度: 北五条家電修理 様

用途:ヒータの温度管理

パナソニックの名前に惹かれて買いましたが、本当にパナソニックかなと思いました。(MADEIN TAIWAN)安くて使いやすそう。

これは注文コード 85930941 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年01月09日 09:59 満足度:

用途:配線方法が解りにくい

配線方法が解らず、インターネットで探して使用しました。
親切な配線方法の例などを添付していただけると良いと感じた。

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

これは注文コード 85930984 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年12月10日 21:01 満足度:

用途:井戸ポンプ運転時間制御

小型で盤内スペースも少なく取付出来、比較的安価で使いやすい。

これは注文コード 85930905 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年12月18日 14:35 満足度:

用途:電源の遅延用

他社製品より格安で非常に良いです。
機能的には問題なし。

これは注文コード 85931027 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2018年02月07日 16:08 満足度:

用途:機械の組立時

取扱いがあるのは嬉しいですが、もう少し安価だと助かります。
製品自体には全く問題なく、よくリピート購入しています。

これは注文コード 85930993 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年12月05日 15:56 満足度: 株式会社JAST研究所 様

用途:作動時間制御

操作が簡単でお年寄りや子供でも操作できるのが良いです。

これは注文コード 85930887 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年07月10日 20:00 満足度:

用途:家電の時間設定警報追加

ちょっと大きいですが、機能と価格を秤に掛けると、満足です

これは注文コード 85931027 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年04月13日 16:22 満足度:

用途:機械の製作に使用

他では品切れでしたので、納期が早くて助かりました。
品質も問題ないです。

これは注文コード 85930975 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年11月07日 11:11 満足度:

用途:井戸ポンプ作動用

一時(定時)運転する回路を作りました.安価でこれだけの機能は満足度最高です.

これは注文コード 85930941 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年10月12日 16:50 満足度: 結城 設計 様

用途:ノートパソコンの電源管理。

少し大柄で端子台をセットすると設置箇所は限られる。

もっと小柄になればと感じる。

これは注文コード 85931063 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年06月08日 11:45 満足度: 株式会社協栄製作所 様

用途:コンプレッサーの停止司令時限

表示が0.1-1.0
5時間でも0.5と表示するので客先で
分かりにくいと言われた
機能的には普通に使えて満足です
安くて良いです。
耐久性が心配ですか

MonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

これは注文コード 85930914 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2017年01月17日 20:01 満足度: 丸善 河田食品 様

用途:包装機

今使用している製品と同じものがあり、とてもたすかりました。

これは注文コード 85931072 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
参考になった 1人
2016年05月13日 14:40 満足度:

用途:ポンプの運転自動停止

このタイマー機能にて、小型のものがあれば良い。

これは注文コード 85930905 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年11月20日 22:45 満足度:

用途:建設機械の制御盤製作

価格からは考えられない、高品質 各先に見られても問題ないブランド
他のタイマーにあるような、無駄に多い動作モードを省いたシンプルタイマーで
とても良い商品だと思います。

これは注文コード 85930905 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年12月09日 19:22 満足度:

用途:機械制御

手続きから配送まで早く良かったです。すぐに使いましたが順調に動いています。

これは注文コード 85930905 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2016年02月25日 23:21 満足度:

用途:鉢植えの自動散水

値段が安く経済的

これは注文コード 85930993 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 
2015年03月20日 13:26 満足度:

用途:機械の自動停止

機械を運転後に自動で停止するために使用してる。安価の割に思った以上に性能が良い。設定も最大1分から10時間まで切り替えれるので使用用途が広がる。おすすめの1品だと思える。

これは注文コード 85930914 についてのレビューです。 このレビューは参考になりましたか?
 

戻る ページ: 1 2 次へ